Spartransformatoren

(110)

Ein Transformator ist ein Gerät, das zum Erhöhen oder Verringern der Wechselspannung sowie zum Übertragen von Wechselstrom zwischen verschiedenen Stromkreisen verwendet wird. Er funktioniert nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Eine besondere Transformatorart ist der Autotransformator, auch Spartransformator genannt.

Spartransformator – was ist das?

Der Spartransformator ist eine konstruktive Variante des Transformators mit nur einer Wicklung. Beim Spartransformator ist ein Teil der Wicklung für die Primär- und Sekundärspannung gemeinsam. Die Versorgungs- und Empfangsseite des Spartransformators sind galvanisch verbunden. Die Autotransformatoren sind so konzipiert, dass sie eine feste oder variable Anzahl von Windungen in der Sekundärwicklung haben, was ihnen vielfältige Einstellmöglichkeiten bietet. Die Windungszahl der Sekundärwicklung kann stufenlos (mittels Schieberegler) oder stufenweise (mittels Stufenschalter) verändert werden, was eine Anpassung des Stromwandlungsprozesses ermöglicht.

Im Fall von Spartransformatoren wird das Konzept der Durchgangsleistung eingeführt – es handelt sich um die Scheinleistung, die von der Primärseite auf die Sekundärseite übertragen wird. Die Nennleistung eines Spartransformators ist die Übertragungsleistung unter Nennbetriebsbedingungen (bei Nennstrom und Nennspannung).

Vor- und Nachteile von Spartransformatoren

Der Autotransformator hat eine Reihe von Vorteilen, wie zum Beispiel geringeres Gewicht, geringere Verluste und höhere Effizienz im Vergleich zu einem typischen Transformator, weshalb er oft als Spartransformator bezeichnet wird. Allerdings hat er auch einige Nachteile. Der erste Nachteil besteht darin, dass Störungen auf der Sekundärseite direkt (galvanisch, nicht durch magnetische Kopplung) auf die Primärseite übertragen werden und umgekehrt. Dies kann eine ernsthafte Gefahr für Benutzer und Servicepersonal des Spartransformators darstellen. Ein weiterer wesentlicher Nachteil ist die sehr hohe Höhe der im Kurzschlussfall auftretenden Ströme.

Trotz dieser Nachteile können Autotransformatoren in einer Vielzahl von Anwendungen nützlich sein, bei denen ihre Vorteile die Nachteile überwiegen. Es ist jedoch wichtig, die Komponente richtig zu verwenden und Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.

Einphasen- und Dreiphasen-Spartransformatoren

Einphasige Spartransformatoren werden häufig in technischen Laboren zur Spannungsregelung über einen weiten Bereich eingesetzt. Dies ermöglicht eine genaue Anpassung der Spannung an die Bedürfnisse von Experimenten oder Tests elektrischer Geräte. Der dreiphasige Spartransformator wiederum kann in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel:

1.Starten von Induktions- oder Synchronmotoren - reduziert die Belastung des Stromnetzes während des Motorstarts, was einen sanfteren Start und ein geringeres Risiko von Überlastungen ermöglicht.

2.Spannungsregelung in Versorgungsleitungen - ermöglicht eine reibungslose Anpassung der Spannung in Verteilungsnetzen, was ein besseres Lastmanagement ermöglicht und das Risiko von Störungen verringert.

3.Möglichkeit der Verbindung von Stromnetzen mit unterschiedlichen Spannungen, was eine effektivere Steuerung der Übertragung der elektrischen Energie ermöglicht.

Unter industriellen Anwendungen ermöglichen dreiphasige Spartransformatoren eine größere Flexibilität und Effizienz beim Management der Energieübertragung.

Regelungs-Spartransformator

Zusätzlich zu Spartransformatoren mit festem Gang sind auch Regelungs-Spartransformatoren erhältlich. Regelungs-Spartransformatoren ermöglichen eine schrittweise oder stufenlose Änderung der Ausgangsspannung.

Der Regelungs-Spartransformator mit Stufenregelung verfügt über Stufenschalter an der Wicklung, die eine stufenweise Änderung der Ausgangsspannung ermöglichen. Dadurch kann man die Ausgangsspannung an die Bedürfnisse eines bestimmten Geräts oder Systems anpassen.

Spartransformatoren mit variabler Regelung verwenden für die Transformation einen Schieber, der eine sanfte Änderung der Ausgangsspannung ermöglicht. Solche Spartransformatoren eignen sich für Situationen, in denen eine langsame Spannungsanpassung erforderlich ist.

Im Vergleich zu herkömmlichen Transformatoren bieten die Regelungs-Spartransformatoren den Benutzern eine größere Flexibilität und Kontrolle über die Spannung, was in vielen Industrie-, Labor- und Heimanwendungen erforderlich sein kann.

Typenschilder an Transformatoren

Das Typenschild des Leistungstransformators enthält folgende Informationen: Herstellungsjahr, Name oder Symbol des Herstellers, Typ des Transformators laut Kennzeichnung, zulässige Umgebungstemperatur, bei der Produktion angewandte Vorschriften (Normnummer), Seriennummer des Transformators, Nennleistung (Scheinleistung in VA oder kVA), Anzahl der Phasen, Kurzschlussspannung, Nennspannungen, Nennströme, Leerlaufverluste (in Stahl), Frequenz, Lastverluste (in Kupfer) bei Nennlast, Schutzklasse, Kühlungsart, Gesamtgewicht, Isolationsklasse und Anschlussgruppe für Mehrphasentransformatoren.

Bevor Sie einen bestimmten Spartransformator kaufen und verwenden, ist es wichtig, einen auszuwählen, der optimale Parameter für eine bestimmte Anwendung aufweist.

Produkte: 110

Lager:

TME
Alles
Seite 1
5K230110100 | Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 1000VA
Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 1000VA
Hersteller-Nr.: 5K230110100
Hersteller: VOLT POLSKA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 39.17 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 47.00 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 36.21 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 43.45 EUR
67 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
5K230110050 | Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 500VA
Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 500VA
Hersteller-Nr.: 5K230110050
Hersteller: VOLT POLSKA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 27.30 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 32.75 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 25.53 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 30.63 EUR
44 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0027 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 1A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 1A
Hersteller-Nr.: 19854-0027
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 92.14 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 110.56 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 86.00 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 103.19 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 79.85 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 95.82 EUR
19 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
5K230110200 | Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 2000VA
Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 2000VA
Hersteller-Nr.: 5K230110200
Hersteller: VOLT POLSKA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 63.10 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 75.72 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 58.60 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 70.31 EUR
13 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0028 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 2,8A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 2,8A
Hersteller-Nr.: 19854-0028
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 129.52 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 155.42 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 120.88 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 145.05 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 112.25 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 134.69 EUR
19 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
5K230110500 | Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 5000VA
Spartransformator: fest; 110VAC,230VAC; Leistung: 5000VA
Hersteller-Nr.: 5K230110500
Hersteller: VOLT POLSKA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 104.06 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 124.88 EUR
Nettopreis für Mengen von 4 st - 97.46 EURBruttopreis für Mengen von 4 st - 116.96 EUR
4 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ESS 120 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 1÷250V; 20A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 1÷250V; 20A
Hersteller-Nr.: ESS 120
Nettopreis für Mengen von 1 st - 480.47 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 576.56 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 446.31 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 535.57 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 414.43 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 497.32 EUR
13 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ATS100-230V/115V-001 | Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Hersteller-Nr.: ATS100-230V/115V-001
Hersteller: INDEL
Nettopreis für Mengen von 1 st - 22.50 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 27.00 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 20.89 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 25.06 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 19.54 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 23.45 EUR
27 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0029 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 5A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 5A
Hersteller-Nr.: 19854-0029
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 192.22 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 230.66 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 179.40 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 215.28 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 166.59 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 199.90 EUR
6 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0030 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 6,5A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 6,5A
Hersteller-Nr.: 19854-0030
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 200.56 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 240.67 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 187.19 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 224.62 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 173.82 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 208.58 EUR
7 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ATS200VA-230/110V | Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 200VA; Usek.1: 110÷115V
Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 200VA; Usek.1: 110÷115V
Hersteller-Nr.: ATS200VA-230/110V
Hersteller: TOROIDY
Nettopreis für Mengen von 1 st - 35.76 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 42.91 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 33.38 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 40.05 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 30.99 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 37.19 EUR
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0033 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 6,5A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 6,5A
Hersteller-Nr.: 19854-0033
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 383.71 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 460.46 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 358.13 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 429.76 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 332.55 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 399.06 EUR
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0034 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 12A; Schrauben
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 12A; Schrauben
Hersteller-Nr.: 19854-0034
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 533.53 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 640.24 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 497.96 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 597.56 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 462.40 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 554.88 EUR
5 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0032 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 3,8A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 3,8A
Hersteller-Nr.: 19854-0032
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 330.30 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 396.36 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 312.57 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 375.08 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 288.19 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 345.82 EUR
2 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ESS 102 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 1÷250V; 2A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 1÷250V; 2A
Hersteller-Nr.: ESS 102
Nettopreis für Mengen von 1 st - 147.10 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 176.52 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 137.31 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 164.77 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 127.52 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 153.02 EUR
10 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ATST100-230V/115V-002 | Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 100VA; Usek.1: 115V
Hersteller-Nr.: ATST100-230V/115V-002
Hersteller: INDEL
Nettopreis für Mengen von 1 st - 27.92 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 33.51 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 26.08 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 31.30 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 24.07 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 28.89 EUR
8 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ATS1000VA-230/110V U | Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 1000VA; Usek.1: 115V
Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 1000VA; Usek.1: 115V
Hersteller-Nr.: ATS1000VA-230/110V U
Hersteller: TOROIDY
Nettopreis für Mengen von 1 st - 116.71 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 140.05 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 108.93 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 130.71 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 101.15 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 121.38 EUR
4 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
POCO104 | Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 45VA; Usek.1: 110V
Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 45VA; Usek.1: 110V
Hersteller-Nr.: POCO104
Hersteller: NEDIS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 12.45 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 14.94 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 11.82 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 14.18 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 10.96 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 13.15 EUR
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
19854-0031 | Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 12A
Spartransformator: regelbar; 230VAC; UAusg: 0÷260V; 12A
Hersteller-Nr.: 19854-0031
Hersteller: BREVE TUFVASSONS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 374.58 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 449.50 EUR
Nettopreis für Mengen von 3 st - 347.30 EURBruttopreis für Mengen von 3 st - 416.75 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 322.49 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 386.99 EUR
2 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
ATST600-230V/115V-002 | Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 600VA; Usek.1: 115V
Spartransformator: fest; 230VAC; Leistung: 600VA; Usek.1: 115V
Hersteller-Nr.: ATST600-230V/115V-002
Hersteller: INDEL
Nettopreis für Mengen von 1 st - 59.64 EURBruttopreis für Mengen von 1 st - 71.57 EUR
Nettopreis für Mengen von 5 st - 55.36 EURBruttopreis für Mengen von 5 st - 66.43 EUR
Nettopreis für Mengen von 10 st - 51.79 EURBruttopreis für Mengen von 10 st - 62.14 EUR
9 auf Lager bei TME