+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
In der Elektrotechnik und Elektronik sind Voltmeter Schlüsselinstrumente, die für verschiedene Spannungsmessungen weit verbreitet sind. Es gibt zwei Arten von Voltmetern: analoge und digitale Geräte. Analoge Voltmeter sind Instrumente, bei denen sich der Zeiger während der Messung über das Zifferblatt bewegt und den entsprechenden Messwert anzeigt. Mit dem technologischen Fortschritt und der rasanten Entwicklung digitaler Systeme wurden analoge Voltmeter durch digitale Voltmeter ersetzt.
Ähnlich wie analoges Voltmeter, misst ein digitales Voltmeter die Potentialdifferenz zwischen zwei bestimmten Punkten in einem Stromkreis. Die zu messende Spannung kann Wechsel- oder Gleichspannung sein, und der Messwert wird in Form von Zahlen angezeigt. Die numerische Anzeige ist präzise, außerdem hat ein solches Messgerät den Vorteil, dass es schwierig ist, es falsch abzulesen. Auch der Standort des Zählers selbst ist nicht mehr mit dem Fehlerrisiko bei der Messung verbunden. Die Genauigkeit eines digitalen Voltmeters wird von vielen Aspekten beeinflusst, wie z. B. der Stromversorgung und der Änderung der Eingangsimpedanz.
Die meisten Geräte haben einen Eingangsspannungsbereich von 1 bis 1000 Volt. Die Arbeit mit ihnen besteht in der Auswahl der automatischen Reichweite, das Gerät kann die Überschreitung der Reichweite auch mit einem Tonsignal signalisieren.
Bei der Auswahl eines Voltmeters gibt es einiges zu beachten: der Messbereich und ob das Messgerät einen Teilbereich hat. Auch Abtastgeschwindigkeit, Genauigkeitsklasse und Stromversorgung sind wichtig. In einigen Fällen kann auch die Größe des Messgeräts wichtig sein. Es ist auch immer eine gute Idee, sich auf die vorhandene technische Beschreibung zu beziehen, insbesondere bei der Auswahl eines Zählers, der für die kontinuierliche Spannungsüberwachung installiert werden soll.
Ein weiteres wichtiges Element bei der Auswahl eines Voltmeters ist die Versorgungsspannung. In diesem Fall haben wir natürlich die Wahl zwischen Geräten, die sowohl mit 230 V als auch mit anderen Spannungen, z.B. aus Batterien, arbeiten. Voltmeter können von einer separaten Spannungsquelle oder von einem Messsystem gespeist werden.
Netzwerkparameteranalysatoren sind multifunktionale Messgeräte und haben, wie der Name schon sagt, Leistungssignalüberwachungsfunktionen. Sie funktionieren wie Amperemeter oder eben wie ein Voltmeter. Der Panel-Analysator erkennt automatisch den AC- oder DC-Messeingang und kann diesen mit hoher Genauigkeit messen.
Ein Autovoltmeter ist eine eigene Kategorie von Voltmetern, die hauptsächlich in mechanischen und Elektrofahrzeugen verwendet werden.
Vorteile von Digitalvoltmetern:
Nachteile von Digitalvoltmetern: