+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Intermodulation - Definition

Intermodulation ist ein nichtlineares Phänomen, bei dem durch die gleichzeitige Interaktion von zwei oder mehr Wellen verschiedener Frequenzen in einem nichtlinearen elektronischen Schaltkreis zusätzliche Signale mit neuen Frequenzen entstehen. Diese Frequenzen sind Kombinationen aus Summen und Differenzen ganzzahliger Vielfacher der Eingangssignale und sind im ursprünglichen Signal nicht vorhanden, was zu Verzerrungen und Störungen im Übertragungsweg führen kann.

Das Phänomen der Intermodulation tritt vor allem in Funkgeräten, Verstärkern, Frequenzmischern, Filtern und anderen Komponenten auf, die sich nicht völlig linear zu den Signalen verhalten. In der Praxis sind Intermodulationsprodukte niedrigerer Ordnung (z. B. dritter Ordnung) besonders wichtig, da sie in der Nähe des Nutzbandes auftreten und die Übertragung stören können. In drahtlosen Kommunikationssystemen kann Intermodulation zu Signalüberschneidungen, verminderter Übertragungsqualität und einer Verschlechterung des Signal-Rausch-Verhältnisses führen.

In der Funktechnik und Telekommunikation wird der Intermodulationsgrad als einer der wichtigsten Qualitätsparameter für Sendeempfänger analysiert. Dabei werden u. a. der Intermodulationsfaktor (IP - Intermodulationsprodukt) und der Kreuzungspunkt dritter Ordnung (IP3) verwendet, die die Fähigkeit des Systems bestimmen, mit mehreren Signalen zu arbeiten, ohne übermäßige Verzerrungen zu erzeugen. Die Messung und Reduzierung von Intermodulationseffekten ist bei der Entwicklung von Mehrkanalsystemen wie Basisstationen, SDR-Empfängern, Messgeräten oder High-End-Audiosystemen von entscheidender Bedeutung.

Dieses Phänomen ist universell und kann auch in der Akustik und in der Lichttechnik auftreten, wenn Signale mit Elementen mit nichtlinearen Eigenschaften interagieren. In der Elektronik ist sein Vorhandensein meist ein Hinweis auf unvollkommene Bauteile oder eine Überlastung der Komponenten, so dass eines der Ziele der Schaltungsentwicklung darin besteht, die Auswirkungen der Intermodulation im nutzbaren Bereich zu minimieren.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH