+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Aliasing - definition von

Aliasing ist ein Phänomen, das bei der digitalen abtastung von analogen Signalen, auftritt und in einer falschen Darstellung des tatsächlichen Frequenzgehalts besteht. Aliasing tritt auf, wenn die Abtastfrequenz im Verhältnis zur höchsten im Signal enthaltenen Frequenz zu niedrig ist, es tritt auf, wenn die Abtastfrequenz im Verhältnis zur höchsten im Signal enthaltenen Frequenz zu niedrig ist, was zu einer Überlappung der Oberschwingungsspektren und zur Erzeugung von verzerrten, falschen Komponenten im empfangenen digitalen Signal.

Die theoretische Grundlage für die Vermeidung von Aliasing ist das Nyquist-Theorem-Shannon, der davon ausgeht, dass zur getreuen Reproduktion eines Signals, es mit einer Frequenz abgetastet werden sollte, die mindestens doppelt so hoch ist wie seine höchste Komponente. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, werden die höheren Frequenzen in die niedrigeren "gefaltet", was dazu führt, dass Artefakte bei der Signalanalyse nur schwer herausgefiltert werden können.

Aliasing kann sowohl in der Zeit als auch im Raum auftreten, aliasing kann sowohl im räumlichen als auch im zeitlichen Bereich auftreten - daher nicht nur bei Audio- oder elektrischen Signalen, sondern auch in der Bildverarbeitung, wo es sich in Form von Linienverzerrungen, moiré-Muster oder Fehldarstellung von Details. Eine typische Methode zur Verringerung dieses Effekts ist die Verwendung von analogen Tiefpassfiltern-tiefpassfilter vor dem Abtastprozess. Solche Filter, genannt Anti-aliasing, sind so konzipiert, dass sie Frequenzen oberhalb der halben Abtastfrequenz eliminieren, und verringern so das Risiko von Fehldarstellungen.

In der technischen Praxis, ist ein Verständnis von Aliasing wichtig für die Entwicklung von Systemen datenerfassung, digitalen Signalwandlern und in der Spektralanalyse. Falsch gewählte Abtastraten können zu falschen Schlussfolgerungen und einer falschen Signaldiagnose führen, daher, anti-aliasing ist daher ein Schlüsselelement für die korrekte Informationsverarbeitung in digitalen Systemen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH