+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Trägheit (Trägheit) - definition

Trägheit, auch bekannt als trägheit, ist eine grundlegende Eigenschaft der Materie, die darin besteht, einen Bewegungszustand beizubehalten, das ist, in Ruhe ist oder sich in einer gleichmäßigen geradlinigen Bewegung bewegt, bis eine äußere Kraft auf sie einwirkt. Dieses Konzept ist eines der Schlüsselelemente der klassischen Mechanik, beschrieben durch das erste Prinzip der Dynamik von Newton.

Die Trägheit wird in der Praxis durch den Widerstand eines Körpers gegen eine Änderung seiner Bewegung ausgedrückt. Je größer die Masse eines Objekts ist, desto größer ist seine Trägheit, was bedeutet, dass eine größere Kraft erforderlich ist, um die Geschwindigkeit oder die Bewegungsrichtung des Objekts zu ändern. Die Masse eines Objekts ist ein Maß für seine Trägheit und hängt nicht vom gewählten Bezugssystem oder den äußeren Bedingungen ab.

Dieses Phänomen wird in vielen Bereichen der Technik und des Ingenieurwesens genutzt. In mechanischen Systemen, beeinflusst es die Konstruktion von Schwingungsdämpfungs- und Stabilisierungssystemen, während es in der Automatik und Robotik bei der dynamischen Modellierung berücksichtigt werden muss, um eine präzise Steuerung zu gewährleisten. Bei Inertialsystemen, wie zum Beispiel kreisel oder Beschleunigungsmessern, nutzen das Phänomen der Trägheit zur Messung von beschleunigungen und die räumliche Orientierung.

In der relativistischen Physik, erhält die Trägheit eine umfassendere Bedeutung, wo die Masse mit der Energie gemäß der Einsteinschen Gleichung in Beziehung steht. Jedoch, auf der Ebene der Alltagserfahrung und der klassischen Mechanik, bleibt Trägheit ein grundlegendes und intuitives Konzept, das die Reaktion eines Körpers auf eine Kraft beschreibt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH