+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Germanium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Ge und der Ordnungszahl 32, das im Periodensystem als Halbmetall eingestuft wird. Unter Standardbedingungen kommt es als harter, grau-weißer Feststoff mit einer diamantähnlichen Kristallstruktur vor. Es ist ein Halbleiter mit mittleren elektrischen Eigenschaften, deren Wert durch Dotierung verändert werden kann, was es zu einem wichtigen Material in der Elektronik macht.
Aufgrund seiner Fähigkeit, Elektrizität kontrolliert zu leiten, fand Germanium Verwendung bei der Herstellung der ersten Transistoren, Dioden und Gleichrichter. Seine Halbleitereigenschaften wurden in den Anfängen der Halbleiterelektronik besonders ausgiebig genutzt, bevor es durch das wärmebeständigere und billiger zu verarbeitende Silizium verdrängt wurde. Trotzdem findet Germanium immer noch Nischenanwendungen, insbesondere in der Strahlungsdetektortechnik, in Hochfrequenzschaltungen, in optischen Fasern und in fortschrittlichen Halbleiterstrukturen wie Heteroübergängen.
In der Optoelektronik wird Germanium wegen seiner hohen Empfindlichkeit für Infrarot und seiner Fähigkeit, Strahlung in einem breiten Spektralbereich zu absorbieren, geschätzt. Seine mechanischen und chemischen Eigenschaften sowie seine Fähigkeit, Legierungen mit anderen Elementen zu bilden, ermöglichen die Entwicklung von Materialien mit komplexen physikalischen Eigenschaften. Es kommt in der Erdkruste in geringen Mengen natürlich vor, hauptsächlich als Beimischung in Zink- und Kupfererzen, und wird als Nebenprodukt bei der Raffination dieser Metalle gewonnen.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.