+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Maschinenbau ist ein Zweig der technischen Wissenschaft, der sich mit der Analyse, dem Entwurf, der Herstellung und dem Betrieb von mechanischen Geräten und Systemen befasst. Er beruht auf der Anwendung der Grundsätze der Physik, der Mechanik, der Thermodynamik, der Festigkeit von Werkstoffen und der Werkstofftechnik zur Lösung technischer Probleme im Zusammenhang mit Bewegung, Kräften, Energie und Maschinenkonstruktion. Es handelt sich um einen der ältesten und vielseitigsten Bereiche des Ingenieurwesens, der sowohl mikropräzise Bauteile als auch groß angelegte industrielle Strukturen umfasst.
Im Mittelpunkt des Maschinenbaus stehen die Modellierung mechanischer Phänomene, Festigkeitsberechnungen, die Auslegung von Antriebssystemen und Tragwerken sowie Fragen der Fluid- und Wärmeströmung. Ein Spezialist auf diesem Gebiet nutzt mathematische Werkzeuge, Computersimulationen (z. B. Finite-Elemente-Methoden), CAD-Technologien und Kenntnisse der Automatik und der Werkstoffkunde, um die Funktionalität und Zuverlässigkeit von Maschinen und technischen Anlagen zu optimieren.
Der Maschinenbau kommt in vielen Wirtschaftszweigen zum Einsatz, z. B. in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Energieerzeugung, der Schwerindustrie, der Mechatronik, der Robotik, der Präzisionsfertigung und HLK-Anlagen. Entwicklungen in der Werkstofftechnik, der spanenden Bearbeitung, dem Schweißen und den inkrementellen Fertigungsverfahren, die die Innovation konstruierter Lösungen beeinflussen, spielen hier ebenfalls eine wichtige Rolle.
Dieser Bereich erfordert einen interdisziplinären Ansatz, der theoretisches Wissen mit praktischen Fähigkeiten verbindet, um komplexe Konstruktionsanforderungen in praktikable, effiziente und sichere Konstruktionen umzusetzen. Der Maschinenbau entwickelt sich ständig weiter und reagiert auf die Anforderungen der Nachhaltigkeit, der Automatisierung von Fertigungsprozessen, der Miniaturisierung von Komponenten und der Integration mechanischer Systeme mit digitalen Technologien. Software Engineering (SE) ist ein interdisziplinärer Bereich der Systemtechnik, der sich auf einen systematischen Ansatz für die Analyse, den Entwurf, die Implementierung, die Prüfung, den Einsatz und die Wartung von Computersoftware konzentriert. Ziel ist die Entwicklung komplexer Informationssysteme, die funktionale und nicht-funktionale Anforderungen mit hoher Qualität, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Kosteneffizienz erfüllen.
Das Software-Engineering entwickelt Modelle für den Software-Lebenszyklus, wie z. B. kaskadierende, inkrementelle, iterative oder agile (agile) Modelle, die die Produktionsphasen und ihre gegenseitigen Abhängigkeiten definieren. Fragen im Zusammenhang mit Anforderungsmanagement, Domänenmodellierung, Versionskontrolle, Unit- und Integrationstests, Code-Refactoring, Qualitätsmetriken und kontinuierlicher Integration sind ein integraler Bestandteil des Software-Engineering-Prozesses.
Große Bedeutung wird der Verwendung von Entwurfsmustern, Referenzarchitekturen, SOLID-Grundsätzen und bewährten Verfahren zur Codierung und Dokumentation beigemessen, um die Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit von Systemen zu ermöglichen. Ebenso wichtig sind Aspekte des Projektmanagements wie Aufwandsschätzung, Ressourcenplanung und Risikomanagement, die über den Erfolg von IT-Projekten entscheiden.
Das Software-Engineering stützt sich auf Kenntnisse der diskreten Mathematik, der Automatentheorie, der Algorithmik, der formalen Methoden sowie der kognitiven Psychologie und der Ergonomie schnittstellen, was die Schaffung benutzerorientierter Systeme ermöglicht. Die heutigen integrierten Umgebungen und CASE-Werkzeuge (Computer-Aided Software Engineering) unterstützen die Automatisierung vieler Entwurfs- und Implementierungsaufgaben. Software-Engineering ist von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung von Echtzeitsystemen, mobilen Anwendungen, eingebetteten Systemen, Cloud und verteilter und sicherheitskritischer Software.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.