+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Fuzzy-Logik (unscharfe Logik) ist eine Verallgemeinerung der klassischen bivariaten Logik, bei der die logischen Werte nicht auf den Zustand der Wahrheit (1) oder der Falschheit (0) beschränkt sind, sondern beliebige Zwischenwerte aus dem Intervall [0, 1] annehmen können. Dieses Konzept ermöglicht die mathematische Modellierung unpräziser, mehrdeutiger oder teilweise wahrer Informationen, was bei der Beschreibung von Phänomenen, die sich nur schwer eindeutig klassifizieren lassen, Anwendung findet.
Die Grundlage der Fuzzy-Logik sind unscharfe Mengen, deren Zugehörigkeit nicht durch ein eindeutiges Kriterium beschrieben wird, sondern durch eine Zugehörigkeitsfunktion, die den Grad der Zugehörigkeit eines bestimmten Elements zu einer bestimmten Menge bestimmt. Dies ermöglicht die formale Darstellung von Begriffen der natürlichen Sprache wie "warm", "schnell" oder "groß", die keine scharfen Grenzen haben.
Systeme, die Fuzzy-Logik verwenden, arbeiten mit Wenn-dann-Regeln, bei denen Prämissen und Schlussfolgerungen unpräzise sein können. Der auf Fuzzy-Regeln basierende Inferenzprozess ermöglicht es, Entscheidungen auf der Grundlage unvollständiger oder unsicherer Daten zu treffen, wobei die Kontinuität und Stabilität des Betriebs gewährleistet ist. Das Endergebnis, das als Fuzzy-Wert dargestellt wird, kann dann entschärft werden, um einen spezifischen Steuerungswert zu erhalten.
Die Fuzzy-Logik findet breite Anwendung in der Steuerungstechnik, der Automatisierung, der Robotik und bei Expertensystemen, insbesondere dort, wo sich traditionelle mathematische Modelle als zu komplex oder unzureichend erweisen. Sie ermöglicht die Entwicklung adaptiver und flexibler Algorithmen, die das menschliche Verhalten und die Eigenschaften nichtlinearer physikalischer Systeme besser abbilden. Ihre Beliebtheit beruht auf ihrer Fähigkeit, in Echtzeit implementiert zu werden, und auf ihrer guten Toleranz gegenüber Fehlern und Rauschen in den Eingangsdaten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.