+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Remanenz ist eine physikalische Größe, die die Restmagnetisierung eines ferromagnetischen Materials beschreibt, nachdem ein äußeres Magnetfeld, durch das es zuvor gesättigt war, entfernt wurde. Sie ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, seinen eigenen Magnetismus aufrechtzuerhalten, und ist neben der Koerzitivfeldstärke und der magnetischen Sättigung einer der wichtigsten Parameter, die die magnetischen Eigenschaften eines Stoffes charakterisieren. Die Remanenz wird mit dem Symbol Br bezeichnet und in Tesla (T) im SI-System ausgedrückt.
In der Festkörperphysik wird die Remanenz mit dem Vorhandensein einer geordneten Struktur von magnetischen Domänen in Verbindung gebracht, die auch nach dem Verschwinden des äußeren Magnetfeldes teilweise ausgerichtet bleiben. Je nach den Eigenschaften des Materials kann die Remanenz ein erwünschtes Phänomen sein - wie im Fall von Permanentmagneten - oder ein unerwünschtes, wenn sie zu den Phänomenen Hysterese und Energieverlust in elektromagnetischen Geräten führt.
Das magnetische Hysteresediagramm, das die Abhängigkeit der magnetischen Induktion von der magnetischen Feldstärke zeigt, gibt die Remanenz als Induktionswert an, wenn die äußere Feldstärke Null ist. Sie steht in direktem Zusammenhang mit der in einem Material gespeicherten Energie und bestimmt dessen Fähigkeit, magnetische Informationen dauerhaft zu speichern, was in magnetischen Speichern, Sensoren, Relais, Elektromotoren und Messgeräten genutzt wird.
In der Werkstofftechnik ermöglicht die Kontrolle der Remanenz die Entwicklung von magnetischen Komponenten mit den gewünschten dynamischen und statischen Eigenschaften.](/at/news/library-articles/page/69408/) Materialien mit hoher Remanenz werden dort eingesetzt, wo ein permanentes [Magnetfeld benötigt wird, ohne dass eine kontinuierliche Stromversorgung erforderlich ist, während bei Anwendungen, bei denen eine schnelle Änderung des magnetischen Zustands entscheidend ist, Materialien mit niedriger Remanenz und minimaler Hysterese bevorzugt werden.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.