+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Entmagnetisierung ist der Prozess der Verringerung oder vollständigen Aufhebung der Magnetisierung eines ferromagnetischen Materials, was zu einem Zustand führt, in dem seine Magnetisierung erheblich geschwächt ist oder verschwindet. Dieses Phänomen kann absichtlich, als kontrollierter technologischer Schritt, oder unabsichtlich auftreten - als Ergebnis äußerer Faktoren wie Magnetfelder in der entgegengesetzten Richtung, Erwärmung auf Curie-Temperatur, mechanische Vibrationen oder Materialalterung.
Physikalisch gesehen handelt es sich bei der Entmagnetisierung um die Desorganisation magnetischer Domänen - mikroskopisch kleine Bereiche, deren magnetische Momente zuvor in dieselbe Richtung ausgerichtet waren. Dieser Prozess kann durch Anlegen eines magnetischen Wechselfeldes mit zeitlich abnehmender Amplitude (Degaussing-Methode) realisiert werden, wodurch die Ordnung der Domänen allmählich aufgehoben wird und ihre zufällige Ausrichtung entsteht.
Die Entmagnetisierung ist in der Werkstofftechnik, der Elektromechanik und der Elektronik weit verbreitet. In der Industrie wird es u. a. eingesetzt, um magnetische Restfelder in Stahlteilen nach der Bearbeitung oder dem Schweißen zu neutralisieren, um die Anziehung ferromagnetischer Verunreinigungen, Sensorstörungen oder elektromagnetische Interferenzen zu verhindern. In der audiovisuellen und Computertechnik wurde die Entmagnetisierung von Magnetköpfen und Röhrenmonitoren früher zur Beseitigung von Bildstörungen und Aufzeichnungsfehlern eingesetzt.
Aus messtechnischer und diagnostischer Sicht kann eine unkontrollierte Entmagnetisierung zu einer Verschlechterung der Leistung von Dauermagneten, zu Fehlern in Messgeräten oder zu einer Verringerung des Wirkungsgrads von elektrischen Maschinen führen. In solchen Fällen ist es notwendig, Materialien mit geeigneter Koerzitivfeldstärke zu verwenden und Systeme zum Schutz gegen den Einfluss unerwünschter externer Felder zu entwickeln.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.