+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Induktionsmotor, auch Asynchronmotor genannt, ist der am weitesten verbreitete Elektromotor Wechselstrom (AC), bei dem das Drehmoment durch das Phänomen der elektromagnetischen Induktion zwischen dem Stator und dem Rotor erzeugt wird. Das Funktionsprinzip beruht auf der Tatsache, dass das von den Statorwicklungen erzeugte magnetische Wechselfeld einen Strom in den Leitern des Rotors induziert, der seinerseits ein eigenes Magnetfeld erzeugt, das mit dem Statorfeld interagiert und den Rotor in Drehung versetzt.
Ein charakteristisches Merkmal des Induktionsmotors ist, dass es keine direkte elektrische Verbindung zwischen der Stromversorgung und dem Rotor gibt, was die Konstruktion vereinfacht und die Zuverlässigkeit erhöht. Der Rotor kann je nach Bauart in Form eines so genannten Käfigs (Kurzschlussläufer) oder mit Wicklungen, wie bei Ringmotoren, ausgeführt sein. In beiden Fällen entsteht das Drehmoment durch den Drehzahlunterschied zwischen dem im Stator rotierenden Magnetfeld und der tatsächlichen Drehzahl des Rotors - daher auch der Begriff "asynchron".
Induktionsmotoren sind aufgrund ihrer besseren Anlaufeigenschaften und ihrer höheren Energieeffizienz am häufigsten in dreiphasiger Ausführung zu finden, obwohl es auch einphasige Versionen gibt, die hauptsächlich in Haushaltsgeräten und einfachen mechanischen Geräten verwendet werden. Die Drehzahlregelung ist durch die Veränderung der Frequenz der Stromversorgung möglich, was in der Praxis durch Frequenzumrichter (Inverter) erreicht wird.
Dank ihres einfachen Aufbaus, ihrer Langlebigkeit, ihrer niedrigen Betriebskosten und ihres hohen Wirkungsgrads sind Asynchronmotoren die wichtigste Antriebsquelle in der Industrie, vor allem in Pumpensystemen, Ventilatoren, Kompressoren, Förderbändern und vielen anderen mechanischen Geräten. Die heutigen Automatiksysteme verwenden sie in Kombination mit modernen Steuerungssystemen, die eine präzise und energieeffiziente Steuerung der technologischen Prozesse ermöglichen.
[Asynchronmotoren](/at https://www.tme.eu/pl/katalog/silniki-elektryczne_100611/?params=1885:1454931;1886:1499856_typ-silnika:ac;rodzaj-silnika:synchroniczny){.cs-btn-primary}
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.