+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Synchronisierung ist der Prozess, bei dem zwei oder mehr Signale, Prozesse, Geräte oder Systeme auf einen gemeinsamen Rhythmus, eine gemeinsame Phase oder einen gemeinsamen Referenzpunkt in der Zeit gebracht werden. In der Technik bedeutet dies, die zeitliche Konsistenz zwischen parallel, unabhängig oder an verschiedenen Orten ablaufenden Aktivitäten sicherzustellen. Die Synchronisation ist ein Schlüsselthema in vielen Bereichen wie der digitalen Elektronik, der Telekommunikation, der Automatik, der Informatik und den Echtzeitsystemen.
In digitalen Systemen bezieht sich die Synchronisation auf den Abgleich von Taktsignalen, um eine korrekte Datenübertragung zwischen verschiedenen Logikmodulen zu gewährleisten. Eine fehlerhafte Synchronisierung kann zu Fehlanpassungen, Datenverlusten oder Übertragungsstörungen führen. In Computernetzen und Telekommunikationsnetzen bezieht sie sich auf die zeitliche Übereinstimmung der Datenübertragung zwischen den Knoten, die deren korrekte Dekodierung, Analyse und Weiterverarbeitung ermöglicht. Uhrensynchronisationsprotokolle und -mechanismen wie NTP (Network Time Protocol) oder PTP (Precision Time Protocol) sind in dieser Hinsicht von entscheidender Bedeutung.
In dynamischen und Kontrollsystemen bezieht sich die Synchronisierung auf den konvergenten Betrieb mehrerer Systeme in Bezug auf ein gemeinsames Zeitmuster, so dass komplexe Aufgaben synchronisiert und koordiniert ausgeführt werden können. In der Robotik und Mechatronik ist die Synchronisierung für den Betrieb von mehrachsigen Antriebssystemen und in der Stromerzeugung für den Anschluss von Generatoren an das Stromnetz von wesentlicher Bedeutung, ohne dass Phasen- und Frequenzstörungen auftreten.
Die Synchronisierung kann in Hardware durch Taktleitungen und Referenzsignale oder in Software durch Timing-Algorithmen und logische Zustände realisiert werden. Häufig werden auch Methoden zur Korrektur der Taktdrift und zum Ausgleich von Übertragungsverzögerungen eingesetzt. In verteilten Systemen, in denen es keine gemeinsame Zeitquelle gibt, ist die Synchronisation eine Voraussetzung für Datenkonsistenz und deterministische Ereignisse.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.