Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Schweiz. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Eine einfache Anleitung zum Einrichten eines Raspberry Pi

Datum der Veröffentlichung: 17-04-2025 Datum der Aktualisierung: 24-03-2026 🕒 5 Min. Lesezeit

Machst du deine ersten Schritte in der Welt der Elektronik und planst, mit Raspberry Pi zu arbeiten? Schau dir an, wie du diesen beliebten Computer einfach und schnell Schritt für Schritt konfigurieren kannst.

Hardware, die du benötigst:

  1. Raspberry Pi Board (Modell 3B+, 4, 5)
  2. MicroSD-Karte (16GB oder größer empfohlen) mit einem SD-Kartenleser
  3. Netzteil (spezifisch für dein Raspberry Pi Modell)
  4. HDMI-Kabel (oder Micro-HDMI für Raspberry Pi 4)
  5. Monitor
  6. Tastatur und Maus (USB oder Bluetooth)
  7. Internetverbindung (Ethernet-Kabel oder Wi-Fi)

Einführung

Ein Raspberry Pi ist ein kleiner, erschwinglicher Computer, den du für eine Vielzahl von Projekten und Lernzwecken verwenden kannst.

Dieser Leitfaden führt dich durch die Schritte zur Einrichtung deines Raspberry Pi, von den anfänglichen Hardwareverbindungen bis zur Konfiguration des Betriebssystems.

Schritt 1: Bereite die MicroSD-Karte vor

Lade den Raspberry Pi Imager von der offiziellen Raspberry Pi Website herunter.

Stecke die MicroSD-Karte in deinen SD-Kartenleser und verbinde ihn mit deinem Computer.

Betriebssystem:
Wähle "Raspberry Pi OS (32-Bit)" oder ein anderes bevorzugtes Betriebssystem.

Speicher:
Wähle deine MicroSD-Karte aus.

Klicke auf "Schreiben" und warte, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dies installiert das Raspberry Pi OS auf deiner MicroSD-Karte.

Schritt 2: Raspberry Pi Hardware einrichten

Stecke die MicroSD-Karte in den MicroSD-Kartensteckplatz auf der Unterseite des Raspberry Pi.

Verbinde das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss des Raspberry Pi und deinem Monitor.

Stecke die Tastatur und Maus in die USB-Anschlüsse des Raspberry Pi. Verbinde das Ethernet-Kabel (wenn du eine kabelgebundene Verbindung verwendest) mit dem Ethernet-Anschluss.

Schließe das Netzteil an den Raspberry Pi und dann an eine Steckdose an. Der Raspberry Pi wird automatisch eingeschaltet.

Wenn du ein anderes Display verwendest, musst du es mit einem PCI-Kabel an den externen Display-Port des Raspberry Pi anschließen.

Schritt 3: Erster Start und Konfiguration

Der Raspberry Pi wird hochfahren und du solltest den Raspberry Pi OS Desktop auf deinem Monitor sehen.

Folge den Bildschirmanweisungen, um:

  • Dein Land, deine Sprache und deine Zeitzone auszuwählen.
  • Das Standardpasswort zu ändern.
  • Eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herzustellen (wenn du kein Ethernet verwendest).
  • Die Software auf die neueste Version zu aktualisieren.

Schritt 4: Grundkonfiguration und Updates

Öffne das Terminal (Du findest das Terminal im Anwendungsmenü oder auf der Taskleiste) und aktualisiere das System mit diesen 2 Befehlen:

sudo apt update

sudo apt full-upgrade

Stelle zuerst sicher, dass dein Raspberry Pi die neueste Software ausführt. Führe den folgenden Befehl aus, um zu aktualisieren:

sudo apt update && sudo apt full-upgrade

Die AI-Kamera hat einen integrierten RP2040-Chip, der das Hochladen von neuronalen Netzwerkmodellen übernimmt.

SSH aktivieren (optional):

Wenn du auf deinen Raspberry Pi aus der Ferne zugreifen möchtest, aktiviere SSH.

  • Gehe zu Einstellungen > Raspberry Pi Konfiguration.
  • Aktiviere im Reiter Schnittstellen SSH.

SSH, oder Secure Shell, ist eine Möglichkeit, sicher auf einen anderen Computer über ein Netzwerk zuzugreifen. Es ermöglicht dir, den anderen Computer zu steuern und Dateien sicher zu übertragen, als ob du direkt davor sitzen würdest.

Mit SSH kannst du Aufgaben auf einem entfernten Rechner ausführen, ohne physischen Zugang zu benötigen.

Schritt 5: Python installieren

Für die nächsten Projekte müssen wir Python3 installieren.

Python ist eine Programmiersprache, die leicht zu lesen und zu schreiben ist und sich perfekt für Anfänger eignet. Du kannst Python auf einem Raspberry Pi verwenden, um Projekte wie Websites, Spiele und Heimautomatisierung zu erstellen.

Die Leute mögen Python auf dem Raspberry Pi, weil es das Programmieren einfach und unterhaltsam macht, sogar für Kinder.

Öffne das Terminal (Du findest das Terminal im Anwendungsmenü oder auf der Taskleiste) und aktualisiere das System mit diesen 2 Befehlen:

sudo apt install python3-pip

pip3 install <package_name>

Schritt 6: Projekte bauen

Viel Spaß!

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.300.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

Download von Datei
Wenn Sie den Artikel nutzen möchten, geben Sie bitte TME als Quelle an und fügen Sie bei der erneuten Online-Veröffentlichung einen Link zum Originaltext hinzu.

LESE AUCH