+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Kelvin-Skala (absolute Skala) - Definition

Die Kelvin-Skala (absolute Skala) ist eine absolute Temperaturskala, die auf dem absoluten Nullpunkt basiert, dem theoretischen Punkt, an dem jede thermische Mobilität von Molekülen und Atomen aufhört. Sie ist ein grundlegendes Bezugssystem in der Thermodynamik und der Physik, da ihr Ausgangspunkt, 0 K, der kleinstmöglichen kinetischen Energie der Moleküle entspricht und sie somit ein von den Materialeigenschaften des Bezugsstoffs unabhängiger Maßstab ist.

Die Definition der Kelvin-Skala beruht auf dem zweiten Grundsatz der Thermodynamik und ist auf den Tripelpunkt und Wasser normiert, der auf genau 273,16 K festgelegt ist. Die Einheit der Maßstäbe ist das Kelvin (K), das die gleiche Größenordnung wie das Grad Celsius hat, aber im Gegensatz zu der Celsius-Skala und der Fahrenheit-Skala keine negativen Werte enthält, was eine konsistente Handhabung der Temperatur bei Berechnungen im Zusammenhang mit [perfekten Gasen](/ch/news/library-articles/page/68960 /), chemischen Reaktionen und kryogenen Prozessen ermöglicht.

Die Kelvin-Skala wird in Wissenschaft und Technik verwendet, wo die genaue Bestimmung der Temperatur für die Analyse von Phänomenen im Zusammenhang mit der Wärmeleitfähigkeit, der Wärmestrahlung und den Eigenschaften von Materialien unter extremen Bedingungen entscheidend ist. In der Theorie der Strahlung perfekter Körper bestimmt die Temperatur auf der Kelvin-Skala die Wellenlänge des Emissionsmaximums der elektromagnetischen Strahlung nach dem Wien'schen Gesetz und die gesamte Emissionsleistung des Schwarzen Körpers nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz.

In der thermischen Metrologie und in thermischen Präzisionsmesssystemen wird die Kelvin-Skala als Referenz in dem SI-System verwendet und bietet eine einheitliche und international anerkannte Grundlage für die Bestimmung von Temperaturen in einem weiten Bereich von Nanokelvin in Bose-Einstein-Kondensat-Experimenten bis zu Millionen Kelvin in Plasmaphysik und Fusionsforschung Kernfusion.

In der Werkstofftechnik und -mechanik wird Kelvin verwendet, um den Einfluss der Temperatur auf die thermische Ausdehnung, die strukturelle Festigkeit und die elektronischen Eigenschaften von Halbleitern zu bestimmen, wobei die genaue Temperaturbestimmung auf absoluten Maßstäben für die Modellierung von Wärmetransportprozessen und thermischen Effekten in mikro- und nanotechnologischen Strukturen unerlässlich ist.

Durch eine Änderung der Definition des Kelvin auf der Grundlage physikalischer Grundkonstanten wurde eine Verbindung zwischen der Einheit und dem Wert der Boltzmann-Konstante hergestellt, die eine Unabhängigkeit von den Materialeigenschaften der Referenzsubstanz ermöglicht und die Präzision thermometrischer Messungen in der wissenschaftlichen Forschung und bei industriellen Anwendungen erhöht.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH