+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Leistungskalkulator ermöglicht eine schnelle und genaue Umrechnung von Einheiten wie Watt (W), Kilowatt (kW) und anderen. Es ist ein nützliches Werkzeug für Elektroniker, Automatisierungstechniker und Stromversorgungsdesigner, die mit verschiedenen Standards und technischer Dokumentation arbeiten.
In verschiedenen technischen Bereichen werden unterschiedliche Leistungseinheiten verwendet – dies betrifft sowohl das SI-System (Watt oder Joule pro Sekunde) als auch die Ingenieurspraxis (z. B. Pferdestärken oder Voltampere). Unser Kalkulator ermöglicht das schnelle und präzise Umrechnen der am häufigsten verwendeten Leistungseinheiten, was die Datenanalyse und die Auswahl geeigneter Komponenten erleichtert.
Wann lohnt es sich, den Kalkulator zu verwenden?
Die folgende Tabelle zeigt die im Kalkulator verfügbaren Einheiten und ihre Beziehung zu Watt – der Basiseinheit der Leistung im SI-System. Einheit Symbol Wert in Watt Typische Anwendung Milliwatt mW 0,001 niedrigleistungs Systeme, Signale, Präzisionselektronik Watt W 1 Basisleistungseinheit, Elektronik, Stromversorgung Kilowatt kW 1000 Haushalts- und Industriegeräte, Motoren Megawatt MW 1 000 000 Energiewirtschaft, Hochleistungsanlagen Pferdestärke KM 735,5 Automobilindustrie, mechanische Antriebe (metrisches System) Joule pro Sekunde J/s 1 Physik, Wissenschaft, Leistung als Energiefluss Erg pro Sekunde erg/s 1,00E-07 Mikroskalen, wissenschaftliche Anwendungen, klassische Physik Voltampere VA ≈1 (bei cosφ=1) Scheinleistung in Wechselstromkreisen
ACHTUNG: Die Einheiten VA und kVA beziehen sich auf die Scheinleistung und sind in der technischen Praxis nur dann gleich Watt, wenn der Leistungsfaktor (cos φ) = 1 ist. Der Kalkulator rechnet Werte ohne Berücksichtigung der Phasenverschiebung um.
Geben Sie einfach den Wert ein, wählen Sie die Eingangs- und Ziel-Einheit. Der Kalkulator verwendet genaue Umrechnungsfaktoren. Dadurch können Sie:
Alles ohne die Notwendigkeit, Umrechnungsfaktoren manuell zu suchen.
Der Kalkulator kann in vielen Bereichen nützlich sein:
Es ist auch ein nützliches Werkzeug bei der Konfiguration von Stromversorgungssystemen in der Automatisierung, Robotik oder bei Labortests.
Watt (W) ist eine Einheit der Wirkleistung, also der tatsächlichen Energie, die von einem Gerät verbraucht wird. Voltampere (VA) hingegen ist die Scheinleistung, die sowohl die Wirkleistung als auch die „Blindleistung“ umfasst, die bei einer Phasenverschiebung auftritt.
Nicht immer. 1kW = 1kVA nur, wenn cos φ = 1 (vollständige Phasenübereinstimmung von Spannung und Strom). Andernfalls: kW = kVA × cos φ
Erg pro Sekunde ist eine Leistungseinheit im Zentimeter-Gramm-Sekunde-System (CGS), die Energie (Erg) über Zeit (Sekunden) darstellt. Erg pro Sekunde wird in der klassischen Physik verwendet, unter anderem bei der Beschreibung von Wärme-, Optik- oder mechanischen Prozessen im Mikromaßstab.
Ja, 1J/s = 1W. Das ist die formale Definition von Watt als Energiefluss über Zeit.
In Netzteilen wird die Wirkleistung (W) angegeben, also die tatsächliche Leistung, die das Gerät an den Empfänger liefert. In Transformatoren und USV-Systemen wird oft die Scheinleistung (VA) angegeben, da diese sowohl die Wirk- als auch die Blindleistung bewältigen müssen.
Nicht im physikalischen Sinn. Aber in einigen Anwendungen (z. B. bei bidirektionalen Messungen) kann ein negativer Wert bedeuten, dass Energie abgegeben wird, nicht aufgenommen, z. B. in Systemen mit Energie-Rückgewinnung (Regeneration).