+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Temperaturrechner ermöglicht eine schnelle Umrechnung von Werten zwischen Grad Celsius (°C), Fahrenheit (°F) und Kelvin (K). Geben Sie einfach den Wert ein, wählen Sie die Eingabe- und Ziel-Einheiten aus, und das Tool konvertiert die Temperatur sofort gemäß den entsprechenden Formeln. Es ist sowohl zur Analyse von Geräteparametern als auch im Alltag nützlich, z. B. zum Vergleich von Daten aus technischen Dokumentationen und Normen.
Der TME-Temperaturrechner hilft dabei, Werte, die in verschiedenen Skalen angegeben sind, schnell und genau umzurechnen. Dies ist besonders wichtig bei der Arbeit mit Dokumentationen und Bauteilen aus Märkten mit unterschiedlichen Standards. In der Praxis ist er beispielsweise hilfreich, wenn ein Datenblatt eines Bauteils aus den USA den Betriebsbereich in °F angibt, während das gesamte Projekt in °C durchgeführt wird, oder wenn Labortestspezifikationen Werte in Kelvin enthalten. Statt Formeln auswendig zu lernen und manuell umzurechnen, können Sie den Wert direkt in den Rechner eingeben und das Ergebnis in der korrekten Einheit erhalten.
Die Verwendung des Tools reduziert das Risiko von Rechenfehlern, die zu falscher Einschätzung der zulässigen Betriebstemperaturen der Geräte, ungeeigneter Bauteilauswahl oder falscher Parametereinstellungen in Kühl- und Heizsystemen führen können.
Grad Celsius (°C)
Grad Celsius ist die am häufigsten verwendete Temperatureinheit in Europa und in den meisten technischen Dokumentationen zu Elektronik, Automatisierung und Installationen. Die Celsius-Skala basiert auf den Eigenschaften von Wasser: 0 °C entspricht dem Gefrierpunkt von Wasser und 100 °C dem Siedepunkt (bei Normaldruck auf Meereshöhe). Dies macht sie intuitiv für den Alltag und praktisch zur Beschreibung der Umgebungstemperatur, des Gerätezustands oder technischer Prozesse.
Grad Fahrenheit (°F)
Grad Fahrenheit werden hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und einigen anderen Ländern verwendet, sowohl in Wettervorhersagen als auch in einigen technischen Dokumentationen. Auf dieser Skala liegt der Gefrierpunkt von Wasser bei 32 °F und der Siedepunkt bei 212 °F. Die Umrechnung zwischen °C und °F ist kein einfacher linearer Faktor – es sind sowohl eine Skalierung als auch eine Verschiebung des Nullpunkts erforderlich, weshalb der Rechner hier eine deutliche Erleichterung darstellt.
Kelvin (K)
Kelvin ist eine Temperatureinheit im SI-System, die hauptsächlich in Physik, Technik und präzisen Messdokumentationen verwendet wird. Die Kelvin-Skala beginnt am sogenannten absoluten Nullpunkt (0 K), welcher -273,15 °C entspricht. Temperaturdifferenzen in Kelvin und Grad Celsius haben denselben Zahlenwert (eine Änderung von 1 K entspricht 1 °C) – nur der Nullpunkt der Skala unterscheidet sich. Daher sind Kelvin praktisch für Berechnungen in der Thermodynamik, Strahlung oder Materialeigenschaften.
Die Temperaturumrechnung unterscheidet sich von der Umrechnung von Größen wie Länge oder Masse, da nicht nur mit einem Koeffizienten multipliziert, sondern auch der Nullpunkt der Skala berücksichtigt werden muss. Zwischen Celsius und Kelvin ist die Beziehung einfach: durch Addition eines Konstantenwerts zum °C-Wert erhält man Kelvin. Umgekehrt wird von Kelvin auf Celsius diese Konstante subtrahiert.
Die Umrechnung zwischen °C und °F ist etwas komplexer, da die Skalen unterschiedliche Schritte (verschiedene „Dichte“ der Grade) und unterschiedliche Nullpunkte haben. Die Faustregel „30 °C sind etwa 86 °F“ reicht im Wetterbericht aus, bei der Auslegung einer Kühlanlage oder Analyse der maximalen Betriebstemperatur jedoch nicht. Der Rechner wählt die passende Berechnung automatisch aus, sodass Sie sich keine Formeln merken oder auf die Rechenreihenfolge achten müssen. So können Sie sich auf die Interpretation der Ergebnisse konzentrieren – etwa prüfen, ob eine bestimmte Temperatur im zulässigen Betriebsbereich liegt – anstatt auf die Umrechnung selbst.
Der Temperaturrechner ist nützlich überall dort, wo Temperatur für Funktion, Prozesse oder Nutzerkomfort von Bedeutung ist. In Elektronik und Automatisierung ermöglicht er die schnelle Überprüfung, ob Bauteile mit angegebenem Betriebsbereich in °C oder °F in einer Umgebung funktionieren. Er erleichtert auch den Vergleich von Datenblättern verschiedener Hersteller aus unterschiedlichen Weltregionen, die verschiedene Einheiten verwenden. Im HLK-Bereich hilft der Rechner, Einstellungen und Werte aus Projektdokumentationen in lokale Normen umzuwandeln. Im Labor wird er zur Umrechnung von Kelvin-Werten in grad Celsius und umgekehrt eingesetzt. Auch bei einfacheren Aufgaben, wie dem Interpretieren von Grafiken, dem Vergleichen von Standards oder der Konfiguration von Temperatursensoren in Steuerungen, ist dieses Tool hilfreich.
In den USA wird im Alltag und in vielen Industriebereichen noch das imperiale System verwendet, zusammen mit der Fahrenheit-Skala (°F) – sowohl in Wetterberichten als auch in manchen technischen Dokumentationen. Für lokale Anwender wirken Werte im Bereich von 0 bis 100 °F „vertrauter“ als 0 bis 40 °C. Deshalb verwenden US-Hersteller oft °F, und Anwender aus anderen Ländern müssen Werte in °C umrechnen – hier hilft der Temperaturrechner.
Am einfachsten: Werte mit dem Rechner umrechnen und das Ergebnis mit dem Original-Datenblatt vergleichen. Achten Sie auf Folgendes:
Wenn etwas „nicht passt“, ist es besser, die Dokumentation erneut zu prüfen als einen Wert zu vermuten.
Das ist möglich, aber in der täglichen Projektdokumentation untypisch. Kelvin sind in Berechnungen (z. B. thermisch, physikalisch, strahlungsbezogen) sehr praktisch, aber Projektanforderungen, Normen, Bauteil-Betriebsbereiche und Geräteeinstellungen werden fast immer in °C angegeben. Ein sinnvoller Ablauf ist: Berechnungen in K, Kommunikation und Dokumentation in °C.
Diagramme mit Kelvin-Achse erscheinen dort, wo Temperatur direkt in physikalische Gleichungen eingeht (z. B. Halbleiter, Strahlung, thermisches Rauschen). Für einen Konstrukteur, der wissen will: „Hält diese Diode 85 °C im Gehäuse aus?“, sind Diagramme in °C bequemer, weil sie leicht mit Umgebungstemperatur und Datenblatt-Bereich verglichen werden können. Deshalb mischen Dokumentationen oft beide Ansätze: Modelle und Theorien werden in K gezeigt, praktische Anwendergrafiken in °C.
Wenn Sie unseren Temperaturrechner nicht nutzen können, merken Sie sich folgende Formeln:
Formel zur Umrechnung von Grad Celsius in Grad Fahrenheit
Formel zur Umrechnung von Grad Celsius in Kelvin
Formel zur Umrechnung von Grad Fahrenheit in Grad Celsius
Formel zur Umrechnung von Grad Fahrenheit in Kelvin
Formel zur Umrechnung von Kelvin in Grad Celsius
Formel zur Umrechnung von Kelvin in Grad Fahrenheit