Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Deutschland. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bitte beachten Sie die Änderungen im Lieferplan.

Mehr erfahren

Digital-Oszilloskope; Abtasten:1Gsps

(108)

Man kann sich kaum einen Elektroniker vorstellen, der noch nie einem Oszilloskop begegnet ist. Dabei handelt es sich um multifunktionale und präzise Messgeräte, die derzeit fast ausschließlich in digitaler Ausführung erhältlich sind. In den letzten Jahrzehnten sind viele erschwingliche Modelle auf dem Markt erschienen (oft für Nutzung bei Bastlern, Amateuren und Schülern gedacht). Da sich das Angebot von TME nicht nur an erfahrene Fachleute richtet, stellen wir im Folgenden die allgemeinen Eigenschaften digitaler Oszilloskope vor und gehen detailliert auf ihre wichtigsten Funktionen und Anwendungsbereiche ein.

Wer nutzt Oszilloskope?

Oszilloskope gehören zu den wichtigsten Messgeräten, daher müsste die Antwort auf diese Frage lauten: Jeder, der sich mit Elektronik beschäftigt. Mit einem Oszilloskop kann man Spannungsänderungen im Laufe der Zeit beobachten, wodurch man den Betrieb elektrischer und elektronischer Schaltkreise (z. B. Netzteile und Wandler) analysieren, den Betrieb von Prototypen überprüfen, Untersuchungen durchführen und die Grundgesetze der Physik unterrichten kann. Im Bereich der Funktechnik, deren Einsatzmöglichkeiten mit der Entwicklung kabelloser Kommunikationsmethoden immer größer werden, ist das Arbeiten ohne Oszilloskop praktisch unmöglich, da es uns ermöglicht, die richtigen Betriebsparameter von Sendern und Empfängern zu ermitteln. Im Fall der digitalen Elektronik gibt es für Oszilloskope weniger Anwendungen, sie werden hauptsächlich zur Erkennung von Interferenzen, zur Untersuchung von PWM-Signalen und zum Betrieb von A/D- und D/A-Wandlern verwendet. Es sollte jedoch auch betont werden, dass die Grundfunktionen von Oszilloskopen ständig erweitert werden, was sich auch im Bereich der Analyse von Kommunikationsprotokollen usw. als nützlich erweist.

Unterschied zwischen analogen und digitalen Oszilloskopen

Nur wenige Elektroniker verwenden immer noch analoge Oszilloskope (normalerweise aus Gewohnheit und aus Kostengründen), es darf aber nicht vergessen werden, dass sie jahrzehntelang die einzige verfügbare Option waren. Ihre Funktionsweise basierte (ganz einfach ausgedrückt) auf der Verarbeitung und Verstärkung elektrischer Signale, sodass sie den auf den Schirm gerichteten Elektronenstrahl mithilfe von Elektromagneten krümmten. Die Änderungen der Stromwerte in den Elektromagnetspulen (zyklisch für die horizontale Achse und abhängig von der Eingangsspannung für die vertikale Achse) verursachten die Bewegung des Punktes, an dem Elektronen auf die Oberfläche der Röhre fielen. Durch die Anpassung der Frequenz, mit der sich die horizontale Koordinate des Punktes ändert, an die Frequenz des Signals, konnte auf dem Bildschirm ein klares Diagramm der Spannungsänderungen über einen bestimmten Zeitraum erzeugt werden. Bei digitalen Oszilloskopen werden, wie der Name schon sagt, Messungen mit Analog/Digital-Wandlern durchgeführt und die erfassten Daten werden im Speicher abgelegt und nicht direkt, sondern per Software auf dem Bildschirm dargestellt.

Vorteile und Funktionen digitaler Oszilloskope

Da Messergebnisse in digitalen Oszilloskopen als Daten gespeichert werden, können wir sie in Software und mithilfe von Logikschaltungen verarbeiten. Dies ermöglicht die Herstellung von Geräten mit einem großen Messbereich und einer detaillierten Analyse der erhobenen Werte. Eine solche Untersuchung wird mit mehreren Funktionalitäten durchgeführt:

Speichern und Anzeigen des Spannungsverlaufs

Im Gegensatz zu analogen Geräten können digitale Oszilloskope sogar einen einzelnen Impuls grafisch darstellen, da das gemessene Signal nicht periodisch sein muss. Es ist jedoch auch möglich, Spannungswerte in Echtzeit zu verfolgen, während die Software automatisch Extremwerte bereitstellt und die Abtastperiode anpasst. Es ist auch möglich, die Teile des Diagramms zu vergrößern und seinen Maßstab für jeden Kanal separat anzupassen.

Mess- und Analysefunktionen

Die Grundfunktionen digitaler Oszilloskope ermöglichen die Durchführung von Spannungs- und Frequenzmessungen sowie mathematischen Operationen an ausgewählten Werten und Kurven, wodurch man Phasen, Taktsignale oder PWM-Signale überprüfen kann. In den Geräten ist häufig auch die FFT-Funktion verfügbar (Fast Fourier Transform), wodurch das Oszilloskop als Spektrumanalysator fungieren kann (so dass man unter anderem Interferenzen, Rauschen und andere Signale in einem breiten Frequenzspektrum identifizieren kann).

Auslösemöglichkeiten

Digitale Oszilloskope bieten dem Benutzer umfangreiche Möglichkeiten hinsichtlich der Triggereinstellungen, d.h. der Bestimmung der Bedingungen, nach deren Erfüllung die Messung gestartet wird. Die Einstellungen in diesem Bereich umfassen Überschreitung des eingestellten Pegels, Impuls, Erkennung einer fallenden oder steigenden Flanke und sogar Krümmung. Die Geräte sind außerdem mit einer Warte- oder Totzeitsteuerung ausgestattet, also mit der Funktion Holdoff Control. Dank eines solchen Aufbaus kann das Oszilloskop zur Beobachtung bestimmter Teile der Wellenform und Anomalien und sogar zur Überwachung serieller Kommunikationsleitungen verwendet werden.

Konnektivität und Datenübertragung

Zum Zusammenfassen und Analysieren großer Datenmengen wird meist spezielle Computersoftware verwendet. Um den Datenimport aus dem Oszilloskop zu ermöglichen, sind solche Geräte mit Standard-Kommunikationsschnittstellen (USB, Ethernet, manchmal sogar WLAN) ausgestattet. So kann man nicht nur Informationen herunterladen, sondern auch Messungen in Echtzeit beobachten und sogar das Oszilloskop fernsteuern. Diese Art von Annehmlichkeiten sind besonders nützlich unter Laborbedingungen und im Stadium des Prototypenbaus – insbesondere, wenn sie von Ingenieurteams durchgeführt werden, in deren Fall der Austausch von Arbeitsergebnissen zu den wichtigsten Aspekten der Tätigkeit zählt.

Sonden und Zubehör

Eine weitere Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten von Oszilloskopen sind spezialisierte Sonden, mit denen Sie verschiedene Größen sowie den Betrieb von Energiequellen und Signalen untersuchen kann. Dazu gehören folgende Sonden: passive Sonden (typisch), ausgestattet mit Dämpfungsfaktorschalter (d.h. mit einem Spannungsteiler, der die Empfindlichkeit gegen Rauschen begrenzt), Stromsonden (zur Aufzeichnung von Stromstärkenänderungen), Differenzialsonden (werden hauptsächlich zur Messung von Hochspannungswerten in Versorgungsleitungen verwendet) und aktive Sonden (die zusätzliche Funktionen oder einen erweiterten Bereich getesteter Frequenzen bieten können).

Softwarebasierte Schnittstelle

Ein riesiger Vorteil digitaler Oszilloskope ist ihre umfangreiche Schnittstelle, die nicht nur die Fähigkeiten der Geräte erweitert, sondern auch ihre Verwendung erleichtert. Erstens ermöglicht der relativ hochaufgelöste Bildschirm die Anzeige detaillierter Informationen sowie „Tipps“ und Erklärungen zu einzelnen Funktionen. Zweitens macht die Verwendung von Touch-Matrizen die Bedienung des Oszilloskops nahezu intuitiv. Drittens kann der Benutzer die Bedienung des Geräts an seine Bedürfnisse anpassen, z.B. durch das Speichern von Einstellungen, um häufig wiederkehrende Messungen durchzuführen. Abschließend sollte auch betont werden, dass Hersteller oft Patches für die Software ihrer Oszilloskope anbieten, um deren Funktionalität und Genauigkeit zu verbessern – separate Pakete der firmware sind manchmal gegen eine zusätzliche Gebühr erhältlich und bieten eine erhebliche Erweiterung der Fähigkeiten der Geräte.

Zusatzfunktionen

Moderne Oszilloskope sind Laborgeräte, deren Fähigkeiten weit über das Messen hinausgehen. Sie verfügen oft über eingebaute Funktionsgeneratoren mit verschiedenen Wellenformen, können Kommunikationsprotokollsignale dekodieren und dienen sogar als Logikanalysatoren (die den Zustand mehrerer Leitungen über einen relativ langen Zeitraum aufzeichnen). Diese Funktionen sind besonders nützlich bei der Arbeit mit digitaler Elektronik.

Einsatz digitaler Oszilloskope

Die oben genannten Funktionen ermöglichen den Einsatz von Oszilloskopen in vielen Bereichen – sie sind zudem zu preisgünstigeren Geräten geworden. Darüber hinaus zeichnen sich bereits die Basismodelle durch eine hohe Arbeitsfrequenz, gute Auflösung und Genauigkeit aus. Dadurch hat sich nicht nur der Anwendungsbereich von Oszilloskopen erweitert, sondern auch der Kreis ihrer Nutzer.

Prüfung und Wartung elektronischer Schaltungen

Ein Bereich, in dem Oszilloskope ein unverzichtbares Gerät sind, ist das Design und die Reparatur elektronischer Geräte. In diesem Bereich kommt es vor allem darauf an, die im Design vorgesehenen passenden Spannungs-, Strom- und Frequenzwerte zu erhalten. Mit dem Oszilloskop kann man Abweichungen von den korrekten Betriebsparametern erkennen sowie Fehler oder falsche Annahmen in der Entwurfsphase identifizieren.

Signalanalyse in der Telekommunikation

Kommunikations- und Telekommunikationsstandards definieren streng die zulässigen Betriebsspezifikationen von Geräten und Komponenten. Im Falle von Störungen oder gar Fehlern können die Ursachen für diesen Zustand mit dem Oszilloskop erkannt werden – man kann die Störquelle lokalisieren, die Zeiten messen, mit denen Signale übertragen werden, die passenden Spannungswerte zwischen den Leitungen ermitteln usw.

Qualität der Versorgungsquelle

Ein weiteres wichtiges Einsatzgebiet digitaler Oszilloskope ist die Untersuchung der Versorgungsquellen und der Energiequalität. Hierbei handelt es sich um typische Tätigkeiten im Rahmen der Wartung und Inspektion von Industriebetrieben, insbesondere von Maschinenparks, in denen automatisierte Systeme betrieben werden. Hierbei werden die Oszilloskope für die Verifizierung der in den Versorgungsleitungen oder an den Wechselrichterausgängen anliegenden Spannungen sowie der an einzelnen Komponenten abgegebenen Ströme eingesetzt – um einen optimalen Systembetrieb und die Sicherheit der Maschinenbediener zu gewährleisten.

Forschung und Entwicklung

Da sich digitale Oszilloskope nicht nur durch Multifunktionalität, sondern auch durch hohe Empfindlichkeit auszeichnen, werden sie häufig in der Laborforschung eingesetzt – in Entwicklungszentren und an den Universitäten. Sie werden natürlich in den Bereichen der Physik, Elektrotechnik, Funktechnik, aber auch in der Chemie, Astronomie und Medizin eingesetzt – praktisch in allen Disziplinen, in denen elektronische Geräte eine immer wichtigere Rolle spielen.

Bildung

Abschließend muss betont werden, dass Oszilloskope ein ausgezeichnetes Lehrmittel sind. Dadurch können Schüler und Studenten den Verlauf des elektrischen Stroms experimentell untersuchen und „sehen“, was oft schwer darstellbar ist und oft mithilfe reiner Theorie vermittelt wird – was nicht immer zu zufriedenstellenden Ergebnissen führt.

Hersteller [108]
Oszilloskop-Typ [108]
Verwendeten Displays-Art [108]
Abtasten [108]
Aufnahmelänge [108]
Band [108]
Anzahl Kanäle [108]

Abtasten
1Gsps

Produkte: 108

Lager:

TME
Extern
Alles
Sortierung
Anpassung
Produktsymbol
Symbol (nach Verfügbarkeit sortieren)
Kennzeichnung des Herstellers
Preis aus der ersten Mengenstufe
Preis aus der letzten Mengenstufe
Lager
Abmessungen
Abtasten
Anschlüsse für das Land
Anzahl Kanäle
Aufnahmelänge
Ausgangsanschlusses-Art
Ausgangsspannung
Ausgangsspannung 2
Ausgangsstrom
Ausgangsstrom 2
Auslösungsmodi
Äußere Abmessungen
Band
Bedienung
Beleuchtung
Betriebstemperatur
Display-Auflösung
Durchläufe
Eingangsimpedanz
Eingangsspannung max.
Entspricht Norm
Frequenzbereich der Signale
Hersteller
Herstellerserie
Leistungsaufnahme
maximale Durchlauffrequenz
Messgerät-Eigenschaften
Messung
Messwertspeicher
Modulation-Art
Oszilloskop-Typ
Oszilloskopen-Art
Parameter anzeigen
Passendes Zubehör
Schnittstelle
Software
Standardausstattung
Steckverbinder
Steckverbinder-Art
Tochpanel
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung 400Hz
Verwendeten Displays-Art
Zeitbasis
Zusatzfunktionen
Steigend
Absteigend
Seite 1
DSO2D15 | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; Band: 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; Band: 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch
Kennzeichnung des Herstellers: DSO2D15
Hersteller: HANTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
DSO2D10 | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; Band: 100MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; Band: 100MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch
Kennzeichnung des Herstellers: DSO2D10
Hersteller: HANTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
DSO2C15 | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000
Kennzeichnung des Herstellers: DSO2C15
Hersteller: HANTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
DSO2C10 | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 4Mpts/ch; DSO2000
Kennzeichnung des Herstellers: DSO2C10
Hersteller: HANTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
XDS3202E | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Kennzeichnung des Herstellers: XDS3202E
Hersteller: OWON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
SDS1102 | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W
Kennzeichnung des Herstellers: SDS1102
Hersteller: OWON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
UPO1202 | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"
Kennzeichnung des Herstellers: UPO1202
Hersteller: UNI-T
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
UTD2052CEX+ | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 50MHz; 1Gsps; 64kpts; 2n÷50s/div; ≤7ns
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 50MHz; 1Gsps; 64kpts; 2n÷50s/div; ≤7ns
Kennzeichnung des Herstellers: UTD2052CEX+
Hersteller: UNI-T
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
UTD2102CEX+ | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 64kpts; 2n÷50s/div
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 64kpts; 2n÷50s/div
Kennzeichnung des Herstellers: UTD2102CEX+
Hersteller: UNI-T
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
GDS-1202B | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Kennzeichnung des Herstellers: GDS-1202B
Hersteller: GW INSTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
P 1404 | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD TFT 7"
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD TFT 7"
Kennzeichnung des Herstellers: P 1404
Hersteller: PEAKTECH
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
SDS220S | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 20Mpts; LCD 7"; SDS; 16W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 20Mpts; LCD 7"; SDS; 16W
Kennzeichnung des Herstellers: SDS220S
Hersteller: OWON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
SDS215 | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 20Mpts; LCD 7"; SDS; 16W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 150MHz; 1Gsps; 20Mpts; LCD 7"; SDS; 16W
Kennzeichnung des Herstellers: SDS215
Hersteller: OWON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
SDS1202 | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 200MHz; 1Gsps; 10kpts; LCD 7"; SDS; 15W
Kennzeichnung des Herstellers: SDS1202
Hersteller: OWON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
UPO1102CS | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"
Kennzeichnung des Herstellers: UPO1102CS
Hersteller: UNI-T
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Das Produkt ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht
UPO1102 | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 56Mpts; LCD TFT 7"
Kennzeichnung des Herstellers: UPO1102
Hersteller: UNI-T
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HANTEK DSO4104B | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004B
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 64kpts/ch; DSO4004B
Kennzeichnung des Herstellers: HANTEK DSO4104B
Hersteller: HANTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
GDS-1102B (CE) 2CH | Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Oszilloskop: digital; Ch: 2; 100MHz; 1Gsps; 10Mpts; farbig,LCD 7"
Kennzeichnung des Herstellers: GDS-1102B (CE) 2CH
Hersteller: GW INSTEK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
EDUX1052A | Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 50MHz; 1Gsps; 200kpts; LCD 7"; ≤7ns
Oszilloskop: digital; DSO; Ch: 2; 50MHz; 1Gsps; 200kpts; LCD 7"; ≤7ns
Kennzeichnung des Herstellers: EDUX1052A
Hersteller: KEYSIGHT
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
XDS3104AE/B | Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Oszilloskop: digital; Ch: 4; 100MHz; 1Gsps; 40Mpts; LCD TFT 8"; XDS
Kennzeichnung des Herstellers: XDS3104AE/B
Hersteller: OWON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices