+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Induktive Bauelemente

(22 196)

Schnelle Veränderungen der Stromstärke sind ein äußerst gefährliches Phänomen, das die Platine des elektronischen Systems beschädigen kann. Um effektiv vor elektrischen Stromstörungen zu schützen, werden induktive Drosseln verwendet. Daher sind sie ein äußerst wichtiges Element elektrotechnischer und elektronischer Systeme, das jeder Branchenspezialist kennen sollte.

Aufbau der Drossel

Trotz der sehr verantwortungsvollen Funktion von Drosseln ist ihr Aufbau äußerst einfach. Ein spiralförmig geformter Draht geeigneter Dicke ist das Grundelement der Struktur. Die gängigste Lösung besteht darin, die Spirale auf einen Kern aus einem ferromagnetischen Material mit starken magnetischen Eigenschaften (z.B. Kobalt, Nickel oder allgemein verwendetes Eisen) zu wickeln. Eine andere, weniger häufig verwendete Konstruktion ist die kernlose Drossel, also die Spirale ist mit Luft gefüllt. Nachteilig bei letzterer Lösung ist jedoch die notwendige Verstärkung des Wickeldrahtes zum Schutz vor Selbstverformung sowie die geringere Induktivität im Vergleich zuDrosseln mit Kernen (bei gleicher Windungszahl). Durch die Verwendung des Kerns kann man zusätzlich die Induktivität der Drossel, anpassen, indem man ihre Position relativ zu den umgebenden Spulen verändert. Je nach Einsatzbedingungen und Anwendung gibt es Ausführungen mit geschlossenem Magnetkreis – die sogenannten abgeschirmten Drosseln und Drosseln mit offenem Magnetkreis.

Der Zweck und die Montageart erfordern die Verwendung verschiedener Arten von passiven Elementen mit verschiedenen Formen und Wickelarten des Drahtes. Nachfolgend sind die gängigsten Drosselarten aufgeführt:

  • SMD-Drosseln ;
  • THT-Drosseln;
  • ZMS-Kompensationsdrosseln.

Wie funktioniert eine Drossel?

Die Drossel verhindert plötzliche Änderungen der Stromstärke durch das um den sich unter Spannung befindenden Leiter erzeugte Magnetfeld. Im Zeitpunkt einer schnellen Änderung des fließenden elektrischen Stroms ändert sich auch das Magnetfeld, was in Form von Rückströmen das unerwünschte Phänomen beseitigt. Die sogenannte Drosselung des Stroms wird als Selbstinduktion bezeichnet und nimmt proportional zu den Änderungen des fließenden Stroms zu.

Der wichtigste Parameter der Drossel ist ihre Induktivität, die tatsächlich von der Fähigkeit spricht, ein magnetisches Feld zu generieren, das einen Rückstrom erzeugt. Um die entsprechende Auswahl zu treffen, sollte man auchden Drosselwiderstand und den zulässigen Betriebsstrom berücksichtigen. Ein weiterer Parameter, der die Eigenschaften der Spule beschreibt, ist die Güte. Sie bestimmt die Fähigkeit, Strömungen mit Frequenzen zu drosseln, die von der Resonanz-Eigenfrequenz abweichen.

Die Einheit, die eine Spule charakterisiert, ist Henry [H]. Sie besagt, dass eine Stromänderung von 1 Ampere pro Sekunde eine Spannung von 1 Volt induziert.

Die Erhöhung der Induktivität der Spule kann beeinflusst werden durch:

  • Erhöhung der Anzahl der Windungen und ihrer Oberfläche;
  • Auswahl eines geeigneten Materials mit hoher relativer Permeabilität für die Kernstruktur;
  • Verringerung ihrer Länge.

    Anwendung von Drosseln und ihre Funktion

Geräte, die die besprochenen Induktionselemente verwenden, umgeben uns auf jedem Schritt. Daher lohnt es sich zu wissen, wo wir sie finden können. Hier sind einige Beispiele:

  • Antriebssysteme mit Wechselrichtern - Filterung von Störungen, die sich aus der Motordrehzahlregelung unter Verwendung eines Frequenzumrichters ergeben;
  • Alle Arten von Lautsprechern - eine Anti-Interferenz-Drossel verbessert die akustischen Eigenschaften des erzeugten Tons erheblich;
  • Kapazitive Batterien - eine Drossel als Schutzelemente für Kondensatoren.

Klassische Spule und Drossel – grundlegende Unterschiede

Drosseln gehören zur Gruppe der Induktionsspulen. Aus diesem Grund werden die Begriffe Drossel und Spule synonym verwendet. An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass nicht jede Spule eine Drossel ist. Diese Elemente unterscheiden sich vor allem in ihrer Verwendung im elektrischen System. Die Drossel ist nur eine Spule, deren Aufgabe es ist, das unerwünschte Phänomen der Änderung der Stromstärke zu verhindern. Eine andere Verwendung einer Spule (z.B. in Elektromagneten als Anziehungsquelle für Metallelemente) führt dazu, dass dieses Element nicht in die Gruppe der Drosseln eingeordnet werden kann.

Leistungsverluste in den Spulen

Der Hauptgrund für die Leistungsverluste in den Spulen ist der Widerstand des Wickeldrahtes. Dadurch erwärmt sich die Spule und die magnetischen Eigenschaften des Kerns ändern sich. Besonders gefährlich ist es bei hohen Strömen, da das die elektronischen Komponenten beschädigen und damit zum Ausfall des gesamten Systems führen kann.

Ein weiteres wichtiges Detail ist die Genauigkeit der Spulenstruktur. Die Sorgfalt beim Wickeln des Drahtes oder die geeigneten Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Windungen haben einen grundlegenden Einfluss auf die Qualität des Magnetfelds. Seine Streuung ist ein messbarer Effizienzverlust der Drossel. Es ist erwähnenswert, dass eine schlecht verarbeitete Spule zusätzliche Wärme erzeugen kann, was das Risiko einer Überhitzung des oben beschriebenen Stromkreises erhöht.

Auch die Qualität des Kerns selbst hat großen Einfluss auf die Leistungsverluste. Seine ungleichmäßige Ausführung kann zu großen Abweichungen der tatsächlichen Parameter gegenüber den Nennwerten führen.

Drosseln – die richtige Auswahl

Zusammenfassend werden Drosseln in Geräten eingesetzt, die eine Unterdrückung von Stromsprüngen, eine Signalfilterung oder einen Schutz vor Überlastungen durch Oberschwingungsströme erfordern. Aufgrund des sehr breiten Anwendungsbereiches und der Parameter, die für jede Spule spezifisch sind, sollte der Auswahl des geeigneten Schaltungselements besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Nur eine Drossel mit entsprechender Induktivität und ausgelegt für eine bestimmte Stromstärke kann die ihr gestellten Anforderungen erfüllen. Daher sollte sich die Auswahl solch wichtiger Elemente einer elektronischen Schaltung nicht allein nach wirtschaftlichen Aspekten richten. Es lohnt sich, ein Sortiment bewährter Hersteller zu wählen, das den Qualitätsansprüchen gerecht wird und einen dauerhaft störungsfreien Betrieb ermöglicht.

Produkte: 22 196

Lager:

TME
Extern
Alles
Seite 1
H1102NL | Transformator: LAN; SMD; -1,1dB; Netz: Ethernet 10/100Mbps; 0÷70°C
Transformator: LAN; SMD; -1,1dB; Netz: Ethernet 10/100Mbps; 0÷70°C
Kennzeichnung des Herstellers: H1102NL
Hersteller: PULSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.92 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.29 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.73 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.06 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.50 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 1.78 USD
Nettopreis für Mengen von 40 st - 1.31 USDBruttopreis für Mengen von 40 st - 1.56 USD
Nettopreis für Mengen von 80 st - 1.01 USDBruttopreis für Mengen von 80 st - 1.21 USD
Nettopreis für Mengen von 120 st - 0.86 USDBruttopreis für Mengen von 120 st - 1.02 USD
Nettopreis für Mengen von 200 st - 0.71 USDBruttopreis für Mengen von 200 st - 0.85 USD
Nettopreis für Mengen von 240 st - 0.68 USDBruttopreis für Mengen von 240 st - 0.81 USD
Nettopreis für Mengen von 280 st - 0.67 USDBruttopreis für Mengen von 280 st - 0.79 USD
Nettopreis für Mengen von 520 st - 0.64 USDBruttopreis für Mengen von 520 st - 0.77 USD
534 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
DE1207-33 | Drossel: Draht; SMD; 33uH; 3,9A; R: 53mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Drossel: Draht; SMD; 33uH; 3,9A; R: 53mΩ; ±20%; 12x12x8mm; -40÷85°C
Kennzeichnung des Herstellers: DE1207-33
Hersteller: FERROCORE
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.39 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.46 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.31 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.36 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.27 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.32 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.24 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.28 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.23 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.27 USD
1735 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 5.
Vielfache: 1.
NRS4018T220MDGJ | Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 720mA; R: 290mΩ; ±20%; NRS; 4x4mm
Drossel: Draht; SMD; 22uH; lBetrieb: 720mA; R: 290mΩ; ±20%; NRS; 4x4mm
Kennzeichnung des Herstellers: NRS4018T220MDGJ
Hersteller: TAIYO YUDEN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.34 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.40 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.15 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.18 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.09 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 3500 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 3500 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 7000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 7000 st - 0.07 USD
28558 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
B82422A1103K100 | Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 180mA; R: 1,6Ω; ±10%
Drossel: Ferrit; SMD; 1210; 10uH; 180mA; R: 1,6Ω; ±10%
Kennzeichnung des Herstellers: B82422A1103K100
Hersteller: TDK
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.24 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.28 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 0.22 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 0.26 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.20 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.24 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.17 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.20 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.16 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.19 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.15 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.18 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.15 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.18 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.14 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.17 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.14 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.16 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.16 USD
21371 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
B82790S0513N201 | Drossel: common mode; SMD; 51uH; 500mA; R: 140mΩ; ±30%; 7,1x6x5,2mm
Drossel: common mode; SMD; 51uH; 500mA; R: 140mΩ; ±30%; 7,1x6x5,2mm
Kennzeichnung des Herstellers: B82790S0513N201
Hersteller: TDK
Nettopreis für Mengen von 1 st - 1.50 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.78 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.26 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 1.49 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.19 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 1.41 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 1.15 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 1.37 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.11 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.32 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 1.04 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 1.25 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 1.00 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 1.19 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.96 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 1.14 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.93 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 1.11 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.90 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 1.06 USD
6601 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
HX1188NL | Transformator: LAN; SMD; -1dB; Netz: Ethernet 10/100Mbps; -40÷85°C
Transformator: LAN; SMD; -1dB; Netz: Ethernet 10/100Mbps; -40÷85°C
Kennzeichnung des Herstellers: HX1188NL
Hersteller: PULSE
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.20 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.61 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 1.50 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 1.78 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.03 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 1.23 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.97 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.15 USD
Nettopreis für Mengen von 300 st - 0.93 USDBruttopreis für Mengen von 300 st - 1.11 USD
Nettopreis für Mengen von 600 st - 0.90 USDBruttopreis für Mengen von 600 st - 1.06 USD
Nettopreis für Mengen von 1200 st - 0.87 USDBruttopreis für Mengen von 1200 st - 1.03 USD
Nettopreis für Mengen von 2400 st - 0.86 USDBruttopreis für Mengen von 2400 st - 1.02 USD
Nettopreis für Mengen von 4200 st - 0.85 USDBruttopreis für Mengen von 4200 st - 1.01 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.84 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 1.00 USD
1107 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
IHLP2525CZER100M01 | Drossel: Draht; SMD; 10uH; 7A; R: 102mΩ; ±20%; IHLP; 6,47x6,47x3mm
Drossel: Draht; SMD; 10uH; 7A; R: 102mΩ; ±20%; IHLP; 6,47x6,47x3mm
Kennzeichnung des Herstellers: IHLP2525CZER100M01
Hersteller: VISHAY
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.98 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 1.16 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.61 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.73 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.49 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.58 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.45 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.53 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.42 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.50 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.40 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.47 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.38 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.45 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.36 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.43 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.36 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.42 USD
Nettopreis für Mengen von 10000 st - 0.36 USDBruttopreis für Mengen von 10000 st - 0.42 USD
8681 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LQG15HN39NJ02D | Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 39nH; 250mA; R: 1,06Ω; ±5%; LQG; 180mm
Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 39nH; 250mA; R: 1,06Ω; ±5%; LQG; 180mm
Kennzeichnung des Herstellers: LQG15HN39NJ02D
Hersteller: MURATA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 5000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 5000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 10000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 10000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 20000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 20000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 30000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 30000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 40000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 40000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 50000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 50000 st - 0.01 USD
43182 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LQH43MN3R9M03L | Drossel: Draht; SMD; 1812; 3,9uH; 500mA; R: 0,38Ω; ±20%; LQH; 180mm
Drossel: Draht; SMD; 1812; 3,9uH; 500mA; R: 0,38Ω; ±20%; LQH; 180mm
Kennzeichnung des Herstellers: LQH43MN3R9M03L
Hersteller: MURATA
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.24 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.29 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.23 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.27 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.22 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.26 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.21 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.25 USD
Nettopreis für Mengen von 3500 st - 0.20 USDBruttopreis für Mengen von 3500 st - 0.24 USD
Nettopreis für Mengen von 5000 st - 0.20 USDBruttopreis für Mengen von 5000 st - 0.24 USD
Nettopreis für Mengen von 10000 st - 0.19 USDBruttopreis für Mengen von 10000 st - 0.22 USD
Nettopreis für Mengen von 12500 st - 0.18 USDBruttopreis für Mengen von 12500 st - 0.22 USD
Nettopreis für Mengen von 25000 st - 0.18 USDBruttopreis für Mengen von 25000 st - 0.21 USD
0 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 500)
Mögliche Mindestbestellmenge: 500.
Vielfache: 500.
LBMF1608T100K | Drossel: Draht; SMD; 0603; 10uH; 80mA; R: 360mΩ; ±10%; LB; 1,6x0,8mm
Drossel: Draht; SMD; 0603; 10uH; 80mA; R: 360mΩ; ±10%; LB; 1,6x0,8mm
Kennzeichnung des Herstellers: LBMF1608T100K
Hersteller: TAIYO YUDEN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.22 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.27 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.14 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 3000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 3000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 6000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 6000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.04 USD
28240 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
DLA10-N | Drossel: axial; THT; 10uH; 370mA; R: 720mΩ; Ø3x8mm; Ø: 3mm; H: 8mm
Drossel: axial; THT; 10uH; 370mA; R: 720mΩ; Ø3x8mm; Ø: 3mm; H: 8mm
Kennzeichnung des Herstellers: DLA10-N
Hersteller: FERROCORE
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.15 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.11 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.13 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.05 USD
11830 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 10)
Mögliche Mindestbestellmenge: 10.
Vielfache: 10.
MLZ2012M100WT000 | Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 10uH; 350mA; R: 470mΩ; ±20%; -55÷125°C
Drossel: Ferrit; SMD; 0805; 10uH; 350mA; R: 470mΩ; ±20%; -55÷125°C
Kennzeichnung des Herstellers: MLZ2012M100WT000
Hersteller: TDK
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.05 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.03 USD
2921 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
SM-LP-5001E | Transformator: LAN; 600Ω; Übers: 1: 1
Transformator: LAN; 600Ω; Übers: 1: 1
Kennzeichnung des Herstellers: SM-LP-5001E
Hersteller: BOURNS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.31 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.75 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 1.85 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.20 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 1.73 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 2.06 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 1.66 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 1.98 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 1.62 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 1.92 USD
Nettopreis für Mengen von 200 st - 1.59 USDBruttopreis für Mengen von 200 st - 1.90 USD
Nettopreis für Mengen von 400 st - 1.56 USDBruttopreis für Mengen von 400 st - 1.85 USD
Nettopreis für Mengen von 800 st - 1.54 USDBruttopreis für Mengen von 800 st - 1.83 USD
Nettopreis für Mengen von 1200 st - 1.51 USDBruttopreis für Mengen von 1200 st - 1.80 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 1.50 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 1.78 USD
2967 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
IHLP2525CZER4R7M01 | Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 5,5A; R: 37mΩ; ±20%; IHLP; 6,47x6,47x3mm
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 5,5A; R: 37mΩ; ±20%; IHLP; 6,47x6,47x3mm
Kennzeichnung des Herstellers: IHLP2525CZER4R7M01
Hersteller: VISHAY
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.71 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.85 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.66 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.79 USD
Nettopreis für Mengen von 50 st - 0.59 USDBruttopreis für Mengen von 50 st - 0.71 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.56 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.67 USD
Nettopreis für Mengen von 250 st - 0.53 USDBruttopreis für Mengen von 250 st - 0.63 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.50 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.59 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.45 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.53 USD
Nettopreis für Mengen von 2000 st - 0.38 USDBruttopreis für Mengen von 2000 st - 0.45 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.36 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.42 USD
4722 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
4995 | Drossel: Luftspule; 0,33mH; 0,68Ω; Ø: 37mm; H: 12mm; ØAder: 0,6mm
Drossel: Luftspule; 0,33mH; 0,68Ω; Ø: 37mm; H: 12mm; ØAder: 0,6mm
Kennzeichnung des Herstellers: 4995
Hersteller: VISATON
Nettopreis für Mengen von 1 st - 4.48 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 5.33 USD
Nettopreis für Mengen von 2 st - 4.03 USDBruttopreis für Mengen von 2 st - 4.80 USD
Nettopreis für Mengen von 5 st - 3.59 USDBruttopreis für Mengen von 5 st - 4.27 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 3.37 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 4.00 USD
51 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LQM18DN100M70L | Drossel: mehrschichtig; SMD; 0603; 10uH; 300mA; R: 1,365Ω; ±20%; LQM
Drossel: mehrschichtig; SMD; 0603; 10uH; 300mA; R: 1,365Ω; ±20%; LQM
Kennzeichnung des Herstellers: LQM18DN100M70L
Hersteller: MURATA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.14 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.10 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.08 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.10 USD
Nettopreis für Mengen von 500 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 500 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.07 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.08 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 4000 st - 0.06 USDBruttopreis für Mengen von 4000 st - 0.07 USD
Nettopreis für Mengen von 8000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 8000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 12000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 12000 st - 0.06 USD
Nettopreis für Mengen von 20000 st - 0.05 USDBruttopreis für Mengen von 20000 st - 0.06 USD
7264 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LQG15HN8N2J02D | Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 8,2nH; 500mA; R: 0,25Ω; ±5%; LQG; 180mm
Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 8,2nH; 500mA; R: 0,25Ω; ±5%; LQG; 180mm
Kennzeichnung des Herstellers: LQG15HN8N2J02D
Hersteller: MURATA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 5000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 5000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 10000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 10000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 20000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 20000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 30000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 30000 st - 0.01 USD
Nettopreis für Mengen von 50000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 50000 st - 0.01 USD
19935 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LM-NP-1001-B1L | Transformator: audio; Z: 600Ω; RPrimärwicklg: 66Ω
Transformator: audio; Z: 600Ω; RPrimärwicklg: 66Ω
Kennzeichnung des Herstellers: LM-NP-1001-B1L
Hersteller: BOURNS
Nettopreis für Mengen von 1 st - 2.36 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 2.81 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 2.18 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 2.60 USD
Nettopreis für Mengen von 28 st - 1.95 USDBruttopreis für Mengen von 28 st - 2.32 USD
Nettopreis für Mengen von 112 st - 1.85 USDBruttopreis für Mengen von 112 st - 2.20 USD
782 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
NRS5040T4R7NMGK | Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 3,1A; R: 29mΩ; ±20%; NRS
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; lBetrieb: 3,1A; R: 29mΩ; ±20%; NRS
Kennzeichnung des Herstellers: NRS5040T4R7NMGK
Hersteller: TAIYO YUDEN
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.26 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.31 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.17 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.20 USD
Nettopreis für Mengen von 25 st - 0.13 USDBruttopreis für Mengen von 25 st - 0.15 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.12 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.14 USD
Nettopreis für Mengen von 1500 st - 0.10 USDBruttopreis für Mengen von 1500 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 4500 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 4500 st - 0.12 USD
Nettopreis für Mengen von 9000 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 9000 st - 0.11 USD
9359 auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Mögliche Mindestbestellmenge: 1.
Vielfache: 1.
LQG15HN12NJ02D | Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 12nH; 400mA; R: 0,4Ω; ±5%; LQG; 180mm
Drossel: Luftspule; SMD; 0402; 12nH; 400mA; R: 0,4Ω; ±5%; LQG; 180mm
Kennzeichnung des Herstellers: LQG15HN12NJ02D
Hersteller: MURATA
Nettopreis für Mengen von 1 st - 0.09 USDBruttopreis für Mengen von 1 st - 0.11 USD
Nettopreis für Mengen von 10 st - 0.04 USDBruttopreis für Mengen von 10 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 100 st - 0.03 USDBruttopreis für Mengen von 100 st - 0.04 USD
Nettopreis für Mengen von 1000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 1000 st - 0.03 USD
Nettopreis für Mengen von 2500 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 2500 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 5000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 5000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 10000 st - 0.02 USDBruttopreis für Mengen von 10000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 20000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 20000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 30000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 30000 st - 0.02 USD
Nettopreis für Mengen von 50000 st - 0.01 USDBruttopreis für Mengen von 50000 st - 0.01 USD
40125 auf Lager bei TME