Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Deutschland. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bitte beachten Sie die Änderungen im Lieferplan.

Mehr erfahren

Entisolierwerkzeuge; Abisolierten Leitung-Art:rund

(381)

Abisolierer sind ein relativ neues Werkzeug, da das erste von ihnen erst Ende der 1990er Jahre auftauchte. Heute sind diese spezialisierten Werkzeuge aus der Arbeit von Installateuren nicht mehr wegzudenken, und es gibt viele Modelle auf dem Markt, die unterschiedliche Technologien verwenden und auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind.

Warum und wie isolieren wir Kabel und elektrische Leitungen?

Die Schutzschicht, d. h. die Isolierung, befindet sich auf den Drähten oder Kabeln und trennt die Leiter von den Oberflächen, die sie berühren, und auch voneinander. Wenn wir Geräte anschließen oder installieren müssen, entfernen wir die Isolierung von jedem Kabel im Leiter, um sicherzustellen, dass der Strom fließt, wenn sie angeschlossen werden. Dies sollte natürlich so erfolgen, dass elektrisch leitfähige Teile nicht beschädigt werden, was zu gefährlichen Folgen, z.B. einer Zündung, führen könnte. Bei der Auswahl einer Methode zum Entfernen der Isolierung sollten deren Eigenschaften berücksichtigt werden. Die Isolierung kann ein- oder mehrschichtig sein und besteht in der Regel aus Kunststoff (Plastik, Harze, Gewebe, nicht brennbare Dielektrika). Das Ende des Kabels muss von der Isolierung befreit werden, damit sein Kern nicht weniger haltbar wird und sein Querschnitt nicht abnimmt – sonst würde das seine elektrischen Eigenschaften verschlechtern. Um diese Risiken zu reduzieren, wurden spezielle Werkzeuge entwickelt, nämlich Abisolierwerkzeuge. Die Wahl der Abisolierwerkzeuge hängt hauptsächlich vom Kabelmaterial, seinem Querschnitt und der Anwendung ab. In unserem Katalog kann man Produkte nach den Kabeln filtern, für die wir sie verwenden möchten.

Abisolierzangen

In diesem Fall haben wir eine große Auswahl an Produkten, sowohl automatischen als auch manuellen.

Frontabisolierer

Dieses Werkzeug wird zum Abisolieren der Kabelenden verwendet und ist für diese Anwendung am bequemsten. Damit kann man eine bestimmte Kabellänge präzise abisolieren. Mit dieser Art von Werkzeugen kann man die Isolierung von einadrigen Kabeln und einzelnen Adern von mehradrigen Kabeln abisolieren.

Seitliche Abisolierer

Zangen oder Seitenschneider sind ein praktisches und sicheres Werkzeug, aber nur bei richtiger Anwendung. Man muss auf die Richtung der Klingen und die aufgebrachte Kraft achten, da der leitfähige Teil sonst beschädigt werden kann. Es soll beim Arbeiten mit dem Seitenzieher beachtet werden, dass die spitze Seite der Werkzeugbacken in die entgegengesetzte Richtung zum Rückzugsvektor des Geflechts zeigt. Seitenschneider mit Ausschnitten für Kabel mit einem bestimmten Durchmesser sind im Handel erhältlich, was die Verwendung zu Hause erleichtert. Auch an Stellen, die für Frontabisolierer schwer zugänglich sind, schneidet dieser Stripper-Typ besser ab.

Multifunktionale Abisolierwerkzeuge

Dies sind Werkzeuge, mit denen man nicht nur Drähte abisolieren kann, sondern sie können auch als Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe dienen, wodurch man die Anzahl der für die Arbeit erforderlichen Werkzeuge reduzieren kann. Die Zwangsverriegelungsfunktion garantiert eine hohe Qualität des Verschlusses und die Möglichkeit, sie bei einer Fehlbedienung zu entriegeln.

So wird eine Abisolierzange ausgewählt und sicher verwendet

Der abisolierte Bereich darf nicht über die Verbindung hinausragen. Wenn der freiliegende Draht unbedeckt bleibt, kann es zu versehentlicher Berührung und Stromschlag kommen. Eine unsachgemäß entfernte Isolierung kann einen Kurzschluss oder sogar eine Zündung verursachen. Praktische Fähigkeiten spielen beim Abisolierprozess eine große Rolle. Die Hauptschwierigkeiten treten bei der Arbeit mit dünnen Drähten auf, wenn es auf jeden Handgriff ankommt. Optimaler Druck, insbesondere mit herkömmlichen Werkzeugen, wird nur durch richtige Praxis gewährleistet. Wenn wir also selten abisolieren und befürchten, uns zu verletzen oder den Draht zu beschädigen, ist es definitiv besser, in fortschrittliche Abisolierwerkzeuge bekannter Marken und automatische Werkzeuge zu investieren. Ihre Anwendung erfordert viel weniger Erfahrung und die Arbeit ist auch viel einfacher. Wir sollten auch daran denken, das Werkzeug für die Kabel zu wählen, mit denen wir am häufigsten arbeiten werden. Eine Abisolierzange für dünne Drähte ist ein völlig anderes Werkzeug als eine Abisolierzange für Koaxialkabel oder eine Abisolierzange für Geflechte. Es ist immer eine gute Idee, die Informationen und Spezifikationen des Herstellers zu lesen.

Hersteller [381]
Werkzeug-Typ [378]
Werkzeuge Zuberhör-Typ [3]
Abisolierten Leitung-Art [381]
Leitungsaußendurchmesser [207]
Leitungsquerschnitt [195]
Länge des Werkzeugs [194]

Abisolierten Leitung-Art
rund

Produkte: 381

Lager:

TME
Extern
Alles
Sortierung
Anpassung
Produktsymbol
Symbol (nach Verfügbarkeit sortieren)
Kennzeichnung des Herstellers
Preis aus der ersten Mengenstufe
Preis aus der letzten Mengenstufe
Lager
Abisolierten Leitung-Art
Aderdurchmesser
Anzahl im Set/Package
Art des Materials
Ausführung
Äußere Abmessungen
Beschichtungsmaterial
Betriebsmodi
Drehzahl
Entspricht Norm
Farbe
Gehäuse-Material
Gewicht netto
Größe A
Größe B
Größe C
Größe D
Handelsname
Hersteller
Herstellerserie
Höhe
Klingen-Art
Länge
Länge des Werkzeugs
Leitungs-Art
Leitungsaußendurchmesser
Leitungsdurchmesser
Leitungsgröße
Leitungsquerschnitt
Material
Material des Handgriffs
Max. Betriebsspannung
Max. Leistung
Mechanische Haltbarkeit
Passendes Zubehör
Resistenz gegenüber
Schneidebereich
Setinhalt
Standardausstattung
Verpackungs-Art
Versorgungsspannung
Werkzeug-Art
Werkzeug-Typ
Werkzeuganwendung
Werkzeuge Zuberhör-Typ
Werkzeuge zur Bearbeitung von Leitungen
Werkzeuge zur Kabelschuhbearbeitung
Werkzeugmaterial
Zangen-Art
Steigend
Absteigend
Seite 1
10006786 | Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; NO.5
Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; NO.5
Kennzeichnung des Herstellers: 10006786
Hersteller: WEICON
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
9005000000 | Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm
Abisolierer; 0,08÷10mm2; Leitung: rund,flach; 190mm
Kennzeichnung des Herstellers: 9005000000
Hersteller: WEIDMÜLLER
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
12 62 180 | Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; 180mm
Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig; 180mm
Kennzeichnung des Herstellers: 12 62 180
Hersteller: KNIPEX
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
12 40 200 | Abisolierer; 0,03÷10mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 200mm
Abisolierer; 0,03÷10mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 200mm
Kennzeichnung des Herstellers: 12 40 200
Hersteller: KNIPEX
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
YT-2268 | Abisolierer; 10mm2; Leitung: rund,flach
Abisolierer; 10mm2; Leitung: rund,flach
Kennzeichnung des Herstellers: YT-2268
Hersteller: YATO
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
NB-028B | Multifunktional zum Bearbeiten von Leitungen; 30AWG÷8AWG
Multifunktional zum Bearbeiten von Leitungen; 30AWG÷8AWG
Kennzeichnung des Herstellers: NB-028B
Hersteller: NEWBRAND
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
16 95 01 SB | Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; Leitung: rund; 135mm
Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; Leitung: rund; 135mm
Kennzeichnung des Herstellers: 16 95 01 SB
Hersteller: KNIPEX
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
20050 | Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund
Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund
Kennzeichnung des Herstellers: 20050
Hersteller: JOKARI
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
NB-028 | Multifunktional zum Bearbeiten von Leitungen; 30AWG÷10AWG
Multifunktional zum Bearbeiten von Leitungen; 30AWG÷10AWG
Kennzeichnung des Herstellers: NB-028
Hersteller: NEWBRAND
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
70000 | Abisolierer; ØLeitg: 8÷28mm; Leitung: rund; L.Werkzeug: 167mm
Abisolierer; ØLeitg: 8÷28mm; Leitung: rund; L.Werkzeug: 167mm
Kennzeichnung des Herstellers: 70000
Hersteller: JOKARI
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
NB-STRIP06 | Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig
Abisolierer; 0,2÷6mm2; Leitung: rund,mehradrig
Kennzeichnung des Herstellers: NB-STRIP06
Hersteller: NEWBRAND
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
330013 | Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,8mm; 30AWG÷20AWG; Leitung: rund
Abisolierer; ØLeitg: 0,25÷0,8mm; 30AWG÷20AWG; Leitung: rund
Kennzeichnung des Herstellers: 330013
Hersteller: C.K
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Schwer erhältliches Produkt
12 52 195 | Abisolierer; 0,08÷16mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 195mm
Abisolierer; 0,08÷16mm2; Leitung: rund,flach,mehradrig; 195mm
Kennzeichnung des Herstellers: 12 52 195
Hersteller: KNIPEX
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HT1P184 | Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund; automatisch
Abisolierer; 24AWG÷10AWG; 0,2÷6mm2; Leitung: rund; automatisch
Kennzeichnung des Herstellers: HT1P184
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
NB-STRIP04 | Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; 0,5÷6mm2; Leitung: Koaxial,rund
Abisolierer; ØLeitg: 8÷13mm; 0,5÷6mm2; Leitung: Koaxial,rund
Kennzeichnung des Herstellers: NB-STRIP04
Hersteller: NEWBRAND
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
WIREFOX 10 | Abisolierer; 34AWG÷8AWG; 0,02÷10mm2; Leitung: rund; 18mm
Abisolierer; 34AWG÷8AWG; 0,02÷10mm2; Leitung: rund; 18mm
Kennzeichnung des Herstellers: WIREFOX 10
Hersteller: PHOENIX CONTACT
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
4320-0612 | Abisolierer; 0,02÷10mm2; Leitung: rund,flach; gerade; 191mm
Abisolierer; 0,02÷10mm2; Leitung: rund,flach; gerade; 191mm
Kennzeichnung des Herstellers: 4320-0612
Hersteller: PRESSMASTER
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
NT-0103 | Abisolierer; 0,3÷8mm,1,3÷3,3mm,3,2÷9mm; Leitung: rund,mehradrig
Abisolierer; 0,3÷8mm,1,3÷3,3mm,3,2÷9mm; Leitung: rund,mehradrig
Kennzeichnung des Herstellers: NT-0103
Hersteller: LANBERG
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HT1P182 | Multifunktional zum Bearbeiten von Leitungen; 0,05÷10mm2
Multifunktional zum Bearbeiten von Leitungen; 0,05÷10mm2
Kennzeichnung des Herstellers: HT1P182
Hersteller: HÖGERT TECHNIK
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
NB-STRIP08 | Abisolierer; 20AWG÷10AWG; 0,8÷2,6mm2; Leitung: rund; 165mm
Abisolierer; 20AWG÷10AWG; 0,8÷2,6mm2; Leitung: rund; 165mm
Kennzeichnung des Herstellers: NB-STRIP08
Hersteller: NEWBRAND
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices