Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Deutschland. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bitte beachten Sie die Änderungen im Lieferplan.

Mehr erfahren

Netzteile für LED-Dioden; Ausgangsstrom:2,8A

(23)

LEDs sind schnell zur beliebtesten Beleuchtungsquelle in fast allen Anwendungen geworden – von Haushalten über die Industrie bis hin zum öffentlichen Raum. Dies lag an der Energieeffizienz, der großen Auswahl an verschiedenen Farben und Formaten sowie der Miniaturisierung. Daher passen sie zu den Anforderungen verschiedener Projekte und sind eine hervorragende Alternative im Zeitalter der erneuerbaren Energiequellen.

LEDs erfordern im Gegensatz zu „klassischen“ Beleuchtungsmethoden bestimmte Leistungsbedingungen. Ihre Helligkeit ändert sich nichtlinear in Bezug auf die angelegte Spannung, sie können nicht direkt an das Stromnetz angeschlossen werden, sie sind relativ empfindlich gegenüber Stromüberlastungen, also können sie leicht beschädigt werden. Daher sind dedizierte Netzteile ein untrennbarer Bestandteil von Beleuchtungsanlagen auf Basis von Leuchtdioden, von denen eine große Auswahl im Angebot von TME zu finden ist. Die Wahl des richtigen Produkts hängt von einer Reihe von Faktoren ab – nicht nur von der maximalen Leistung, die die Anlage verbrauchen wird. Andererseits haben die Techniker die Wahl: Sie können AC- und DC-Energiequellen (z. B. Batterien) verwenden, Produkte wählen, die mit einer Reihe von Schutz- und Steuersystemen ausgestattet sind: Dimmer oder Treiber für programmierbare LEDs, deren Farbe einstellbar ist.

Werfen wir einen Blick auf die grundlegenden Parameter und Funktionalitäten von LED-Netzteilen. Alles um ein Produkt nicht nur nach Preis und Nennleistung zu wählen – zwei Merkmalen, die wichtig sind, aber auch verwirrend sein können.

Wie wähle ich ein LED-Netzteil aus?

Die meisten LED-Netzteile, die wir auf dem Markt finden werden, sind Schaltnetzteile. Dadurch erreicht man optimale Betriebsparameter – relativ niedrigen Energieverbrauch und hohe Effizienz – und man kann die Abmessungen des Produkts reduzieren. Leider kann ein solches Funktionsprinzip bei billigeren Produkten aus ungeprüften Quellen mit Störungen im Versorgungsnetz verbunden sein (z.B. Brummen von Funkempfängern oder Störungen beim WLAN-Betrieb).

Die wichtigste Unterteilung bei Netzteilen ist die Unterscheidung zwischen Konstantstrom- und Konstantspannungsvarianten. Die Wahl der richtigen Lösung hängt von den Lichtquellen ab, die wir verwenden möchten, und von der Art und Weise, wie sie angeschlossen werden. Bei seriellen Schaltungen aus Elementen mit ähnlichen Eigenschaften (normalerweise Hochleistungs-LEDs) ist ein Konstantstromnetzteil zu verwenden – es erhöht automatisch die Spannung am Ausgang, bis im Schaltkreis ein Strom mit festem Wert fließt (der einstellbar und an die jeweiligen Empfänger angepasst ist).

Wenn in einer bestimmten Installation parallel geschaltete Elemente verwendet werden (normalerweise wird es ein LED-Streifen sein), sollten die Netzteile mit konstanter Spannung ausgewählt werden (d.h. die Potentialdifferenz zwischen den Ausgangsklemmen konstant halten, unabhängig vom Strom, der in der Schaltung fließt).

In jedem dieser Fälle sollte die maximale Leistungsaufnahme der Installation berücksichtigt werden – und man soll auch sicherstellen, dass diese die Nennleistung des Treibers selbst (d. h. des Netzteils) nicht überschreitet. Da auch andere Faktoren (z. B. Widerstand der Leitungen) den Energieverbrauch beeinflussen, lohnt es sich immer, Geräte mit einer um mindestens 50 % höheren Leistung zu installieren, als sie sich aus einer einfachen Summe der Parameter ergibt. Damit gewährleisten wir die Erweiterungsmöglichkeit des Systems – erhöhen aber auch die Sicherheit der Nutzer, da das Netzteil nicht überhitzt wird. Es wird auch das Risiko eines Ausfalls verringern.

Natürlich sollte nicht nur die Leistung beachtet werden, sondern auch der Strom und die Spannung, die die versorgten Elemente benötigen. Netzteile können genau definierte Bereiche dieser Parameter liefern, die immer auf der Verpackung und dem Typenschild angegeben sind. Das Überschreiten dieser Kenngröße führt zum Ausfall oder Ansprechen der eingebauten Schutzelemente (Unterbrechung der Energieversorgung des gesamten Systems). Es sollte auch daran erinnert werden, dass einige Netzteile, insbesondere solche mit hoher Leistung, nicht richtig funktionieren, wenn wir Elemente mit zu geringem Energieverbrauch daran anschließen (Ausgangsspannungen und -ströme haben ihre in den Eigenschaften angegebenen Mindestwerte).

Was passiert, wenn wir ein falsches Netzteil an die LED-Leuchten anschließen?

Wenn Sie ein Konstantspannungsnetzteil an Lasten anschließen, die Konstantstrom benötigen, gibt es zwei Möglichkeiten. (1) Die Nennspannung erweist sich als zu niedrig, um die Komponenten der Schaltung mit Strom zu versorgen, d. h. es fließt weniger Strom als erforderlich durch jedes LED-Modul; die Komponenten leuchten einfach nicht (obwohl der Treiber läuft und Strom verbraucht). (2) Der durch das Anlegen der Nennspannung verursachte Strom überschreitet die von den LEDs tolerierten Werte – sofortige und dauerhafte Schäden treten auf.

Gleichermaßen wenn wir mehrere Parallelschaltungen mit Empfängern (z. B. mehreren LED-Streifen) an die Ausgänge der DC-Stromversorgung anschließen, wird der Strom zwischen den Schaltungen aufgeteilt und ist höchstwahrscheinlich zu niedrig, um sie richtig zu versorgen (die Lichter können flackern, ungleichmäßig arbeiten usw.).

Die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Auswahl der optimalen Stromversorgung für eine bestimmte Anwendung ist vernachlässigbar und es lohnt sich nicht, ein solches Risiko einzugehen.

Wichtige Merkmale und Parameter von LED-Netzteilen

Neben den oben genannten Tipps zur Auswahl des LED-Netzteils für die Installation sollten Sie bei der Auswahl auf einige andere Parameter dieser Geräte achten.

Die Größe ist nicht nur wegen des Raumes wichtig, in dem das Gerät installiert wird. LED-Treiber werden heiß, daher sollte er den Raum, in dem er platziert wird, nicht komplett füllen. Dennoch sind Netzteile oft an einen sehr weiten Bereich von Betriebstemperaturen angepasst, da einige von ihnen nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb von Gebäuden installiert werden können. Viele der im Angebot von TME erhältlichen Produkte zeichnen sich durch die Schutzklasse IP65 oder sogar IP67 aus, was bedeutet, dass sie vollständig widerstandsfähig gegen Staub, aber auch Feuchtigkeit, Spritzer und sogar Wasserstrahlen (z. B. Niederschläge) sind.

LED-Netzteile werden für verschiedene Anlagen hergestellt, nicht nur in Netzwerken. Daher muss man darauf achten, welche Eingangsspannung ein bestimmtes Modell benötigt. Es kann sich beispielsweise um ein Industrienetzteil handeln, das an 12-V- oder 24-V-DC-Installationen angepasst ist. Ein solches Modell wird auch die Optimierung des Betriebs von Anlagen auf der Grundlage von Batterien und erneuerbaren Energiequellen ermöglichen. Im letzteren Fall können sich Käufer auch an der Effizienz der Stromversorgung orientieren – einem Wert, der in Prozent ausgedrückt wird und eine Schätzung der vom Fahrer selbst verbrauchten Energie angibt.

Ein wichtiges Merkmal, das bereits erwähnt wurde, ist die Leistung, die in den meisten Fällen im Bereich von 1 W bis 1 kW liegt - ​​der Kauf eines richtig ausgewählten Geräts reduziert nicht nur die Installationskosten auf das notwendige Minimum, sondern auch spart Energie und Platz.

Zusatzfunktionen von LED-Netzteilen

Einer der größten Vorteile der Verwendung von LEDs in Beleuchtungssystemen ist, dass sie einfach gesteuert werden können. Bei der Auswahl eines Produkts für eine bestimmte Anwendung sollten die Bedürfnisse der Benutzer berücksichtigt werden. Ausgewählte Treiber haben integrierte Unterstützung für das Dimmen von Lichtern – was ihre Benutzerfreundlichkeit verbessert und die Notwendigkeit beseitigt, das System kompliziert zu gestalten. Einige Modelle von Netzteilen können ferngesteuert werden (das Produktsegment Smart Home) oder Befehle an programmierbare LED-Module (z. B über DALI- oder DMX-Schnittstellen) senden. Auf diese Weise ist es nicht nur möglich, das Licht zu dimmen und aufzuhellen, sondern auch komplexe Arrangements zu schaffen.

Eine weitere Eigenschaft, die in den Produkteigenschaften angegeben ist, sollte noch beachtet werden - die Funktion Flicker Free. Dies bedeutet, dass das Netzteil keinen unsichtbaren, aber augenermüdenden Strobe-Effekt verursacht (man bemerkt ihn beim Fotografieren oder Filmen - er wird auch von einigen Haus- und Nutztieren gespürt).

Hersteller [23]
Netzteil-Typ [23]
Netzteil-Art [23]
Anwendung [23]
Betriebstemperatur [23]
Versorgungsspannung [23]
Äußere Abmessungen [23]

Ausgangsstrom
2,8A

Produkte: 23

Lager:

TME
Extern
Alles
Sortierung
Anpassung
Produktsymbol
Symbol (nach Verfügbarkeit sortieren)
Kennzeichnung des Herstellers
Preis aus der ersten Mengenstufe
Preis aus der letzten Mengenstufe
Lager
Anwendung
Anzahl Ausgänge
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Äußere Abmessungen
Betriebsmodi
Betriebstemperatur
Dichtheitsklasse
Elektrischer Anschluss
Gehäuse-Art
Hersteller
Herstellerserie
Kommunikationsprotokoll
Leistung
Leistungsaufnahme im Leerlauf
Leitungslänge
Netzteil-Art
Netzteil-Typ
Netzteileigenschaften
Sicherung
Versorgungsspannung
Wirkungsgrad
Zusatzfunktionen
Steigend
Absteigend
Seite 1
HLG-150H-54 | Netzteil: Impuls; LED; 150W; 54VDC; 2,8A; 90÷305VAC; 127÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 54VDC; 2,8A; 90÷305VAC; 127÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: HLG-150H-54
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
LPV-100-36 | Netzteil: Impuls; LED; 100W; 36VDC; 2,8A; 90÷264VAC; 127÷370VDC
Netzteil: Impuls; LED; 100W; 36VDC; 2,8A; 90÷264VAC; 127÷370VDC
Kennzeichnung des Herstellers: LPV-100-36
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HLG-320H-C2800B | Netzteil: Impuls; LED; 320W; 57÷114VDC; 2800mA; 90÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 320W; 57÷114VDC; 2800mA; 90÷305VAC; IP67
Kennzeichnung des Herstellers: HLG-320H-C2800B
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54B-3Y | Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54B-3Y
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54B | Netzteil: Impuls; LED; 150W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54B
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54 | Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 180÷295VAC; 255÷417VDC
Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 180÷295VAC; 255÷417VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
EUC-150S280DVA | Netzteil: Impuls; LED; 150W; 27÷53,5V; 2800mA; 90÷305VAC; IP67; 91%
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 27÷53,5V; 2800mA; 90÷305VAC; IP67; 91%
Kennzeichnung des Herstellers: EUC-150S280DVA
Hersteller: INVENTRONICS
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Das Produkt ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht
LPC-150-2800 | Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 27÷54VDC; 2800mA; 180÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 27÷54VDC; 2800mA; 180÷305VAC; IP67
Kennzeichnung des Herstellers: LPC-150-2800
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HLG-480H-C2800B | Netzteil: Impuls; LED; 480W; 85÷171VDC; 2800mA; 90÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 480W; 85÷171VDC; 2800mA; 90÷305VAC; IP67
Kennzeichnung des Herstellers: HLG-480H-C2800B
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54DA | Netzteil: Impuls; LED; DALI; 150W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; DALI; 150W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; IP67
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54DA
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HVGC-240-2800B | Netzteil: Impuls; LED; 240W; 42,9÷85,7VDC; 2800mA; 180÷528VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; 240W; 42,9÷85,7VDC; 2800mA; 180÷528VAC; IP67
Kennzeichnung des Herstellers: HVGC-240-2800B
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
HLG-480H-C2800D2 | Netzteil: Impuls; LED; 479W; 85÷171VDC; 2,8A; 127÷431VAC; 90÷305VDC
Netzteil: Impuls; LED; 479W; 85÷171VDC; 2,8A; 127÷431VAC; 90÷305VDC
Kennzeichnung des Herstellers: HLG-480H-C2800D2
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Das Produkt ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht
ELG-150-54DA-3Y | Netzteil: Impuls; LED; DALI; 150W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; IP67
Netzteil: Impuls; LED; DALI; 150W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; IP67
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54DA-3Y
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54BE | Netzteil: Impuls; LED; 135W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 135W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54BE
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Das Produkt ist nur verfügbar, solange der Vorrat reicht
ELG-150-54-3Y | Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 180÷295VAC; 255÷417VDC
Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 180÷295VAC; 255÷417VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54-3Y
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54D2 | Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54D2
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
ELG-150-54D2-3Y | Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Netzteil: Impuls; LED; 151,2W; 54VDC; 2,8A; 100÷305VAC; 142÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: ELG-150-54D2-3Y
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Netzteil: Impuls; LED; DALI 2; 300W; 58÷116VDC; 2,8A; 100÷305VAC
Kennzeichnung des Herstellers: ELGC-300-M-ADA
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Netzteil: Impuls; LED; 150W; 54VDC; 2,8A; 90÷305VAC; 127÷431VDC
Kennzeichnung des Herstellers: HLG-150H-54AB
Hersteller: MEAN WELL
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices
Netzteil: Impuls; LED; 310W; 57÷111V; 2800mA; 90÷305VAC; IP67; OUT: 1
Kennzeichnung des Herstellers: EUC-320S280SV
Hersteller: INVENTRONICS
null auf Lager bei TME
Anzahl Stück (Vielfache: 1)
Gesamt: no-prices