+1 500 000 Produkte im Angebot
6000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Elektrische Anschlüsse dienen zum Verbinden der Strompfade von zwei Abschnitten eines Niederspannungs-Stromkabels. Die Verbindung wird galvanisch isoliert und durch Klemmen oder andere Verbindungselemente gehalten, die an beiden Enden der Leitung installiert sind. Eine besondere Lösung sind die Steckverbinder, die einerseits eine sichere Verbindung von Leitungen ermöglichen, andererseits aber auch die Möglichkeit des bequemen und schnellen Trennens bieten, was bei eingeschränktem Zugang und kleinem Arbeitsraum wichtig ist.
Nützliches Hilfszubehör beim Anschließen von Kabeln
Bei der Entwicklung von Kfz- und Mobilausrüstung ist es wichtig, den richtigen elektrischen Anschluss für eine spezifische Anwendung auszuwählen. Die richtigen Kabelsteckverbinder bieten eine zuverlässige Möglichkeit zur Modularisierung, zur Reduzierung des Platzbedarfs und zur Verbesserung der Produktions- und Servicefähigkeiten bestimmter Geräte. Eine der beliebtesten Lösungen sind Schnellkupplungen.
Nennstrom
Achten Sie darauf, dass der Nennstrom des Steckers dem zulässigen Strom der einzelnen angeschlossenen Klemmen entspricht. Der Nennstrom setzt auch die Verwendung des maximalen Leiterquerschnitts für eine bestimmte Klemmenfamilie voraus. Wenn beispielsweise der maximale Nennstrom einer Standardfamilie von Steckverbindern 12 A pro Kette beträgt, wird davon ausgegangen, dass ein 14-AWG-Draht verwendet wird. Wenn ein Draht mit kleinerem Querschnitt verwendet wird, sollte der Nennstrom 1,0-1,5 A/Kette unter dem maximalen Nennstrom liegen.
Anschlussgröße und Schaltungsdichte
Achten Sie auf den verfügbaren Platz für elektrische Klemmen und Anschlüsse. Die Verbindungen in Pkw, Lkw und Mobilgeräten werden oft an Orten ausgeführt, an denen der Platz sehr begrenzt ist. Die Schaltungsdichte ist ein Maß für die Anzahl der Schaltkreise, die in einen elektrischen Steckverbinder passen.Anschlüsse mit hoher Schaltungsdichte erfordern nicht viele Steckverbinder, wodurch Raumnutzung und Effizienz maximiert werden. Es soll auch beachtet werden, dass es einen gewissen Kompromiss gibt: Eine höhere Schaltungsdichte kann aufgrund der von den vielen Anschlüssen im Gehäuse erzeugten Wärme zu einem niedrigeren Nennstrom führen. Beispielsweise kann ein Steckverbinder, der bis zu 12 A/Schaltung in einem 2- oder 3-poligen Gehäuse verarbeiten kann, möglicherweise nur 7,5 A/Schaltung in einem 12- oder 15-poligen Gehäuse verarbeiten.
Materialien und Beschichtungen für Gehäuse und Klemmen
Die meisten elektrischen Anschlüsse bestehen aus dem Nylonmaterial UL94V-2- oder 94V-0. 94V-0 zeigt einen schnelleren Zerfall an als 94V-2 Nylon. 94V-0 weist nicht auf eine höhere Betriebstemperatur hin, sondern auf einen Flammschutz. Das Material 94V-2 ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Die Standardbeschichtungen der Spitzen für die meisten Steckverbinder sind Zinn, Zinn/Blei und Gold. Zinn und Zinn/Blei eignen sich für die meisten Anwendungen, bei denen der Schaltkreisstrom 0,5 A übersteigt. Vergoldete Anschlüsse werden normalerweise für Signalanwendungen oder raue Umgebungen mit niedrigem Strom spezifiziert.Das Grundmaterial der Klemmen ist Messing oder Phosphorbronze. Messing, das Standardmaterial, vereint Festigkeit und Leitfähigkeit. Phosphorbronze wird empfohlen, wenn das Basismaterial dünner gemacht werden muss, um die Schaltkräfte zu reduzieren, für hohe Ein-/Ausschaltzyklen (>100 Zyklen) oder wenn das Terminal hohen Umgebungstemperaturen (>85°F/29°C) für längere Zeit ausgesetzt sein kann.
Drahtgröße
Größe des Drahtes ist wichtig bei der Auswahl eines Anschlusses, insbesondere wenn die erforderliche Nennstromstärke nahe dem Maximum für die ausgewählte Anschlussfamilie liegt oder wenn mechanische Festigkeit des Drahts erforderlich ist. In beiden Fällen sollte ein Draht mit größerem Querschnitt gewählt werden.
Betriebsspannung
Die meisten DC-Automobilanwendungen werden im Bereich von 12 V bis 48 V betrieben, während die AC-Anwendungen von 600 V bis 1000 V reichen. Anwendungen mit höheren Spannungen erfordern normalerweise größere Anschlüsse, die der während des Betriebs erzeugten Spannung und Wärme standhalten können.
Umweltfaktoren
Bei der Auswahl der Ausstattung soll die Umgebung berücksichtigt werden, in der das Fahrzeug oder das Gerät verwendet und gelagert wird. In Umgebungen, die extrem niedrigen Temperaturen oder übermäßiger Feuchtigkeit und Verschmutzung ausgesetzt sind, wie z. B. Baumaschinen und Schiffe, lohnt es sich, ein Anschlusssystem mit der Schutzklasse IP69K zu wählen.
Was elektrische Schnellverbinder auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir oft kein Werkzeug benötigen, um die Kabel anzuschließen. Wago, aber auch andere Hersteller, bieten Schnellkupplungen an, die den Arbeitsaufwand beim Anschließen von Leitungen deutlich reduzieren. Wir müssen jedoch daran denken, die wichtigsten Daten, die oben bereits erwähnt wurden, zuerst zu überprüfen. Es ist auch möglich, dass beim Verlegen von Litzen, die dünner sind, zusätzliche Hülsen benötigt werden.
Elektrische Schnellkupplungen sind die ideale Lösung, um Leitungen miteinander zu verbinden, sei es in einem Elektro- oder Verteilerkasten oder an Beleuchtungs- oder Steckdosen. Die Hersteller bieten Schnellkupplungen für alle Anwendungen an, man muss nur die richtigen Produkte für unser Projekt auswählen. Wago bietet auch Adapter für die Montage auf einer Hutschiene, für Leisten sowie verschiedene Arten von Mini-Anschlüssen an.
Die Schnellkupplungen von Wago sind in der Regel transparent, und auf dem Gehäuse wird die Tiefe gezeigt, bis zu der das Kabel in den Verbinder eingeführt werden muss. Sie haben auch eine sehr genaue Kennzeichnung der Kabelstärke, für die der jeweilige Steckverbinder vorgesehen ist. Wir wählen den Stecker für das Kabel aus, entfernen die Isolierung bis zu der auf dem Steckergehäuse angegebenen Tiefe, stecken den Draht in den Stecker, hören ein Klicken und die Verbindung ist fertig. Viele Wago-Schnellkupplungen sind so konstruiert, dass das Kabel entfernt oder getrennt werden kann.
Im Auto ist die Verwendung von Schnellkupplungen die ideale Lösung für alle Arten von Fahrzeuginstallationen (Autoradio, LED-Blinker, Zigarettenanzünderkabel, Lautsprecherkabel usw.). Dies ist eine gute Lösung, da in Autos normalerweise viele Kabel vorhanden sind und ihre Verbindungen allen Arten von Vibrationen standhalten sollten. Daher lohnt es sich, auch an schwer zugänglichen Stellen auf Schnellverbinder mit Verriegelungssystemen zu setzen, die zudem einfach zu montieren sind. Splitter-Schnellkupplungen sind im Auto auch sehr nützlich.
Lager: