+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

RASPBERRY PI

Raspberry Pi ist ein britisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Einplatinencomputern spezialisiert hat. Es wurde 2009 gegründet und schnell gewann es an internationaler Anerkennung dank der innovativen Produkte zu erschwinglichen Preisen. Die Computer von Raspberry Pi werden in der Bildung, in Hobby-Projekten und in kommerziellen Anwendungen auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Haupteigenschaften dieser Geräte sind kompakte Abmessungen, geringer Energieverbrauch und Vielseitigkeit, die dank der breiten Unterstützung für die Sprache Python und des leichten Zugangs zu den Ausführungen des Mikroprozessots (Ein-Ausgangsports, serielle Busse usw.) erreicht wurde. Die Produkte des Unternehmens unterstützen verschiedene Betriebssysteme, darunter eine speziell angepasst Version des Systems Linux, deren neueste Version den Namen Raspberry Pi OS trägt. Die Firma setzt sich auch in die Popularisierung der Computer-Wissenschaft und des Ingenieurwesens unter Jugendlichen ein. Die bekannteste Initiative des Unternehmens auf diesem Feld ist die Raspberry Pi Foundation. Dank ihrer Mission trägt die Firma zur Verbreitung des technologischen Wissens und zur Entwicklung der digitalen Kenntnisse in der globalen Gesellschaft bei.

Die Produkte von Raspberry Pi umfassen viele verschiedene Modelle von Einplatinencomputern wie Raspberry Pi 3, Pi 4, Pi 5 und das kompakte Modul Raspberry Pi Zero. Jedes dieser Modelle bietet verschiedene Spezifikationen und Möglichkeiten, die an ein breites Spektrum an Anwendungen angepasst ist. Das Unternehmen stellt auch Zubehör her, darunter Kameras, Touchscreens und GPIO-Erweiterungsmodule (die sog. Hats), die die Erweiterung der Funktionalität des Computers ermöglichen. Im Angebot des Lieferanten befinden sich auch Entwickler-Kits, die alle Elemente enthalten, die notwendig sind, um mit der Arbeit mit dem Computer zu beginnen (Netzteil, Maus, Tastatur). Die Computer des Unternehmens werden sowohl unter Amateuren als auch unter Profis anerkannt. In den letzten Jahren hat die Firma die Module Pico auf den Markt eingeführt, die auf einem speziell konzipierten Mikroprozessor RP2040 basieren, der z.B. mit der Sprache MicroPython programmiert werden kann.