BIVAR
Bivar ist ein US-Unternehmen, dessen Anfang in die Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückgreift. Seine Gründung und Entwicklung sind mit dem dynamischen Wachstum der Computerindustrie direkt verbunden. Seit dem Anfang konzentrierte sich der Hersteller auf das Angebot an mechanischen Elementen aus Kunststoffen, vor allem im Bereich der Befestigungen der Leiterplatten: von den Distanzhülsen, über isolierende oder positionierende Elemente, bis hin zu den Griffen, Hebeln und Führungen. Als eine beliebte Artikelgruppe aus dem Portfolio des Lieferanten erwiesen sich die Befestigungselemente für LEDs. Im Laufe der Zeit wurde diese Gruppe zum Fundament des gesamten Angebots von Bivar.
Aus dem Katalog von TME kann man ein vielfältiges Produktsortiment von Bivar erwerben – es sind hauptsächlich Produkte, die die Umsetzung von Kontroll- und Steuerungspanels sowie Verbrauchergeräten (RTV- und Haushaltsgeräten) erleichtern. Außer den Grundelementen, wie die Fassungen für die einzelnen LEDs im THT-Format stellt der Lieferant auch ein breites Angebot an Lichtwellenleitern her – es sind aus transparentem Kunststoff gefertigte Elemente, die zum Leiten des Lichtes dienen, das durch die SMD-Elemente an die Front des Panels emittiert wird. Solches Zubehör kann in einer geraden oder abgewinkelten Form hergestellt werden und ist in verschiedenen Größen verfügbar. Alternativ können die Designer die eingebauten THT-LEDs nutzen, die in einem Körper eingeschlossen sind, der die Komponentenfront in einer zur Leiterplatte senkrechten Position hält. Hier sollte es betont werden, dass Bivar auch „normale“ LEDs bietet, darunter die Modelle, die das UV-Licht (ultraviolett) ausstrahlen.