+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Datum der Veröffentlichung: 13-12-2024 🕒 9 Min. Lesezeit
Programmierer J-Link von Segger werden von Herstellern elektronischer Geräte, deren Designern und auch zum Lernen verwendet. Sie ermöglichen effizientes Programmieren und Debuggen von Schaltungen, die auf Mikrocontrollern und Mikroprozessoren aller gängigen Hersteller basieren.
Aus dem breiten Produktportfolio, das von TME angeboten wird, können Sie J-Link-Programmierer von Segger erwerben. Nachfolgend präsentieren wir einen Überblick über dieses Angebot: Es umfasst Standard-, erweiterte, Miniaturmodelle und eine Bildungsvariante. Zusätzlich bieten wir auch Adapter an, die die Verwendung dieser Geräte mit Miniaturschaltungen erleichtern, die mit einem als Testfelder auf einer Leiterplatte oder einem Mictor-38-Stecker ausgeführten Anschluss ausgestattet sind.
In diesem Artikel behandeln wir Themen wie:
J-Link-Programmierer können buchstäblich mit Hunderten von Mikrocontroller-Serien (und Zehntausenden ihrer Modelle) verwendet werden, die Systeme von Herstellern wie Microchip, Texas Instruments, Infineon, STElectronics, Renesas, NXP, Espressif, Toshiba und vielen anderen umfassen. J-Link-Geräte haben die Funktionalität von JTAG-Debuggern, die über einen USB-Anschluss mit Strom versorgt werden. Sie basieren auf 32-Bit-Mikroprozessoren mit RISC-Architektur, die es ihnen ermöglichen, mit hoher Geschwindigkeit mit der Zielschaltung sowie mit einem Computer (über USB) zu kommunizieren. Viele unserer Kunden benötigen keine Einführung in Segger-Lösungen, da sie weit verbreitete Werkzeuge in Entwicklungslaboren und für die Produktion elektronischer Schaltungen (Flash-Programmierung) sind.
Die oben aufgeführten J-Link-Modelle unterscheiden sich in mehreren Merkmalen. Das erste ist die mit dem Gerät enthaltene Softwarelizenz. Das grundlegendste Paket unterstützt nur grundlegende Funktionen (Programmierung über einen virtuellen seriellen Port, VCOM) und ist kostenlos auf der Website des Herstellers erhältlich. Mit der BASE-Version erhält der Käufer keine zusätzlichen Anwendungen, aber sie können separat erworben werden. Die erweiterte Lizenz, die in den Modellen PLUS, ULTRA+ und PRO enthalten ist, enthält Software für Windows-, Linux- und macOS-Systeme:
Der Unterschied zwischen den PLUS- und BASE-Versionen liegt also in der Software; ansonsten sind die Modellparameter praktisch identisch. Die nächste Stufe im J-Link-Angebot ist die ULTRA+-Variante, die bereits bessere Eigenschaften aufweist: Die Datenübertragung über USB hat eine maximale Geschwindigkeit von 4MB/s, die Taktung der JTAG- und SPI-Signale kann eine Frequenz von bis zu 50MHz haben, während der virtuelle serielle Port mit einer Durchsatzrate von bis zu 10MBd arbeitet. Im PRO-Modell erhalten wir die gleichen Fähigkeiten, aber eine zusätzliche Verbesserung ist der RJ45-Anschluss und die Ethernet-Schnittstelle, die es ermöglicht, Geräte in größerer Entfernung als USB zu programmieren. Und sogar aus der Ferne: Nach der Festlegung eines Gateways wird der Zugriff auf den Debugger von Computern aus möglich sein, die mit demselben lokalen Netzwerk verbunden sind. Eine solche Funktionalität optimiert Produktionsprozesse und Laborarbeiten an Prototypen.
Die wichtigsten Unterschiede zwischen den einzelnen J-Link-Modellen sind in der folgenden Tabelle beschrieben:
| Symbol | BASE | PLUS | ULTRA+ | PRO |
|---|---|---|---|---|
| Stromquelle | USB | USB | USB | USB |
| Ausgangsspannungsbereich | 1.2…5V | 1.2…5V | 1.2…5V | 1.2…5V |
| Datenübertragung von USB | 1MB/s | 1MB/s | 4MB/s | 4MB/s |
| Maximale JTAG-Geschwindigkeit | 15MHz | 15MHz | 50MHz | 50MHz |
| Maximale SPI-Geschwindigkeit | 12MHz | 12MHz | 50MHz | 50MHz |
| Maximale SWO-Geschwindigkeit | 30MHz | 30MHz | 100MHz | 100MHz |
| Maximale VCOM-Geschwindigkeit | 115200Bd | 115200Bd | 10MBd | 10MBd |
| Abtastfrequenz | 1kHz | 1kHz | unbegrenzt | unbegrenzt |
| USB-Schnittstelle | • | • | • | • |
| RJ45-Schnittstelle | • | |||
| JTAG-Schnittstelle | • | • | • | • |
| J-Link-Lizenz | • | • | • | • |
| J-Flash (SPI)-Lizenz | • | • | • | |
| J-Link RDI/RDDI-Lizenz | • | • | • | |
| Ozone-Lizenz | • | • | • |
TME bietet auch kompakte Versionen der BASE- und PLUS-Programmierer an. Sie haben sehr kleine Abmessungen (46x46x17mm), besitzen jedoch die gleiche Funktionalität. Sie werden über einen USB-C-Anschluss verbunden. Sie sind für die direkte Montage in einem Prototyp vorgesehen. Der Hersteller sieht auch die Möglichkeit der Montage auf einer Leiterplatte vor, z.B. um ein streng spezialisiertes Testgerät zu erstellen oder den Programmierprozess in der Massenproduktion und ähnlichen Anwendungen zu automatisieren.
Der einfachste Programmierer aus dem Angebot von Segger ist das EDU Mini-Modell, das, wie der Name schon sagt, für Schulungs- und Bildungszwecke vorgesehen ist. Die Funktionalität des Geräts ist begrenzt, unterstützt jedoch die Arbeit mit vielen Systemen, einschließlich Mikrocontrollern, die auf ARM- und RISC-V-Architekturen basieren. Die Eigenschaften des Programmierers im Vergleich zu den oben beschriebenen sind wie folgt:
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Stromquelle | USB |
| Ausgangsspannungsbereich | nur 3.3V |
| Datenübertragung von USB | ja |
| Maximale JTAG-Geschwindigkeit | 4MHz |
| Maximale SPI-Geschwindigkeit | 4MHz |
| Maximale SWO-Geschwindigkeit | 100MHz |
| Maximale VCOM-Geschwindigkeit | kein virtueller serieller Port |
| Maximale Abtastfrequenz | 1kHz |
| USB-Schnittstelle | ja (Micro USB) |
| JTAG-Schnittstelle | ja |
| RJ45-Schnittstelle | nein |
| Lizenzen | J-Link, Ozone |
Um J-Link-Programmierer/Debbuger mit Schaltungen zu verwenden, die mit anderen Arten von Anschlüssen ausgestattet sind, stellt der Hersteller dedizierte Adapter bereit. Der erste ist ein Adapter für eine 6-polige Nadelverbindung, der es Geräteherstellern ermöglicht, die Kompatibilität mit Segger-Geräten aufrechtzuerhalten, indem sie nur sechs Testpunkte auf der Leiterplatte platzieren. Die Einschränkung in diesem Fall ist das Fehlen der Unterstützung für die JTAG-Schnittstelle (die SWD-Schnittstelle wird verwendet). Sie ist jedoch in Adaptern mit einem Mictor-38-Anschluss verfügbar, die in Schaltungen verwendet werden, die auf ARM-Architektur basieren. In dieser Version wird die einzige Einschränkung das Fehlen der Konnektivität mit Trace-Pins sein, die im Standard vorgesehen sind, aber nicht vom 20-poligen Ausgang der J-Link-Programmierer unterstützt werden.