+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Datum der Veröffentlichung: 13-11-2025 🕒 5 Min. Lesezeit
In diesem Projekt werden Sie Arduino UNO R4 WiFi in eine funktionierende PC-Maus verwandeln. Dies ist eine unterhaltsame Art zu lernen, wie Geräte wie Tastaturen und Mäuse, die als Human Interface Devices (HIDs) bezeichnet werden, funktionieren.
Mit Teilen aus dem Plug and Make Kit können Sie die Maus auf Ihrem Computerbildschirm steuern, indem Sie kippen und Tasten drücken.
Ein Human Interface Device (HID) ist etwas wie eine Tastatur, Maus oder ein Spielcontroller, das Ihnen die Interaktion mit Ihrem Computer ermöglicht. In diesem Projekt werden Sie Ihr Arduino UNO R4 WiFi verwenden, um als PC-Maus zu fungieren. Anstatt das USB-Kabel nur zum Programmieren des Arduino zu verwenden, wird es auch als Verbindung zwischen dem Arduino und Ihrem Computer dienen, um die Maus zu steuern. Alle benötigten Teile sind im Plug and Make Kit enthalten, sodass alles bereit ist, um sofort zu beginnen.
Alle Teile für dieses Projekt sind im Plug and Make Kit enthalten:
Zuerst verbinden Sie die Modulino Buttons mit Ihrem Arduino UNO R4 WiFi mit den Qwiic-Kabeln. Die Tasten werden verwendet, um wie eine normale Maus zu klicken. Stellen Sie sicher, dass die Kabel fest verbunden sind.
Dann müssen Sie eine Codevorlage aus der Arduino Cloud laden, die Ihnen hilft, die Tasten zu steuern.
Hier ist der Link: https://app.arduino.cc/templates/game-controller
Nachdem Sie es eingerichtet haben, können Sie auf dem Arduino Cloud-Dashboard sehen, wie oft jede Taste gedrückt wird.
Das ist hilfreich, um zu überprüfen, ob die Tasten richtig funktionieren.
Jetzt kommt der spannende Teil - die Maus bewegt sich, wenn Sie den Modulino Movement-Sensor kippen! Modulino Movement enthält einen Beschleunigungsmesser, der Bewegungen erkennt. Dieser Sensor ermöglicht es Ihnen, die Bewegung der Maus auf Ihrem Computerbildschirm zu steuern, indem Sie das Arduino-Board kippen.
Verbinden Sie den Modulino Movement-Sensor mit dem Arduino UNO R4 WiFi mit dem Qwiic-Kabel. Sobald verbunden, fügen Sie den Code für die Mausbewegung zu Ihrem Projekt hinzu. Der Beschleunigungsmesser im Modulino Movement-Sensor wird erkennen, wie viel Sie das Board in zwei Richtungen kippen: links-rechts und oben-unten, und diese Kippbewegungen werden die Bewegung der Maus auf Ihrem Bildschirm steuern. Im Code gibt es eine Variable namens „Empfindlichkeit“, die bestimmt, wie schnell die Maus basierend auf der Neigung des Sensors bewegt wird. Eine höhere Zahl bedeutet, dass die Maus schneller bewegt wird. Sie können mit einem Wert von 50 beginnen und ihn an Ihre Vorliebe für die Mausgeschwindigkeit anpassen.
Wenn das Arduino verbunden ist und der Code läuft, wird der Modulino Movement-Sensor Ihre Neigungen messen.
Wenn Sie das Board nach links neigen, bewegt sich die Maus nach links; wenn Sie es nach rechts neigen, bewegt sich die Maus nach rechts. Das Neigen des Boards nach vorne oder hinten bewegt die Maus nach oben und unten.
Nachdem Sie den Code auf das Arduino hochgeladen haben, testen Sie die Bewegung, indem Sie den Modulino Movement-Sensor in verschiedenen Richtungen neigen, um zu beobachten, wie die Maus reagiert. Sie können die Empfindlichkeit im Code weiter anpassen, bis die Maus mit einer für Sie angenehmen Geschwindigkeit bewegt wird.
Sobald alles eingerichtet ist, ist es Zeit, Ihre neue PC-Maus zu testen! Bewegen Sie das Board herum und drücken Sie die Tasten, um zu sehen, wie es funktioniert. Wenn die Maus zu langsam oder zu schnell ist, können Sie einfach zum Code zurückkehren und die Empfindlichkeit anpassen.
Wenn Sie möchten, dass die Maus auf eine andere Weise klickt oder die Tastenfunktionen ändern, können Sie den Code an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Indem Sie diesen Schritten gefolgt sind, haben Sie Ihre eigene PC-Maus mit Arduino UNO R4 WiFi und Teilen aus dem Plug and Make Kit gebaut. Nicht nur haben Sie gelernt, wie man seine eigene Maus herstellt, sondern auch wertvolle Fähigkeiten im Umgang mit Sensoren und Programmierung erworben.
Dieses Projekt zeigt, wie vielseitig Arduino ist und eröffnet endlose Möglichkeiten für andere unterhaltsame DIY-Projekte.
Jetzt können Sie Ihre selbstgemachte Maus genießen oder sie weiter anpassen!
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.