Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Deutschland. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Ist ein Akku, der sich beim Laden erhitzt, defekt?

Nicht immer. Eine mäßige Erwärmung des Akkus während des Ladevorgangs ist normal, insbesondere bei Schnellladegeräten. Eine starke Überhitzung kann jedoch auf ein technisches Problem, einen falschen Ladevorgang oder eine interne Beschädigung der Zelle hinweisen

Warum wird der Akku heiß?

Während des Ladevorgangs finden chemische Reaktionen in der Batterie statt, bei denen ein Teil der elektrischen Energie in Wärme umgewandelt wird. Dies macht sich besonders bei Lithium-Ionen-Batterien bemerkbar, die schnell und mit höheren Spannungen geladen werden. Beim Standardladen wird die Erwärmung des Gehäuses auf eine Temperatur von höchstens 40-45 °C als akzeptabel angesehen. Bei Schnellladung (z. B. Quick Charge oder USB Power Delivery-Technologie) kann die Wärmeentwicklung stärker sein, liegt aber immer noch innerhalb der Grenzen eines sicheren Zellenbetriebs. Schutz bietet das eingebaute BMS (Battery Management System), das den Ladestrom begrenzt oder den Vorgang unterbricht, wenn die zulässigen Temperaturen überschritten werden.

Wann ist die Erwärmung ein Grund zur Sorge?

Eine übermäßige oder ungleichmäßige Erwärmung der Batterie kann ein Zeichen für eine Verschlechterung des Zustands der Batterie sein. Dieses Phänomen kann auf eine interne Beschädigung, einen Kurzschluss in der Elektrodenstruktur oder unsachgemäßes Laden - z. B. mit einem billigen, nicht zertifizierten Ladegerät - zurückzuführen sein. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn das Zellengehäuse im Ruhezustand heiß wird oder einen Elektrolytgeruch abgibt. In solchen Fällen besteht die Gefahr, dass die Batterie aufbläht (anschwillt) oder sich sogar entzündet. Brechen Sie aus Sicherheitsgründen den Ladevorgang sofort ab, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Die Art der Chemie spielt eine Rolle

Einige Technologien, wie z. B. NiMH (Nickel-Metallhydrid), erwärmen sich am Ende des Ladevorgangs stärker, woran man erkennt, wann die Ladung abgeschlossen ist (bekannt als Delta T). Lithium-Polymer- und Lithium-Ionen-Akkus hingegen sind empfindlicher gegenüber Überhitzung und erfordern eine bessere Wärmekontrolle. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine mäßige Erwärmung der Batterie während des Ladevorgangs normal ist, ein deutlicher Temperaturanstieg jedoch auf eine beschädigte Zelle oder ein Problem mit dem Ladegerät hinweisen kann und nicht ignoriert werden sollte.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.300.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH