Du bist auf der Webseite für Kunden aus: Deutschland. Aufgrund Deiner Standortdaten schlagen wir folgende Version der Webseite vor: USA / US

+1 300 000 Produkte im Angebot

6000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

PROM (Programmable Read-Only Memory) - Definition

PROM (Programmable Read-Only Memory) ist eine Art nichtflüchtiger Halbleiterspeicher, der es ermöglicht, dass Daten nach dem Herstellungsprozess einmalig vom Benutzer programmiert werden können. Im Gegensatz zum klassischen ROM, dessen Inhalt bei der Herstellung des Chips dauerhaft gespeichert wird, bleibt das PROM bis zum ersten und auch bis zum letzten Schreibvorgang leer.

Das Schreiben von Informationen in das PROM erfolgt durch eine physikalische Veränderung der Struktur der internen Verbindungen, in der Regel durch Durchbrennen dünner Fäden (so genannter Fuses) unter Verwendung eines elektrischen Impulses mit entsprechenden Parametern. Dieser Vorgang ist unumkehrbar - einmal programmiert, kann der Inhalt des Speichers nicht mehr verändert oder gelöscht werden. Aus diesem Grund werden PROMs dort eingesetzt, wo Datenpermanenz und Schutz vor versehentlichen Änderungen erforderlich sind.

Strukturell basiert ein PROM auf einer Matrix von Speicherzellen, die als ein Gitter von Transistoren oder Dioden organisiert sind, die mit selektiv programmierbaren Elementen verbunden sind. Zum Lesen der Daten wird der Leitungszustand jeder Zelle überprüft, was schnell und ohne Stromzufuhr geschieht, während die Informationen gespeichert werden.

PROMs waren in den 1980er und 1990er Jahren in elektronischen Geräten weit verbreitet, bevor sie weitgehend durch flexiblere Technologien wie EPROMs und EEPROMs ersetzt wurden. Trotzdem sind sie immer noch in Systemen zu finden, bei denen es auf niedrige Kosten, einfaches Design und Widerstandsfähigkeit gegen externe Manipulationen des Speicherinhalts ankommt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.300.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH