+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

IQRF - DALI Bridge

Datum der Veröffentlichung: 02-04-2021 🕒 6 Min. Lesezeit

Eine angemessene Beleuchtung ist einer der Faktoren, die die Sicherheit und den Komfort von Wohn-, Büro- und Industrieräumen beeinträchtigen. Leider steigt der Strompreis jedes Jahr, was bedeutet, dass alle Verbraucher es anstreben, die Kosten zu senken und Energie effizienter zu nutzen. Eine der Lösungen besteht darin, ineffiziente Lichtquellen (z. B. Glühlampen oder Halogen) durch energiesparende LED-Lampen zu ersetzen. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in Beleuchtungssteuerungssysteme und deren Integration in BMS (Building Management System)-Systeme zu investieren, wodurch der Automatisierungsgrad zusätzlich erhöht und Einsparungen erzielt werden. Microrisc s.r.o bietet in Zusammenarbeit mit IQRF Tech s.r.o ein Produkt, das einen Mehrwert für den Erstellungsprozess effektiver drahtloser Lichtsteuersysteme auf der Grundlage des DALI-Standards bietet. IQRF-DALI-Brücke ermöglicht es, mit weniger Arbeit noch größere Einsparungen zu erzielen.

  

Abbildung 1. Die IQRF-DALI-Brücke. Die Brücke zwischen DALI- und IQRF-Technologie

DALI-Lichtsteuerungssystem

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) ist ein Protokoll, das die Kommunikation zwischen den Leuchten und der Zentraleinheit ermöglicht. Der DALI-Standard wurde Ende der 90er Jahre als digitale Alternative zum analogen 1-10 V-System entwickelt. Es ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen führenden Unternehmen der Branche wie Philips, Helvar, Osram und Tridonic. Das System verfügt über eine offene Architektur, was bedeutet, dass das Hinzufügen neuer Geräte (z. B. Sensoren, Leuchten, Beleuchtungsfelder) kein Problem darstellt. Eine DALI-Zentraleinheit innerhalb einer Leitung kann bis zu 64 Geräten steuern. Jedes der genannten Geräte kann 16 separaten Gruppen und 16 separaten Szenen zugeordnet werden. Neben grundlegenden Befehlen wie Ein/Aus, dunkler/heller können auch Statusinformationen vom Vorschaltgerät abgerufen werden.

DALI-Standard vs. 1-10V-System

Im Vergleich zur 1-10V-Systemsteuerung weist der DALI-Standard folgende Eigenschaften auf:

  • höhere Störfestigkeit und geringere Ausfallrate durch die Verarbeitung eines digitalen Signals;
  • hohe Flexibilität bei der Systemerweiterung, die sich aus der offenen Infrastruktur des Systems ergibt;
  • bidirektionaler Datenfluss (die Zentraleinheit sendet Steuersignale, sammelt aber auch Informationen von Fassungen und Sensoren);
  • Möglichkeit der Integration in das Gebäudemanagementsystem (BMS);
  • Möglichkeit des stationären Zugangs, ohne dass eine große Anzahl von Schaltern montiert werden muss;
  • Fernzugriff und Konfiguration über einen Computer, ein Tablet oder eine mobile App;
  • Höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit und relativ einfache Implementierung.

  

Bild 2. Beispielhafte Module TR 72DC- und TR 72DAT, die bei TME erhältlich sind.

Im DALI-Standard erfolgt die Kommunikation zwischen der Leuchte und der Zentraleinheit über Kabel (mit Ausnahme der Variante IEC 62386-104 im DALI2-Standard), was Schwierigkeiten bereiten kann, wenn es sich um die Infrastrukturerweiterung oder Implementierungsversuche in historischen Gebäuden handelt. Die Notwendigkeit, Steuerkabel zu verwenden, macht es unmöglich, die Funktionalität des DALI-Systems auch bei intelligenten Straßenbeleuchtungsanwendungen zu nutzen.

IQRF-Technologie - sichere und zuverlässige Kommunikation

IQRF® ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie, die im Sub-GHz-Funkband (433/868/916 MHz) arbeitet. Es ermöglicht die Übertragung einer kleinen Datenmenge bei minimalem Stromverbrauch. Abhängig von der ausgewählten Option beträgt die Stromaufnahme im Standardbetriebsmodus etwas mehr als zehn mA oder im Energiesparmodus etwa 250 µA. IQRF-Module können in den Topologien POINT - POINT, STAR, PEER - PEER und MESH arbeiten. Innerhalb eines Netzwerks können bis zu 240 Geräte in der MESH-Struktur betrieben werden. Dies gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb und bietet gleichzeitig einen hohen Komfort für den Netzwerkbetrieb.

Die Hauptmerkmale der einzigartigen IQRF-Technologien umfassen:

  • Zuverlässigkeit der Datenübertragung, die sich aus der Verwendung des IQMESH,-Protokolls ergibt,
  • Eingebautes Fast Response Command (FRC)-Protokoll, das eine viel schnellere und effizientere Datenerfassung als bei der klassischen Geräteabfrage ermöglicht
  • dreistufige Sicherheit der Datenübertragung,
  • Eingebautes DPA-Protokoll (Direct Peripheral Access), das einen schnelleren Arbeitsfortschritt auf Entwicklungsebene ermöglicht,
  • die IQRF-IDE-Anwendung, die eine einfache Netzwerkerstellung, Visualisierung und ein umfassendes Management ermöglicht.

Abbildung 4. IQRF - Ethernet-Gateway, mit dem die gesammelten Daten in die Cloud übertragen werden können.

Die IQRF-Technologie gewährleistet die Interoperabilität mit allen vorhandenen Kommunikationsstandards wie LoRa, WLAN, GSM, Bluetooth oder Ethernet auf Gateway-Ebene.

Abbildung 3. Anwendungsmöglichkeiten für IQRF-Technologieprodukte.

Weitere Informationen zur Verwendung von IQRF -Lösungen für die drahtlose Kommunikation sind im Artikel „Bewährte Lösungen für die drahtlose Kommunikation von IQRF Tech” und auf der Website des Herstellers verfügbar.

IQRF-DALI Bridge - drahtlose Lösungen für die Gebäudeautomation

Die IQRF- DALI-Brücke ist ein kleines Gerät (88 mm x 38 mm x 22 mm), mit dem DALI-Kommando über das drahtlose IQRF-Netzwerk direkt an die Leuchten gesendet werden können. Dies bedeutet, dass keine Kabel zur Bereitstellung von Steuersignalen zwischen der Steuerung und der Leuchte verwendet werden müssen. Außerdem kann man die Vorteile des DALI-Systems bei der Steuerung der Straßenbeleuchtung nutzen. Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Der DALI-Standard ist von der Topologie-Seite ein Standard mit einer linearen oder Baumstruktur. Dies bedeutet, dass bei einer Beschädigung eines Kabels die Verbindung zu einer großen Anzahl von Leuchten verloren gehen kann.

Abbildung 5. Blockdiagramm der IQRF- DALI-Brücke. Die vollständige Dokumentation finden Sie unter www.iqrf.org und unter Produktregisterkarte im Katalog von TME.

Die IQRF-Technologie arbeitet drahtlos in der MESH-Topologie, die zuverlässiger als die lineare Struktur ist, da alternative Verbindungen zwischen Geräten bestehen. Die Zuverlässigkeit wird zusätzlich durch redundante Sendepakete unterstützt, die sich direkt aus der Spezifik des IQMESH-Protokolls ergeben. Die Reichweite von zig Metern zwischen Geräten wurde durch praktische Implementierungen bestätigt. Der Hersteller stellt beispielhafte Steuerbefehle zur Verfügung und stellt das Funktionsprinzip am Beispiel eines OSRAM-Treibers vor. Der integrierte EEPROM-Speicher mit NFC-Unterstützung kann verwendet werden, um Geräte in einem Netzwerk mit tragbaren Geräten wie einem Telefon oder Tablet zu verbinden. Das FRC-Protokoll gewährleistet eine bequeme und schnelle Datenerfassung aus dem vorhandenen Netzwerk. Die Zentraleinheit im DALI-Standard kann bis zu 64 Geräte bedienen. Die IQRF-Technologie kann bis zu 240 Geräten im Netzwerk unterstützen. Erwähnenswert ist jedoch, dass die Arbeit mit kleineren Netzwerken deren effizientere Verwaltung gewährleistet.

Zusätzliche Vorteile der Verwendung einer IQRF-DALI-Brücke

Die IQRF DALI-Brücke richtet sich an Systemintegratoren, Hersteller aus der Beleuchtungsindustrie und Lieferanten von Lichtsteuerungssystemen. Die Nutzung der Brücke eröffnet neue Möglichkeiten, die Funktionalität des beliebten DALI-Systems sowohl in der vorhandenen Infrastruktur als auch bei Neuanschaffungen zu nutzen. Die Implementierung erfordert keine Steuerkabel, sodass die Modernisierung bestehender Einrichtungen ohne störende Geräusche im Zusammenhang mit Bauarbeiten und ohne Beeinträchtigung der Ästhetik des Gebäudes durchgeführt werden kann. Es ist auch eine Chance, moderne Technologien in historischen Gebäuden einzusetzen. Die Verwendung der IQRF – DALI-Brücke verkürzt auch die für die Investition notwendige Zeit. Die eingesparte Zeit führt automatisch zu geringeren Kosten für den Anleger. Der spürbare Preisanstieg bei Bauarbeiten und Baustoffen sowie die Prognose weiterer Preiserhöhungen in diesen Bereichen führen dazu, dass das Interesse an kabellosen Steuerungssystemen in naher Zukunft noch weiter zunehmen wird.

Ich empfehle Ihnen, sich mit den technischen Spezifikationen des Produkts IQRF – DALI Brücke, sowie mit Produkten von IQRF Tech s.r.o im Angebot der Firma Transfer Multisort Elektronik. vertraut zu machen.

Autor:

Piotr Antończyk

IQRF Tech s.r.o

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

rightColumnPicture rightColumnPicture

LESE AUCH