+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Induktivität - Definition

Induktivität ist eine physikalische Größe, die die Fähigkeit eines elektrischen Stromkreises oder eines Teils davon beschreibt, aufgrund von Änderungen des elektrischen Stroms eine elektromotorische Kraft zu erzeugen. Dieses Phänomen beruht auf dem elektromagnetischen Induktionsgesetz von Faraday und äußert sich durch die Erzeugung einer Spannung, die den Änderungen des Stromflusses entgegenwirkt. Die Induktivität misst den Widerstand, den ein Stromkreis gegen dynamische Stromänderungen leistet, und wird in Henry (H) angegeben.

Bei passiven Bauelementen wie Spulen hängt die Induktivität von der Geometrie der Wicklung, der Windungszahl, dem magnetischen Material des Kerns sowie der Anordnung der Leiter ab. Je größer die Induktivität, desto stärker verzögert sie Stromänderungen, was besonders in Wechselstromkreisen von Bedeutung ist, da induktive Bauelemente das Phasen- und Frequenzverhalten beeinflussen. Dabei tritt auch die induktive Reaktanz auf, deren Wert mit der Frequenz steigt.

Induktivität kann auch gegenseitig wirken, wenn eine Stromänderung in einem Stromkreis eine Spannung in einem anderen induziert, was in Transformatoren und magnetischer Kopplung genutzt wird. Diese Phänomene bilden die Grundlage vieler elektronischer und energietechnischer Geräte wie Wandler, Filter, Resonanzkreise und drahtlose Stromversorgungssysteme. In digitalen Systemen kann die Induktivität von Leitungen und Verbindungen die Signalintegrität beeinflussen, weshalb sie bei der Analyse von Hochfrequenzschaltungen berücksichtigt wird.

Die Bedeutung der Induktivität reicht über die Elektronik hinaus und findet Anwendung in Sensoren, Antrieben, Diagnosegeräten und Messtechnik. Bei der Entwicklung elektrotechnischer Schaltungen ist die präzise Bestimmung und Kontrolle der Induktivität entscheidend für Stabilität, Energieeffizienz und elektromagnetische Verträglichkeit der Systeme.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH