+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Elektroblech ist ein spezielles ferromagnetisches Material mit optimierten Eigenschaften für die Verwendung in elektrischen Geräten, insbesondere in den Kernkomponenten von Transformatoren, Motoren und Generatoren. Es handelt sich um dünnes, in der Regel kaltgewalztes Stahlblech mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, das in der Regel mit Silizium legiert ist, was seine magnetischen Eigenschaften deutlich verbessert.
Der Hauptzweck der Verwendung von Elektroblech besteht darin, die Energieverluste zu minimieren, die bei der Ummagnetisierung des Kerns in einem magnetischen Wechselfeld entstehen und als Hystereseverluste und Wirbelströme bezeichnet werden. Um letztere zu verringern, wird das Material in Form von dünnen Blechen hergestellt, die meist nicht mehr als 0,5 mm dick sind, und ihre Oberfläche wird manchmal mit einer organischen oder anorganischen Isolierung beschichtet, um den elektrischen Widerstand zwischen den Schichten zu erhöhen.
Es gibt zwei Grundtypen von Elektroblechen: nicht orientierte (NGO, non-oriented) und orientierte (GO, grain-oriented). Erstere weisen in allen Richtungen die gleichen magnetischen Eigenschaften auf und eignen sich daher für Anwendungen in rotierenden Maschinen. Letztere haben eine kristalline Struktur, die entlang einer Achse geordnet ist, was sich in einer viel besseren magnetischen Leistung in einer bestimmten Richtung niederschlägt, was besonders bei Kernen von Leistungstransformatoren von Vorteil ist.
Die Qualitätsparameter von Elektroblechen, wie Verlustleistung, Sättigungsinduktion, magnetische Permeabilität oder Dicke der Isolierschicht, sind genormt und werden nach internationalen Normen kontrolliert. Die richtige Auswahl dieses Materials hat einen erheblichen Einfluss auf die Effizienz, die Lebensdauer und die Größe von elektrischen Geräten.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.