+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Speck - Definition

Der Boar ist ein Präzisionsmesswiderstand, der in elektrischen Anlagen für die kontrollierte Verteilung von Strom und die genaue Messung von Stromwerten in Stromkreisen hohen Stroms verwendet wird. Seine Funktionsweise beruht auf dem Prinzip des proportionalen Verhältnisses zwischen dem Strom, der durch den Leiter fließt, und dem Spannungsabfall an seinen Anschlüssen, gemäß dem Ohmschen Gesetz. Die Konstruktion des Shunts ermöglicht es, einen beträchtlichen Teil des Stroms durch einen Widerstand mit einem genau definierten niedrigen Widerstandswert zu leiten, so dass eine messbare, dem Strom proportionale Spannung erhalten werden kann, ohne die elektrischen Parameter des Stromkreises wesentlich zu beeinflussen.

Das für die Konstruktion des Shunts verwendete Material muss einen niedrigen Temperaturkoeffizienten des Widerstands aufweisen, der die Stabilität der Messung auch bei hohen Stromwerten gewährleistet. Es werden Mangan-, Konstantan- oder Nickel-Chrom-Legierungen verwendet, die sich durch eine minimale Änderung des elektrischen Widerstands in Abhängigkeit von der Temperatur und eine hohe Beständigkeit gegen Materialalterung auszeichnen. Die Struktur des Shunts ist so konzipiert, dass die bei hohem Stromfluss entstehende Wärme wirksam abgeleitet wird, wodurch die Temperaturdrift verringert und die Lebensdauer des Bauteils verlängert wird.

In Messsystemen wird der Shunt in Verbindung mit analogen und digitalen Messgeräten verwendet, wobei die an seinen Anschlüssen gemessene Spannung durch Operationsverstärkerschaltungen, Analog-Digital-Wandler oder Mikroprozessorsysteme in einen Stromwert umgewandelt wird. In Präzisionskonfigurationen werden Shunts häufig kalibriert, um Messfehler zu minimieren und unerwünschte thermische und elektromagnetische Effekte zu kompensieren.

In Schutzsystemen dienen Shunts als Strombegrenzungs- und Steuerelemente in Stromkreisen und ermöglichen die Implementierung von Überstromschutzmechanismen und die dynamische Überwachung des Energieverbrauchs. In Industrie- und Energieanwendungen werden Hochstrom-Shunts mit hoher Belastbarkeit in elektrischen Netzüberwachungssystemen, Energiespeichern und elektrischen Antriebssteuerungssystemen eingesetzt.

Die Integration von Shunts in moderne Telemetriesysteme und IoT-Systeme ermöglicht die Ferndiagnose elektrischer Lasten, die Analyse von Maschinenbetriebsparametern und die Optimierung des Energieverbrauchs in Echtzeit. Für Lösungen, die eine Miniaturisierung erfordern, werden Shunts mit einer Schichtstruktur verwendet, die mit präzisen Dünnschichtverarbeitungsmethoden hergestellt werden, was ihre Implementierung in fortschrittliche Messsysteme und integrierte Schaltungen ermöglicht, die in der Automobil- und Luftfahrtelektronik verwendet werden.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH