+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Stepping-Charakteristik beschreibt die Reaktion eines dynamischen Systems auf einen Einheitsschritt, d. h. eine plötzliche Änderung des Eingangssignals von Null auf einen konstanten Wert. Durch die Analyse dieser Art von Reaktion lässt sich feststellen, wie ein System auf plötzliche Störungen oder Änderungen der Betriebsbedingungen reagiert. Sie ist eines der grundlegenden Werkzeuge in der Systemtechnik Automatisierung, Elektronik und Regelungstechnik.
In der Praxis wird die Spike-Charakteristik als Diagramm des Ausgangssignals in Abhängigkeit von der Zeit dargestellt, nachdem ein Spike angelegt wurde. Seine Form hängt von den dynamischen Eigenschaften des zu prüfenden Objekts ab, wie Trägheit, Dämpfung, Verzögerung oder das Vorhandensein von Energiespeicherelementen. Bei Systemen erster Ordnung nimmt die Sprungantwort die Form eines exponentiellen Anstiegs an, während bei Systemen höherer Ordnung Oszillationen, Überschwinger oder längere Einschwingzeiten auftreten können.
Die Sprungcharakteristik ist sowohl für analoge als auch für digitale Systeme von Bedeutung, und ihre Analyse ermöglicht die Bewertung der Stabilität, der Reaktionsgeschwindigkeit und der Qualität der Regelung. Bei Methoden zur Systemidentifizierung ermöglichen sie die Schätzung der Parameter eines mathematischen Modells eines Objekts. In der Industrieautomatisierung werden sie häufig zur Auswahl der Einstellungen von Reglern wie PID verwendet, bei denen die Spitzenreaktion eine Schlüsselrolle im Abstimmungsprozess spielt.
Das Merkmal wird auch bei der Diagnose von elektronischen Geräten und mechatronischen Systemen verwendet, da jede Abweichung von der vorhergesagten Antwort auf eine Beschädigung oder Veränderung der Parameter von Systemkomponenten hinweisen kann. In digitalen Systemen wird sie anhand von Abtastdaten analysiert, was den Einsatz von numerischen Werkzeugen und Glättungsfiltern zur korrekten Interpretation der Ergebnisse erfordert.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.