+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Die Nyquist-Frequenz ist ein Begriff aus der Theorie der Signalverarbeitung, der die maximale Frequenz der Komponente eines analogen Signals definiert, die mit der digitalen Abtastung korrekt wiedergegeben werden kann. Sie ist gleich der Hälfte der Abtastfrequenz, d. h. der Anzahl der Abtastwerte, die pro Zeiteinheit aus dem Signal entnommen werden. Nach dem Nyquist-Shannon-Theorem ist es zur Vermeidung von Verzerrungen bei der Rekonstruktion eines Signals aus Abtastwerten erforderlich, das Signal mit einer Frequenz abzutasten, die mindestens doppelt so hoch ist wie die höchste in diesem Signal vorhandene Frequenz.
Dieses Konzept spielt eine grundlegende Rolle bei der Analog-Digital-Wandlung (ADC), der Datenübertragung und der digitalen Audio- und Videoverarbeitung. In der Praxis bietet die Verwendung einer Abtastfrequenz, die höher ist als die Nyquist-Frequenz, einen Sicherheitsspielraum und verringert das Risiko von Aliasing - ein Phänomen, bei dem sich Signalspektren überlagern, was zum Verlust von Informationen und zur Erzeugung von Störkomponenten im rekonstruierten Signal führt.
Die Nyquist-Frequenz ist nicht gleichbedeutend mit der maximalen Frequenz des analysierten Signals, sondern stellt einen Grenzwert dar, den dieses Signal nicht überschreiten sollte, um die akzeptierte Abtastfrequenz einzuhalten. In digitalen Systemen werden zusätzliche Anti-Aliasing-Filter verwendet, um Signalanteile oberhalb dieser Grenze bereits vor der Abtastung abzuschwächen.
Dieses Konzept findet auch Anwendung in der Theorie diskreter Systeme, der Spektralanalyse und dem Entwurf von digitalen Filtern. Die Kenntnis der Nyquist-Frequenz ist von entscheidender Bedeutung bei der Entwicklung von Messsystemen, Datenerfassung und Informationsverarbeitung, wo die Erhaltung der Integrität des ursprünglichen Signals für die Qualität des Endergebnisses wichtig ist.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.