+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Probenahme - Definition

Unter Abtastung versteht man die Umwandlung eines kontinuierlichen Signals im Zeitbereich in eine diskrete Form, indem es in bestimmten, gleichmäßigen Zeitintervallen gemessen wird. Dies ist ein wichtiger Schritt bei der Analog-Digital-Wandlung, der die weitere Signalverarbeitung in digitalen Systemen ermöglicht. Im Kontext der Elektronik und Signaltechnik ist ein Sample ein einzelner Signalamplitudenwert, der zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgezeichnet wird.

Die Abtastrate, d. h. die Anzahl der Messungen pro Zeiteinheit, ist entscheidend für die Qualität der Reproduktion des Originalsignals. Nach dem Nyquist-Shannon-Theorem muss die Abtastfrequenz mindestens das Doppelte der höchsten im Quellsignal vorhandenen Frequenz betragen, damit eine verzerrungsfreie Signalrekonstruktion möglich ist. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, führt zu dem Phänomen des Aliasing, bei dem sich die Signalkomponenten überlagern und ein falsches Frequenzspektrum erzeugen.

Die Abtastung kann sowohl bei eindimensionalen Signalen, wie z. B. Ton, als auch bei mehrdimensionalen Signalen, wie z. B. Bildern, angewendet werden, wo sie für die räumliche Auflösung verantwortlich ist. Die Abtastung wird in der Regel von zusätzlichen Operationen wie Anti-Aliasing-Filterung begleitet, um die Bandbreite des Signals vor der Umwandlung zu verringern.

In digitalen Systemen werden die Abtastwerte verarbeitet und als Binärzahlen gespeichert, so dass sie komprimiert, analysiert und über Telekommunikationsnetze übertragen werden können. Die Abtastung spielt eine wichtige Rolle bei der Datenerfassung Messung, digitalen Signalverarbeitung (DSP), Audiosynthese, Steuerungssystemen und Multimediatechnik.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH