+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) - Definition

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) ist ein nichtflüchtiger Halbleiterspeicher, dessen Inhalt im Gegensatz zum klassischen ROM wiederholt beschrieben und gelöscht werden kann. EPROM wurde für die dauerhafte Speicherung von Daten entwickelt, die sich während der Entwicklungs- oder Wartungsphase eines Geräts ändern können, und stellt eine wichtige Entwicklung in der digitalen Speichertechnologie dar.

Die Struktur der EPROM-Speicherzelle basiert auf Transistoren mit einem so genannten "Floating-Gate". das Floating-Gate ist ein isoliertes schwebendes Gate, das eine elektrische Ladung speichern kann. Die Daten werden durch Injektion von Elektronen in dieses Gate mit Hilfe der Tunnelmethode oder des Avalanche-Effekts geschrieben. Die An- oder Abwesenheit von Ladung im Gate verändert die leitenden Eigenschaften des Transistors, was den gespeicherten logischen Zuständen entspricht.

Das Löschen des EPROM-Inhalts erfolgt durch ultraviolette Strahlung, die die angesammelte Ladung von den Floating Gates entfernt und die Zellen in einen ungespeicherten Zustand zurückversetzt. Aus diesem Grund sind EPROM-Chips mit einem transparenten Quarzfenster ausgestattet, das den Blick auf das Innere der Siliziumstruktur ermöglicht. Der Löschvorgang erfordert eine präzise Belichtung und ist relativ zeitaufwändig, was seine Praxistauglichkeit im Vergleich zu neueren Speichertypen einschränkt.

Aufgrund seiner Langlebigkeit und Reprogrammierbarkeit wurde das EPROM häufig in eingebetteten Systemen, Testgeräten, industriellen Steuerungen und Schaltungen eingesetzt, die eine stromlose Datenspeicherung erfordern. Im Laufe der Zeit wurde es jedoch von EEPROM- und Flash-Speichern verdrängt, die eine einfachere und schnellere Möglichkeit zum Löschen und Schreiben von Daten bieten, ohne dass UV-Licht erforderlich ist.

Trotz technologischer Einschränkungen haben EPROMs eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Mikroelektronik gespielt und werden auch heute noch in bestimmten Anwendungen eingesetzt, bei denen Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen versehentliches Überschreiben von Daten wichtig sind.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH