+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Der Wiener Filter ist ein optimaler digitaler Filter oder analoger Filter, der in der Theorie der Signalverarbeitung verwendet wird, um den mittleren quadratischen Fehler zwischen dem Originalsignal und dessen Schätzung aus der verzerrten Version zu minimieren. Entwickelt von Norbert Wiener gehört dieser Filter zur Klasse der statistischen Filter und basiert seine Funktion auf dem Wissen über die statistischen Eigenschaften des Signals und des Rauschens. Sein Hauptziel ist es, das Signal so getreu wie möglich in Gegenwart von additivem Rauschen mit bekanntem Leistungsspektrum zu rekonstruieren.
Aus technischer Sicht führt der Wiener Filter eine inverse Filterung im Frequenzbereich oder eine Korrelation im Zeitbereich durch, wobei er die Anwesenheit des Rauschens und die Eigenschaften des Quellsignals berücksichtigt. Er arbeitet als signalangepasster Filter, der Verzerrungen und Rauschen berücksichtigt, was ihn von klassischen Tiefpass- oder Bandpassfiltern unterscheidet, die nicht anhand des Kriteriums der Optimierung des Schätzfehlers entworfen sind.
In seiner digitalen Version kann der Wiener Filter als FIR- oder IIR-Filter implementiert werden, abhängig von den Eigenschaften der Aufgabe und den verfügbaren Daten. Ein Schlüsselelement seiner Implementierung ist die Kenntnis der Autokorrelationsfunktion des Signals und der wechselseitigen Korrelationsfunktion zwischen dem Eingangssignal und dem erwarteten Ausgang. In praktischen Anwendungen wird oft eine adaptive Version des Wiener Filters verwendet, z.B. der Least Mean Squares (LMS) Algorithmus, um sich in Echtzeit an sich ändernde Signal-Rausch-Bedingungen anzupassen.
Anwendungen des Wiener Filters umfassen die Rauschreduzierung bei der Datenübertragung, Bildverarbeitung, Kommunikationssystemen, Radar, Sonar und in der medizinischen Diagnostik, wo es erforderlich ist, ein Signal aus einer verzerrten oder unvollständigen Messung zu extrahieren. Dank seiner Fähigkeit, die statistischen Eigenschaften von Signalen zu berücksichtigen, gilt er als eines der effektivsten Werkzeuge im Bereich der Schätzung und der optimalen Filterung.
Integrierte Schaltkreise - Filter
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.