+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Verformung ist der allgemeine Begriff für eine Veränderung der ursprünglichen Form, eigenschaften oder Parameter eines Signals, einer physikalischen Funktion oder eines Systems, verursacht durch innere oder äußere Faktoren. Im Kontext der Elektronik und Signaltechnik, bezieht sich der Begriff auf die Differenz zwischen dem Eingangssignal und dem Ausgangssignal nach Durchlaufen einer Verarbeitungsvorrichtung oder eines Systems, wenn diese Veränderungen nicht eine beabsichtigte Funktion des Systembetriebs sind. Verzerrung kann sich sowohl auf die zeitliche Wellenform, als auch das Frequenzspektrum eines Signals betreffen.
Sonstige unterscheiden zwischen verschiedenen Formen der Verzerrung in Abhängigkeit von der Quelle und den Eigenschaften der Veränderungen. Nicht-lineare Verzerrung resultiert aus den nicht-linearen Eigenschaften der Systeme, bei denen die Ausgangsamplitude nicht proportional zur Eingangsamplitude ist, was zu zusätzlichen Oberschwingungen führt. Lineare Verzerrung, auf der anderen Seite, bezieht sich auf Änderungen der Phase oder amplitude, wie z.B. Zeitverschiebungen, abschwächung oder Verstärkung von bestimmten Frequenzen, ohne Erzeugung neuer Obertöne.
W akustik in der Akustik und Klangverarbeitung, unter Verzerrung versteht man unerwünschte Veränderungen in der Struktur eines Audiosignals, die die Qualität und Natürlichkeit des Empfangs beeinträchtigen. In Datenübertragungssystemen, können Verzerrungen zu Übertragungsfehlern und Informationsverlusten führen. Im Bereich der elektrischen Energietechnik, bezeichnet man die Verformung einer Spannungs- oder Stromwellenform von einer perfekten Sinuswelle, die sich auf den Wirkungsgrad von Geräten und die Qualität der gelieferten Energie auswirkt.
Das Phänomen der Verzerrung kann das Ergebnis von Konstruktionseinschränkungen sein, nicht-lineare Phänomene, überlastungen, unsachgemäße Auswahl von Komponenten oder externe Störungen. Seine Bewertung und Begrenzung ist ein Schlüsselelement bei der Entwicklung und Diagnose von elektronischen Systemen, akustik und automatik, sowie eines der wichtigsten Qualitätskriterien bei Anwendungen, die eine präzise Signalabbildung erfordern.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.