+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Perfektes Gas ist ein idealisiertes Modell eines gasförmigen Stoffes, bei dem davon ausgegangen wird, dass die Gasmoleküle punktförmige Objekte sind, die außer durch elastische Stöße nicht miteinander wechselwirken. Seine Beschreibung basiert auf der kinetischen Theorie der Gase und der Zustandsgleichung eines perfekten Gases, die das Verhältnis zwischen Druck, Volumen und Temperatur eines Stoffes unter den thermodynamischen Bedingungen von definiert.
Die Grundannahme des Modells des perfekten Gases ist, dass es keine zwischenmolekularen Kräfte gibt, was bedeutet, dass die potenzielle Energie der Wechselwirkungen zwischen den Molekülen im Vergleich zu ihrer kinetischen Energie vernachlässigbar ist. Die Teilchenbewegung ist zufällig, und die Zusammenstöße erfolgen nach den Grundsätzen der Impuls- und Energieerhaltung, was zu einer gleichmäßigen Verteilung der Teilchengeschwindigkeiten gemäß der Maxwell-Boltzmann-Verteilung führt.
Die Clapeyron-Gleichung, die die mathematische Behandlung eines perfekten Gases darstellt, drückt diese Beziehung aus:
PV = nRT
wobei P der Druck, V das Volumen, n die Molzahl des Gases, R die universelle Gaskonstante und T** die in Kelvin ausgedrückte Temperatur ist.
Das Modell des perfekten Gases ermöglicht eine vereinfachte Beschreibung thermodynamischer Prozesse wie isothermische, isobare, isochore und adiabatische Gasumwandlungen, bei denen sich die Zustandsparameter nach bestimmten mathematischen Beziehungen ändern. In der technischen Thermodynamik bildet das perfekte Gas die Grundlage für die Analyse von Wärmekraftmaschinenkreisläufen, Gasturbinen und Kältesystemen, bei denen mit Hilfe von Näherungsgleichungen die Effizienz von Energieprozessen vorhergesagt werden kann.
Die innere Energie eines perfekten Gases ist ausschließlich von der Temperatur abhängig und wird durch die Fähigkeit der Moleküle bestimmt, kinetische Energie in Form von Translations-, Rotations- und Oszillationsbewegungen zu speichern. Bei einatomigen Gasen wie Helium und Neon bezieht sich die kinetische Energie ausschließlich auf die Translationsbewegung, während bei mehratomigen Gasen die zusätzlichen Freiheitsgrade zu einem Anstieg der Wärmekapazität des Gases führen.
Das Modell des perfekten Gases wird im Maschinenbau, in der Aerodynamik, der chemischen Industrie und der Astrophysik verwendet, um Gase bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken zu analysieren, bei denen die molekularen Wechselwirkungen so schwach sind, dass das tatsächliche Gasverhalten der theoretischen Beschreibung eines perfekten Gases nahe kommt. Bei hohem Druck oder niedrigen Temperaturen, wenn die Gasmoleküle aufgrund von Van-der-Waals-Kräften zu interagieren beginnen, müssen komplexere Modelle verwendet werden, wie die van-der-Waals-Zustandsgleichung oder Modelle für reale Gase, die die Kompressibilität und Phasenkondensationseffekte beschreiben.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.