+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Einpol-Generator, auch Faraday-Generator genannt, ist eine besondere Art von elektrischem Generator, der elektrische Spannung durch die direkte Bewegung eines Leiters in einem konstanten Magnetfeld erzeugt, ohne die Polarität des magnetischen Flusses in Bezug auf den Leiter zu ändern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wechselstromgeneratoren, bei denen die Spannung durch einen wechselnden Magnetfluss induziert wird, erfolgt bei einem unipolaren Generator die elektromotorische Induktion durch eine Drehbewegung in einem konstanten Magnetfeld, wodurch ein Strom mit konstanter Richtung erzeugt wird.
Die Grundkonstruktion besteht aus einem Leiter (in der Regel in Form einer Scheibe oder eines Zylinders), der sich in einem von Permanentmagneten oder Elektromagneten erzeugten Magnetfeld um eine Achse dreht. Die Wirkungslinie der elektromotorischen Kraft ist in Bezug auf die Generatorkonstruktion konstant, wodurch die klassischen Kommutatoren überflüssig werden, obwohl häufig Bürsten verwendet werden, um den Strom von der rotierenden Scheibe abzuleiten.
Einpolige Generatoren zeichnen sich durch ihren einfachen Aufbau und ihre Fähigkeit aus, sehr hohe Ströme bei relativ niedrigen Spannungen zu erzeugen, was sie für spezielle Forschungs- und Versuchsanwendungen interessant macht, zum Beispiel in den Bereichen Plasmaphysik und Hochstromtechnologien.
Obwohl ihre praktische Anwendung in der konventionellen Stromerzeugung aufgrund technologischer Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer effizienten Stromabnahme und hohen mechanischen und thermischen Verlusten begrenzt ist, haben unipolare Generatoren eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Theorie des Elektromagnetismus gespielt. Experimente mit ihnen haben zu einem besseren Verständnis der grundlegenden Prinzipien der elektromagnetischen Induktion geführt und bilden die Grundlage für die Erforschung alternativer Methoden der Stromerzeugung. In der modernen theoretischen Forschung wird der unipolare Generator auch im Rahmen von Systemen mit sehr hohem Wirkungsgrad und kontaktlosen Energieumwandlungssystemen analysiert.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.