+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Pinsel - Definition

Die Bürste ist ein elektrisches Bauteil, das in rotierenden Maschinen, wie z. B. Kommutatormotoren und Generatoren, verwendet wird, um einen elektrischen Kontakt zwischen den beweglichen und stationären Teilen des Systems herzustellen, am häufigsten zwischen dem Rotor und dem externen Strom- oder Energieempfangskreis. In der klassischen Ausführung besteht die Bürste aus einem Kohle- oder Graphitelement, das von einer Feder gegen die Oberfläche des Kommutators oder Schleifrings gedrückt wird, so dass Strom fließen kann, während sich das rotierende Teil dreht.

Das für Bürsten verwendete Material muss einen angemessenen Kompromiss zwischen elektrischer Leitfähigkeit, Beständigkeit gegen mechanischen Verschleiß und der Fähigkeit, unter Reibung und hohen Temperaturen zu arbeiten, bieten. In der Praxis werden Bürsten aus reinem Graphit, metallisiertem Graphit (z. B. mit Kupfer dotiert) oder speziellen, auf die Eigenschaften der Maschine abgestimmten Mischungen verwendet. Je nach Maschinentyp kann der Strom Gleichstrom (DC) oder Wechselstrom (AC) sein, was auch die Wahl des Bürstenmaterials und der Konstruktion beeinflusst.

Bürsten sind ein wesentliches Element in Gleichstrom-Kommutatormotoren und in einigen Synchron- und Asynchronmaschinen mit Schleifringen. Ihre Funktion besteht darin, Energie ohne zusätzliche mechanische Verbindungen zu übertragen, so dass die Maschine kontinuierlich laufen kann. Im Laufe der Zeit verschleißen die Bürsten, so dass sie regelmäßig ausgetauscht werden müssen, um die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu erhalten. Wenn die Bürsten nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann es zu Funkenbildung, Energieverlusten und Schäden am Kommutator kommen.

Heute werden in vielen Anwendungen klassische Bürstenlösungen durch bürstenlose Technologien ersetzt (z. B. BLDC-Motoren), die den mechanischen Kontakt überflüssig machen und die Haltbarkeit und Effizienz von Antriebssystemen erhöhen. Dennoch sind Bürsten nach wie vor ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Industrie-, Automobil- und Alltagsgeräte, deren Einfachheit und Zuverlässigkeit nach wie vor geschätzt wird.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH