+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Rotor (Rotor) - Definition

Der Rotor (Rotor) ist der mechanische Teil einer rotierenden Maschine, der eine Drehbewegung relativ zu einem stationären Bauteil, dem Stator, ausführt. Er ist ein wichtiger Bestandteil vieler elektromechanischer Geräte wie Elektromotoren, Generatoren, Wechselstromgeneratoren, Turbinen, Pumpen und Ventilatoren. Seine Hauptfunktion besteht darin, elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln oder umgekehrt, je nach Funktionsweise der Maschine.

Bei elektrischen Maschinen enthält der Rotor leitende Elemente oder ferromagnetisches Material, die mit dem vom Stator erzeugten Magnetfeld interagieren. Bei Induktionsmotoren besteht der Rotor in der Regel aus einem Käfig (sogenannter Eichhörnchenkäfig) mit Aluminium- oder Kupferstäben, die in einen Stahlkern eingebettet sind. Bei Synchronmotoren und -generatoren ist der Rotor mit Erregerwicklungen oder Permanentmagneten ausgestattet, die ihr eigenes Magnetfeld erzeugen. Die Drehbewegung wird durch elektromagnetische Kräfte nach dem Prinzip der wechselwirkenden Magnetfelder oder elektromagnetischen Induktion erzeugt.

Der Rotor überträgt ein Drehmoment und ist mit einer Welle verbunden, die mechanische Energie auf andere Teile des Antriebssystems überträgt oder von diesen abgibt. Bei seiner Konstruktion müssen die Anforderungen an Festigkeit, Dynamik und Wärme berücksichtigt werden, insbesondere bei Hochgeschwindigkeitsmaschinen. Wichtig sind auch die Materialeigenschaften, ein präzises dynamisches Gleichgewicht und ein Kühlsystem, das die Ableitung der während des Betriebs entstehenden Wärme gewährleistet.

Im Kontext der Strömungsmechanik und Aerodynamik bezieht sich der Begriff Rotor auch auf die rotierenden Komponenten von Turbinen, Kompressoren oder Propellern, die mit dem strömenden Medium - Flüssigkeit oder Gas - interagieren und die kinetische Energie in nützliche Arbeit umwandeln oder umgekehrt. Seine Geometrie und sein Schaufelprofil bestimmen den Wirkungsgrad, die Strömungseigenschaften und die Betriebsbedingungen der gesamten rotierenden Maschine.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH