+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Henr (H) - Definition

Henr (H) ist die Maßeinheit der Induktivität im SI-System, benannt nach dem amerikanischen Physiker Joseph Henry, einem der Pioniere der Erforschung des Elektromagnetismus. Sie beschreibt die Fähigkeit einer elektrischen Schaltung oder eines Elements, meist einer Spule, als Reaktion auf eine Stromänderung eine elektromotorische Kraft (SEM) zu erzeugen. In der Praxis bedeutet dies, dass, wenn sich die Stromstärke im Laufe der Zeit ändert, eine Spannung im Stromkreis entsteht, die dieser Änderung entgegenwirkt, gemäß dem Faradayschen Induktionsgesetz.

Eine henr-Einheit ist definiert als die Induktivität einer Spule, in der eine Stromänderung von einem Ampere (A) pro Sekunde zu einem SEM von einem Volt (V) führt. Die gegenseitige Abhängigkeit dieser Größen spiegelt das Grundgesetz des Elektromagnetismus wider, das bei der Analyse von dynamischen Schaltungen, Energiewandlern, Transformatoren, Elektromotoren und Signalübertragungssystemen verwendet wird.

In praktischen Schaltkreisen wird henr aufgrund der in der Elektronik üblichen Werte häufig in vorangestellter Form verwendet, z. B. als Millihenr (mH) oder Mikrohenr (µH). Die Induktivität eines Elements hängt von seiner Geometrie, der Anzahl der Windungen, der Art des Kerns und der Platzierung im Schaltkreis ab. Zusammen mit der Kapazität und dem Widerstand ist sie einer der wichtigsten Parameter, die die Reaktion eines Schaltkreises auf unterschiedliche Signale charakterisieren, einschließlich Resonanz, Filterung und Dämpfung.

Henr als Einheit hat keine direkte Entsprechung in mechanischen Phänomenen, aber seine Bedeutung kann mit der Masse in dynamischen Systemen verglichen werden - er beschreibt die Stromträgheit, d. h. die Tendenz eines Stroms, seinen Zustand über die Zeit beizubehalten. Im Zusammenhang mit Leistungssystemen und Leistungselektronik ist dieser Parameter wichtig für die Betriebsstabilität, die Netzqualität und die Rauschunterdrückung.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH