+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Ein Faraday-Käfig ist eine leitende Struktur, die den Innenraum gegen äußere elektrostatische und elektromagnetische Felder abschirmt. Das Funktionsprinzip beruht auf dem Phänomen der Ladungsverteilung auf der Oberfläche des Leiters - als Reaktion auf das externe elektrische Feld bewegen sich die Ladungen in der leitenden Abschirmung so, dass im Inneren der Struktur ein Feld mit entgegengesetzter Richtung entsteht, das den Einfluss des externen Feldes effektiv aufhebt. Infolgedessen bleibt das Innere des Käfigs abgeschirmt, was bedeutet, dass externe Signale keinen Einfluss auf die Geräte oder Personen im Inneren haben.
Ein Faradayscher Käfig kann verschiedene Formen annehmen, von einer massiven Metallabschirmung bis hin zu leitfähigen Gitterstrukturen, die trotz der Öffnungen elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge, die größer ist als die Größe der Schlitze, wirksam abschwächen. Ihre Wirksamkeit hängt von der Art und Dicke des Materials, der Genauigkeit der leitenden Verbindungen und der Frequenz der zu dämpfenden Wellen ab. In der Praxis wird dieses Phänomen bei der Konstruktion von abgeschirmten Prüfräumen, Gehäusen für elektronische Geräte, Abschirmungen von Signalkabeln oder Systemen zum Schutz vor elektromagnetischen Emissionen (EMV) genutzt.
In Industrie- und Laboranwendungen schützen Faradaysche Käfige empfindliche Geräte vor Funkstörungen, elektromagnetischen Impulsen (z. B. ESD, EMP) und Blitzentladungen. Gleichzeitig verhindern sie die Abstrahlung von Störungen, die im Inneren des Geräts erzeugt werden, was im Zusammenhang mit der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und der Einhaltung von Kompatibilitätsstandards mit anderen Systemen von entscheidender Bedeutung ist. Im Bereich des Datenschutzes werden sie auch als Abschirmung elektronischer Geräte eingesetzt, um unbefugte drahtlose Kommunikation zu verhindern.
Der Begriff Faraday-Käfig geht auf Michael Faraday zurück, der im 19. Jahrhundert als Erster das Phänomen der elektrostatischen Abschirmung und deren Anwendung in der experimentellen Praxis beschrieb.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.