+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Elektrisches Feld - Definition

Ein Elektrisches Feld ist ein vektorielles physikalisches Feld, das die elektrische Wechselwirkung beschreibt, die von elektrischen Ladungen auf andere Ladungen in seinem Bereich ausgeübt wird. Es ist eine Form der Existenz von Materie, die sich im Raum um eine Ladungsquelle ausbreitet und sich durch eine Kraft manifestiert, die auf andere elektrische Ladungen wirkt. Die Größe dieser Kraft hängt vom Wert der Ladung, die das Feld erfährt, und von der Intensität des Feldes an einem bestimmten Punkt ab.

Mathematisch gesehen ist das elektrische Feld definiert als die Kraft, die auf eine positive Einheitsladung an einem bestimmten Punkt im Raum wirkt. Der Vektor des elektrischen Feldes hat eine Richtung, die mit der Richtung dieser Kraft übereinstimmt, und sein Wert ergibt sich aus der Formel E = F/q, wobei E die elektrische Feldstärke und F die Kraft ist, die auf die Testladung q wirkt. Die Einheit der Feldstärke in SI ist Volt pro Meter (V/m).

Quellen eines elektrischen Feldes können sowohl statische und dynamische Ladungen als auch magnetische Wechselfelder sein, entsprechend den Gesetzen des Elektromagnetismus, die durch die Maxwellschen Gleichungen beschrieben werden. Bei einem Feld, das von einer einzelnen Punktladung erzeugt wird, nimmt seine Intensität umgekehrt proportional zum Quadrat des Abstands von der Quelle ab und ist radial gerichtet - bei einer positiven Ladung nach außen und bei einer negativen Ladung nach innen.

Ein elektrisches Feld kann sowohl im Vakuum als auch in materiellen Medien existieren, wobei seine Wirkung durch die dielektrischen Eigenschaften des Materials verändert wird. In isolierenden Materialien verursacht das Feld ein Polarisationsphänomen, das die Verteilung der inneren Ladungen beeinflusst und die effektive elektrische Durchlässigkeit der Umgebung verändert. Elektrische Feldlinien sind eine konventionelle grafische Darstellung der Richtung und Intensität des Feldes - sie schneiden sich nicht und beginnen immer bei positiven Ladungen und enden bei negativen Ladungen.

Das elektrische Feld spielt eine grundlegende Rolle in Elektrotechnik, Elektronik, Elektrostatik und Festkörperphysik. In der Technik wird es in Kondensatoren, Sensorsystemen, Abschirmungen, Antriebssystemen und in der Hochspannungstechnik verwendet, wo die Kontrolle der Feldverteilung für die Sicherheit und Effizienz der Geräte entscheidend ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH