+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Bogenlampe - Definition

Eine Bogenlampe ist eine Lichtquelle, die nach dem Prinzip eines Lichtbogens funktioniert, der zwischen zwei Elektroden entsteht, die in der Regel aus Kohlenstoff oder hitzebeständigen Metallen bestehen. Die Lichtemission entsteht durch die starke Erhitzung des Elektrodenmaterials und die Ionisierung des im Lichtbogenspalt vorhandenen Gases. Dieses Phänomen tritt auf, wenn eine Spannung angelegt wird, die ausreicht, um einen elektrischen Durchschlag zu verursachen, der einen Lichtbogen mit einer sehr hohen Temperatur von mehreren tausend Grad Celsius auslöst und aufrechterhält.

Die ersten Bogenlampen wurden unter freiem Himmel betrieben, aber im Laufe der Zeit wurden kontrollierte Atmosphären wie Argon, Neon oder Quecksilberdampf verwendet, um die Lichtleistung zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern. Je nach verwendetem Gas und Bauart können Bogenlampen Licht mit unterschiedlichen Farb- und Spektralmerkmalen abgeben. Bei Hochdruckversionen, wie der Quecksilberdampf- oder Xenonlampe, wird intensives weißes oder tageslichtähnliches Licht erzeugt.

Aufgrund ihrer hohen Helligkeit und ihres gebündelten Lichtstroms wurden Bogenlampen häufig in Filmprojektoren, Bühnenscheinwerfern, Leuchttürmen und industriellen Beleuchtungsanlagen eingesetzt. Auch in der Lichtbogenschweißtechnik und in einigen chemischen Prozessen, bei denen eine intensive Wärmequelle erforderlich ist, wurden sie eingesetzt. Ihr Betrieb ist jedoch mit einem hohen Stromverbrauch, UV-Emissionen und der Notwendigkeit von Bogenstabilisierungs- und Kühlsystemen verbunden.

Die Lichtbogenlampe erfordert ein spezielles Zünd- und Stromregelungssystem, da die Lichtbogeneigenschaften nichtlinear und ohne entsprechende Beschränkungen instabil sind. Obwohl sie weitgehend durch modernere Lichtquellen wie Entladungslampen und LEDs ersetzt wurde, wird sie manchmal noch in Spezialanwendungen eingesetzt, wo eine extreme Lichtintensität erforderlich ist.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH