+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Licas sind dünne, flexible Drähte aus leitfähigem Material, meist Kupfer, die die einzelnen Fasern eines mehrdrähtigen Kabels bilden. Im Gegensatz zu eindrähtigen Leitern besteht die Struktur der Litzen aus mehreren miteinander verdrillten Fasern, was dem Leiter eine größere Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Ermüdung bei häufigem Biegen und Bewegen verleiht.
Die Verwendung von Litzen in der Kabelkonstruktion ist entscheidend für Anwendungen, bei denen ein hohes Maß an mechanischer Flexibilität erforderlich ist, wie z. B. bei der Verkabelung von beweglichen Geräten, bei Verbindungen in der Robotik, in der industriellen Automatisierung oder bei Stromkabeln in Elektrowerkzeugen. Was die elektrischen Eigenschaften betrifft, so bieten Mantelleitungen eine ähnliche Leitfähigkeit wie Massivdrähte mit der gleichen Querschnittsfläche, können aber bei höheren Frequenzen aufgrund des Skinning-Phänomens ein anderes Verhalten aufweisen.
Jede der Fasern, die die Oberfläche bilden, kann mit einer isolierenden Schicht überzogen oder unisoliert sein, je nach Verwendungszweck des Drahtes. Um die Gebrauchseigenschaften zu verbessern, wie z. B. die Korrosionsbeständigkeit oder die Lötbarkeit, werden die Deckschichten manchmal verzinnt, versilbert oder mit anderen Schutzschichten überzogen. Ihre Anordnung und die Art ihrer Verdrillung wirken sich auf die mechanischen und elektrischen Parameter des gesamten Kabels aus, einschließlich Flexibilität, Haltbarkeit und Impedanz.
Im Zusammenhang mit der Kabelherstellung bezieht sich der Begriff "Konfektionierung" auch auf den Prozess der Vorbereitung des Kabels, bei dem die Fasern in geeigneter Weise zu Bündeln mit einer bestimmten geometrischen Anordnung verdrillt werden. Die Genauigkeit der Herstellung und die Gleichmäßigkeit der Faserverteilung haben einen erheblichen Einfluss auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Kabeln im Langzeitbetrieb, insbesondere unter Bedingungen erhöhter dynamischer Belastung.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.