+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Logarithmus - Definition

Der Logarithmus ist eine mathematische Funktion, die die Umkehrung der Potenz ist und es ermöglicht, den Exponenten der Potenz zu bestimmen, auf die eine bestimmte Basis erhöht werden muss, um eine bestimmte Zahl zu erhalten. Formal heißt der Logarithmus einer Zahl x mit der Basis a (wobei a > 0 und a ≠ 1) eine solche Zahl y, für die die Gleichheit a^y = x gilt. Dies wird geschrieben als log(x) = y.

Der Logarithmus dient in erster Linie dazu, Operationen mit großen Zahlen zu vereinfachen, indem er Multiplikation in Addition, Division in Subtraktion und Multiplikation in Triplikation umwandelt. Aufgrund dieser Eigenschaften spielten Logarithmen eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Computermathematik, insbesondere vor der Ära der Taschenrechner und Computer, die unter anderem in logarithmischen Schiebereglern und Rechentabellen Verwendung fanden.

In der Mathematik und den technischen Wissenschaften werden verschiedene Arten von Logarithmen verwendet, je nach Wahl der Basis. Der dezimale Logarithmus, bezeichnet als log(x), hat eine Basis von 10 und wird häufig in Technik und Physik verwendet. Der natürliche Logarithmus, ln(x), hat die Basis e (Eulersche Zahl) und wird häufig in der mathematischen Analyse und Modellierung exponentieller Prozesse verwendet. In der Informatik und der Informationstheorie wird der Logarithmus zur Basis 2, geschrieben als log(x), verwendet, da er der binären Struktur der Daten entspricht.

Logarithmen spielen in vielen Bereichen eine wichtige Rolle, z. B. bei der Analyse von Signalskalen (z. B. Dezibel (dB) in der Akustik und Telekommunikation), bei der Modellierung nichtlinearer Phänomene, bei der Komplexitätstheorie von Algorithmen und bei Datentransformationen in der Statistik und beim maschinellen Lernen. Ihre mathematischen Eigenschaften, wie Monotonie und Kontinuität, machen sie zu einem nützlichen Werkzeug in der Funktionsanalyse und bei Differentialgleichungen.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH