+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Maschinelles Lernen - Definition

Maschinelles Lernen (Machine Learning) ist ein Teilgebiet der Informatik und Künstlichen Intelligenz, das sich mit der Entwicklung von Algorithmen und mathematischen Modellen befasst, die es Computern ermöglichen, selbstständig aus Daten zu lernen, ohne jede Handlungsregel programmieren zu müssen. Das Hauptziel des maschinellen Lernens besteht darin, Muster, Beziehungen und Strukturen in Datensätzen zu erkennen und diese Informationen dann zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen, zu klassifizieren, vorherzusagen oder neue Daten zu generieren.

Der Lernprozess besteht darin, ein mathematisches Modell so zu optimieren, dass es die Vorhersagefehler bei den Lerndaten minimiert. Diese Modelle können verschiedene Formen annehmen - von einfachen linearen Regressionen bis hin zu komplexen neuronalen Netzen - und ihre Parameter werden als Ergebnis einer iterativen Datenverarbeitung angepasst. Je nach Art der Überwachung wird zwischen überwachtem, unüberwachtem und verstärktem Lernen unterschieden, die sich durch die Art der verfügbaren Informationen und den Zweck des Trainings unterscheiden.

Maschinelles Lernen findet breite Anwendung in Bereichen wie Datenanalyse, Bild- und Spracherkennung, Sprachübersetzung, medizinische Diagnose, Finanzprognosen, Empfehlungssysteme oder autonome Steuerung. Dabei sind sowohl die Qualität der Daten als auch die Auswahl geeigneter Merkmale (Feature Engineering), die über die Wirksamkeit des endgültigen Modells entscheiden, von entscheidender Bedeutung. Wichtig sind auch Fragen der Verallgemeinerbarkeit - d. h. der Fähigkeit des Modells, auf unbekannten Daten korrekt zu funktionieren - und der Robustheit gegenüber Fehlern und Überanpassung.

Die Entwicklung des maschinellen Lernens wird durch die zunehmende Rechenleistung, die Verfügbarkeit großer Datensätze und die Fortschritte in der Theorie Algorithmen unterstützt, was diesen Bereich zu einem der wichtigsten Pfeiler der modernen Informatik und Automatisierung macht.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH