+1 500 000 Produkte im Angebot
7000 Pakete jeden Tag
+300 000 Kunden aus 150 Ländern
Das Lumen ist die Maßeinheit des Lichtstroms im SI-System, bezeichnet mit dem Symbol lm. Sie definiert die Lichtmenge, die von einer Lichtquelle pro Zeiteinheit abgegeben wird, wobei die Empfindlichkeit des menschlichen Auges für verschiedene Wellenlängen der sichtbaren Strahlung berücksichtigt wird. Ein Lumen entspricht dem Lichtstrom, der in einem Raumwinkel von einem Steradiant von einer punktförmigen Lichtquelle mit einer Lichtstärke von einer Candela (cd) ausgesendet wird.
Der in Lumen ausgedrückte Wert gibt die gesamte sichtbare Strahlungsleistung an, die von der Quelle unabhängig von der Abstrahlungsrichtung abgegeben wird. Lumen ist daher ein Maß für die "sichtbare Helligkeit" des Lichts, im Gegensatz zu Einheiten, die sich auf die Gesamtstrahlung beziehen, die auch Bereiche umfassen kann, die für den Menschen unsichtbar sind, wie Infrarot oder Ultraviolett.
Diese Einheit wird üblicherweise in der Beleuchtungstechnik, bei der Planung von Beleuchtungssystemen und bei der Bewertung der Leistung von Lichtquellen verwendet. Dieser Parameter ermöglicht einen objektiven Vergleich verschiedener Beleuchtungstechnologien - zum Beispiel Glühbirne, Kompaktleuchtstofflampe oder LED - unabhängig von ihrer elektrischen Leistung. Die Lichtausbeute einer Lichtquelle, ausgedrückt in Lumen pro Watt (lm/W), wird verwendet, um die Effizienz der Umwandlung von elektrischer Energie in sichtbares Licht zu bewerten.
In der Praxis werden Lumen auch zur Bewertung der Helligkeit von Leuchten, Projektoren, Bildschirmen und anderen Licht emittierenden Geräten verwendet. Da das Helligkeitsempfinden von den Umgebungsbedingungen und den individuellen visuellen Eigenschaften abhängt, bieten Lumen einen standardisierten Bezugspunkt für die Gestaltung ergonomischer und energieeffizienter Beleuchtungssysteme.
Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.
TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.