+1 500 000 Produkte im Angebot

7000 Pakete jeden Tag

+300 000 Kunden aus 150 Ländern

Quick Buy Favoriten
Warenkorb

Elektrische Leistung - Definition

Die Elektrische Leistung ist eine physikalische Größe, die die Geschwindigkeit beschreibt, mit der elektrische Energie übertragen, verbraucht oder in eine andere Energieform, wie Wärme, Mechanik oder Licht, umgewandelt wird. In elektrischen Systemen wird die Leistung in watts (W) ausgedrückt und ist das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Bei Gleichstrom ist die Berechnung eindeutig, während bei Wechselstrom (AC)die Phasenbeziehung zwischen Spannung und Strom berücksichtigt werden muss, was zu einer Unterscheidung zwischen Wirk-, Blind- und Scheinleistung führt.

Die Wirkleistung (P) stellt die tatsächliche Energie dar, die an die Last übertragen und in Nutzarbeit oder Wärme umgewandelt wird. Die Blindleistung (Q) bezieht sich auf die Übertragung von Energie zwischen den induktiven und kapazitiven Elementen eines Stromkreises, die keine nützliche Arbeit verrichten, sondern die Betriebsbedingungen des Netzes beeinflussen. Die Scheinleistung (S) ist die geometrische Summe von Wirk- und Blindleistung, ausgedrückt in Volt-Ampere (VA), und beschreibt den gesamten Energiefluss in einem Stromkreis.

Wichtig für die Analyse der elektrischen Leistung ist auch das Konzept des Leistungsfaktors (cos φ), der das Verhältnis von Wirk- zu Scheinleistung beschreibt und ein Maß für die Effizienz der Energienutzung in einem Stromkreis ist. In der technischen Praxis besteht das Ziel darin, dieses Verhältnis zu maximieren, um Energieverluste zu verringern und die Stabilität des Stromversorgungsnetzes zu verbessern.

Das Verständnis der elektrischen Leistung ist entscheidend für die Auslegung und den Betrieb von Geräten und elektrischen Systemen. Es ermöglicht die richtige Auswahl von Schutzvorrichtungen, Leitern, Stromquellen und Steuerungssystemen sowie die Bewertung der Energieeffizienz von Systemen. In großen Stromversorgungssystemen, wie z. B. in Übertragungsnetzen, ist das Energiemanagement von strategischer Bedeutung, da es sich auf die Energiebilanz und die Zuverlässigkeit der Versorgung auswirkt.

Transfer Multisort Elektronik (TME) gehört zu den weltweit größten Distributoren für elektronische Komponenten, elektrotechnische Bauteile, Werkstattausrüstung und industrielle Automatisierung. Der Katalog umfasst über 1.500.000 Produkte von 1.300 führenden Herstellern. Moderne Logistikzentren von TME in Łódź und Rzgów (Polen) mit einer Gesamtfläche von über 40.000 m² versenden täglich fast 6.000 Pakete an Kunden in mehr als 150 Ländern.

TME engagiert sich zudem für die Förderung der Kenntnisse und Fähigkeiten junger Ingenieure und Elektronikbegeisterter durch das Projekt TME Education und unterstützt die Tech-Community mit der Veranstaltungsreihe TechMasterEvent, die Innovation und Erfahrungsaustausch fördert.

LESE AUCH